Společnost SICK těší Vaše návštěva našich webových stránek a Váš zájem o naši firmu, naše výrobky a naše služby. Ochrana Vašeho soukromí je pro nás prioritou a chceme, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili bezpečně. Proto zde uvádíme informaci, které údaje zpracováváme během Vaší návštěvy na našich webových stránkách.
Use of the event booking
Data controller | The responsible controller organisation is stated in the booking form for each event. |
Purpose of processing | Online- and on-site events |
Categories of data |
|
Legal basis | For the data collection for preparing, organising, executing and evluating the event:
For the anonymisation of data for statistical purposes:
|
Legitimate company interest | The data of the event will be used in anonymised for for statistical purposes. This includes information to determine interest in the event and parts of the event in order to improve our offering, for example the number of participants. This data is exclusively processed so no personal reference is possible. |
Consequences of non-disclosure | You are not legally required to disclose your personal data. If you choose not to disclose this data, however, it will not be possible to participate in the event. |
Period of storage | We store your data for the duration of the event and beyond that for a maximum time of additional 8 weeks for the purpose of anonymising the data. The anonymised data is used for statistical purposes, for which no personal reference is retained. For paid events for a maximum of 10 years according to § 147 AO, § 257 HGB. |
Origin of the data | We only process data that you provide to us directly. |
Recipients of the data | eveeno, Ellenbogen 8, D-91056 Erlangen, Germany |
Transmission to third countries | If your company is located in a third country, personal data may be transmitted to this third country for billing purposes. |
Logic of automated decision-making | We do not perform any automated decision-making. |
Vaše práva
Máte právo
- žádat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme;
- na opravu svých osobních údajů, které zpracováváme;
- na výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů;
- na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
- na přenositelnost osobních údajů, které se Vás týkají;
- na zrušení Vašeho souhlasu s účinky do budoucna, pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu;
- na podání stížnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud jste toho názoru, že zpracováním osobních údajů, které se Vás týkají, byly porušeny předpisy na ochranu osobních údajů.
Obraťte se, prosím, na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Budeme adekvátně reagovat na všechny podněty.
Změna prohlášení o ochraně osobních údajů
Vyhrazujeme si právo kdykoliv přizpůsobit prohlášení o ochraně osobních údajů platným požadavkům. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů je Vám k dispozici na našich webových stránkách.