SICK Sensor Blog

SICK Sensor Blog
SICK Sensor Blog

SICKの最新のイノベーションと、センサベースのアプリケーションのための世界有数のソリューションプロバイダーとしての成功事例をご覧ください。SICK Sensor Blogでは、生産工場からプロセス、物流システムに至るまで、オートメーションの最新情報を読者の皆様にお届けしています。デジタルトランスフォーメーションの世界のベールを脱ぐときが来ました。

検索を絞り込む

75 ヒット数:

ヒット件数 25 - 48 / 75

Continental社とSICKが協力し合い、自動車部品サプライヤーのレーゲンスブルク工場に、透明な入荷エリアを実現することに成功しました。両社は、テストバージョンからスタートし、IGS (Incoming Goods Suite)を用いて、デジタル化された荷物受領システムソリューションを段階的に開発しました。これは実践を積みながら実用化に至ったものです。 もっと読む
ロジスティクスのデジタル化には、効率性、透明性、安全性を新たなレベルに引き上げる革新的なアプローチが必要です。これはティッセンクルップ・ラッセルシュタイン社で見事に達成されます:最先端のソフトウェアとセンサ技術を使用して、物流のボトルネックが高速ネットワークへと変身したのです。高精度なSICKのLiDARセンサが信頼性の高いリアルタイムデータの基盤となる一方で、IdentPro社の強力なイントラ ... もっと読む
ロジスティクス企業は、荷物をより速く、より確実に配送するという絶え間ない要求にさらされています。顧客のニーズを満たしながら、同時に優れたパフォーマンスを提供するため、DB ... もっと読む
農家にとって、長い作業日数をかけてロールベールの圧縮梱包をすることは、非常に退屈な重労働となります。そこで農業機械のトップメーカーであるニューホランドが、べーラーの自動化にチャンスを見出しました。その目的は、農作業を簡素化し、生産性とロールベールの品質を向上させることにありました。そこで使用されるのがSICKの3D-LiDARセンサMRS1000であり、これはニューホランドによるべーラー向けの新 ... もっと読む
現代の協働ロボットは、最近まで考えられなかったような、生産プロセスの効率的な自動化を可能にします。ロボットと人間が緊密に連携することで、柔軟で複雑な部分工程も高い生産性で実現できます。しかし、人間とロボットのインタラクションを防護するという課題を克服するには、動的なセーフティソリューションおよびコンセプトが必要となります。特に直接の人間とロボットのコラボレーション(HRC)、つまり両者が同じ作業 ... もっと読む
移動ロボットは、無人搬送システム(AGV)であれ自律移動ロボット(AMR)であれ、倉庫、生産施設、配送センターの自動化と効率性を大幅に向上させるため、移動イントラロジスティクスにおいてますます重要な役割を果たしています。原則的にこれらの移動ロボットは、仕事場を他の人間と共有します。そのため、人、機械、周囲の安全を確保するには、特別な設計要件が必要となります。AGVの運用者が安全性を確保するために ... もっと読む
最高のアイデアは、オープンマインドで行動力のある人々が集まるときに生まれます。同僚、お客様、そしてパートナー企業との協力を通じて生み出される特別な瞬間。ひらめきが起こるのは、まさにこのような瞬間です。今年は、このようなひらめきを数多く体験することができました。 情熱、チームスピリット、そして常に新たな道を開拓し続ける意欲をもって、私たちは今年の特別な課題に取り組んできました。今後も、お客様やパー ... もっと読む
フィンランドのJTA Connection社は、生産・物流向けのカスタマイズされた自動化ソリューションを提供するプロバイダーとして活躍しています。その中心的な役割を担うのが、物品の輸送など過酷な作業を柔軟にこなす移動ロボットです。セーフティレーザスキャナは、自律移動ロボット(AMR)の位置特定とナビゲーションだけでなく、人身の安全も確保します。 もっと読む
世界は変遷しています。デジタル化に伴って、この変遷は社会と産業界で強まり、加速しており、生産現場における機能安全にも変化をもたらしています。だからこそ、SICKの新しい総合的アプローチ、Dynamic Safetyは、業界の注目を集めています。Safety Systems & Services事業部長ベンヤミン・ハイムペルと、Light Beam ... もっと読む
SICKとイタリアの自動化スペシャリストTecnoFerrari社との長年にわたる協力関係は、セーフティソリューションのパイオニアであること、そして複雑なシナリオを克服するという共通の基盤の上に成り立っています。 もっと読む
オーストリアのスタートアップ企業Baubot社は、建設分野向けの自動化ソリューションを専門としており、トンネル建設用のロボットソリューションなど、この業界の技術革新のレベルを新たな高みへと引き上げています。そこではSICKのセンサ技術が人と機械を保護しています。 もっと読む
植物が良好に育つため、園芸農家では重さ10キロもの鉢を毎日のように移動させ、配置換えする必要があります。これは汗だくの重労働です。そこに目を付けたのが、フランスInstar Robotics社のPierre Delarboulas氏とAdrien Jauffret氏です。同社の自律型ロボット「Trooper」は、これらの鉢の運搬をこなし、園芸農業の自動化に貢献します。3D ... もっと読む
産業オートメーションでは、従業員、製品、プラントの安全が最優先されます。この目的のために、さまざまな安全技術が開発されてきました。レーダ、2D LiDAR、3Dタイムオブフライト(ToF)の3つは、業界で広く使用されている技術です。それぞれの技術に長所と短所があります。それらの違いを理解して、確かな情報に基づいてどの技術を使用するかを決定することが重要です。 もっと読む
産業界ではマテリアルフローの安全性と効率性がますます重要になっています。生産の現場でしばしば相反するこの二つの要件に対する答えが、セーフティライトカーテンとオートメーションライトグリッドを組み合わせて使用することです。どちらも似たテクノロジーを基礎としています。SICKは製品開発において、最大限の安全性を確保しながら効率を高めるという2つの目標を達成することに重点を置き、目的にかなうセンサ機能と ... もっと読む
すべてのアイデアや革新、インテリジェントなソリューションは、 一緒に何度も、何度も数々の不可能を可能にし続ける私たち強力なチームから始まります。 もっと読む
メタバースとは、物理世界と仮想世界が融合した、デジタルで3次元のインタラクティブな空間を意味しています。このような技術は「産業用メタバース」として、製品開発や当社のお客様とのコラボレーションにおける新たな可能性を提供します。SICKでは、特化されたシンクタンクがこの課題に取り組んでいます。ポッドキャストSICKnificantでは、仮想化プロジェクトマネージャーのアーント・ゼーレンセンがこの可能 ... もっと読む
Deep Learningは産業界を変えます。人間の知性を必要とする仕事は、機械が代行するようになります。企業内のプロセスとデータ収集のデジタル化が進むにつれて、Deep ... もっと読む
SICKでは現在、ロボットを安全かつ効率的に使用するためのセンサおよびシステムソリューションの分野でパラダイムシフトが進められています。Integrated Automation分野を管掌する上級副社長、フォルカー・グレックル氏が、この市場の動向、およびSICKがソリューションプロバイダとなるための道のりについて説明します。 もっと読む
自律型清掃ロボット市場は急成長しており、専門家は、2025年までには今日の5倍の数のロボットが使用されるようになるだろうと予測しています。専門人材が不足していて、業界での経済的な圧力が極めて高い状況では、自然な流れであると言えます。自動作業型清掃マシンの使用頻度が高まり、空港、工場、病院やスーパーマーケットなど、公の社会で同マシンが使用されている領域が益々広がっているのに伴って、安全性に対する要 ... もっと読む
善のために技術を活用: 何を何のために行うのか2022年、弊社では誰もが今までとは違う、新しい他の課題を与えられました。まもなくこの1年も終わり、新たな1年が始まります。そろそろ1年を振り返る時が来ました。 もっと読む
今日では、個々のプロセスと生産工程を自動化するだけでは明らかに不十分になっています。最新の生産・ロジスティクス環境では、全体的な視点から見た効率的な総合ソリューションが求められています。そして、包括的なソリューションを実現するには、HIKROBOTとSICKの間で見られるような協力体制が必要になっています。グローバルメーカーであるHIKROBOTは、幅広い製品ラインナップを提供しており、それには ... もっと読む
生産と社内物流は互いに補完し合い、共に成長します。これまでは厳密に2つの領域に分かれていましたが、自動化とデジタル化の進展によりますます一緒に成長するようになっています。そこではモバイルプラットフォーム、AGV、モバイルロボットが重要な役割を果たしています。テクノロジーエキスパートであるAsseco ... もっと読む
長年、生産現場におけるロボットの使用といえば自動車産業であるというのが一般的でした。高い安全柵の向こうで巨大なロボットアームが重い車体部品を組み立てているというイメージです。しかし今やロボットは進化し、その使用分野は非常に広範囲になりました。今後は安全柵も、事前にプログラミングされたワークフローも不要になり、それでいて安全性の担保された、人とロボットとの柔軟な共同作業が王道となるでしょう。そのた ... もっと読む

ヒット件数 25 - 48 / 75