第十三届中国国际电池技术展览会(2018.5.22~5.24)

2018年5月17日

 

日期:2018年5月22日 - 5月24日

地点:广东省深圳会展中心

西克展馆:1号馆 1GT057

 

 

中国国际电池技术交流会/展览会是中国化学与物理电源行业协会主办的电池行业国际例会,是国际电池行业规模最大的会展活动,包括展览会、技术交流会、信息发布会和商贸洽谈会等系列活动,是电池行业第一个通过商标注册保护的品牌展会。SICK 作为工厂自动化、物流自动化、智能传感器领域专家,本届电池展上西克将不仅带来聚焦电池卷绕工艺的解决方案展台,还将推出新型锂电池展台,全面剖析电池高效生产的传感器解决方案。

 

 

重点展台

小型展台:聚焦电池卷绕工艺的解决方案

大型展台:电池高效生产的传感器解决方案

▪纠偏传感器解决方案用于电池生产的卷绕工艺
à光纤传感器WLL190T-2 + LL3
àOL1推广

▪电极涂层厚度的高精度在线测量
à新型OD5000位移传感器

▪使用颜色传感器检测各种拼接胶带

▪智能传感器用于电极片质量控制

 

▪柔性自动化:SICK为叠片和卷绕生产工艺提供传感器解决方案
à单双张智能检测传感器IDF
à颜色传感器CSM和光泽传感器用来检测各种颜色的拼接胶带

▪质量控制:厚度控制传感器解决方案,各种视觉应用解决方案

à位移传感器OD Precision用于厚度控制
à位移传感器OD mini用于高度检测
à 2D视觉传感器PIM60用于电极片的定位

▪安全:SICK专注于机器安全

à SICK安全控制器FlexiSoft和Flexi Loop组成的安全控制解决方案
à安全门锁i10系列
à非接触式安全开关STR1

▪跟踪&追踪:利用条码阅读器和RFID技术对生产流程中的材料实现追踪追溯
à条码扫描仪CLV615
à RFID写入/读取设备RFH620

 

 

更多看点:安全网络控制系统、激光扫描仪、OD5000位移传感器展台  

 

安全网络控制系统

SICK Flexi Loop安全网络可同时连接256个安全传感器,兼容不同各类的安全信号,如扫描仪、安全开关等,实时监控每一个传感器的安全状态并反馈到上位机。配合新一代安全激光扫描仪microScan3及全新C4P系列光幕,确保您机器的安全性在各种不同环境中万无一失。

>关于Flexi Loop     >关于microscan3     >关于C4P系列光幕

 

激光扫描仪

基于多年的激光雷达开发和市场经验,SICK推出了LMS系列和TIM系列用于AGV(自动引导小车),Service Robot(服务机器人)市场,其卓越的性能表现为AGV和Service Robot提供了完美的导航和避撞解决方案。

>关于LMS     >关于TIM

 

OD5000位移传感器展台

OD5000新一代三角测量法位移传感,精度更高,速度更快,光斑更小,且无需放大器,测量头直接集成TCP/IP以太网通讯。内置的WebSever服务器,可以实现传感器所有功能的调试和监控,就跟浏览网页一样简单。

>关于OD5000