Robot mobili: come rivoluzionano il lavoro nei supermercati

6 apr 2021

La storia dei robot mobili per i supermercati inizia sulle orme di Google. Pierre Legendre e Benjamin Loize, nel 2015, presi dalla febbre delle startup, concentrarono tutte le loro energie su progetti d’innovazione: entrambi impegnati come ingegneri di U GIE-IRIS in Francia, erano alla ricerca di strategie e soluzioni per facilitare il lavoro manuale nelle filiali drive-in dei supermercati Système U. L’obiettivo era risolvere un grosso problema affrontato dagli operatori: il lavoro manuale nei supermercati comporta infatti un aumento dei rischi di problemi alla schiena o affaticamento, a causa di uno sforzo fisico particolarmente impegnativo. Questo vale soprattutto per coloro che si occupano di preparare e assemblare la merce da acquistare. Allo stesso tempo, anche migliorare il rapporto costi/benefici giocava un ruolo importante. Organizzazione e produttività dunque rappresentavano le due grandi sfide.

SUitee Cobotics supports supermarket employees during particularly strenuous activities.
SUitee Cobotics supports supermarket employees during particularly strenuous activities.

La nascita di SUitee Cobotics 

Pierre Legendre e Benjamin Loize lavorarono quindi per due anni a un progetto che mirava a ridurre il carico di lavoro e ad aumentare resa e profitto del servizio drive-in. Come risultato suggerirono alla società di fornire ai dipendenti dei negozi un robot a grandezza naturale per assisterli nelle operazioni più faticose, primi fra tutti il trasporto di prodotti pesanti agli scaffali di rifornimento o lo spostamento frequente di merci tra il magazzino e l'area vendite. Système U diede loro carta bianca per realizzare un assistente robot che potesse godere di autonomia di movimento. In collaborazione con altri partner del settore, svilupparono un robot mobile. 

I due ingegneri presentarono il loro progetto ad azionisti e proprietari di Système U, che accolsero l’idea con interesse, ma dato che la realizzazione di robot mobili non rientrava precisamente fra le attività principali di U GIE-IRIS, l’innovativo progetto di automazione fu interrotto. Di conseguenza i due si trovarono di fronte a un bivio: rimettersi al lavoro sui progetti precedenti o lasciare l'azienda per realizzare loro stessi i robot mobili? 

 

Al via una nuova avventura con SICK 

Nel marzo 2018 decisero di fondare la propria startup. Sei mesi dopo nacque SUitee Cobotics. Stipularono un accordo con Système U che consentiva loro di utilizzare tutti i risultati del progetto precedente, così da riprendere il lavoro esattamente da dove si era interrotto. Tuttavia, scoprirono presto che non tutto era pronto come credevano e dovettero ricominciare da capo. 

Per due anni, rielaborarono completamente l'idea: a partire da design e forma fino alla tecnologia. 

 
The mobile robot must be able to work in two modes: On the one hand, it must move autonomously, and on the other hand, it must assist staff in restocking goods.
The mobile robot must be able to work in two modes: On the one hand, it must move autonomously, and on the other hand, it must assist staff in restocking goods.

Il robot mobile doveva essere in grado di lavorare in duplice modalità: da un lato, muoversi in autonomia (movimento tra il magazzino e l’area vendite senza personale di supporto), mentre dall'altro assistere gli addetti alle operazioni di rifornimento merci (movimento con supporto di personale). Dal momento che il robot si sposta in spazi ristretti, spesso in presenza di molti clienti, è indispensabile garantire un elevato livello di sicurezza così da evitare scontri accidentali e infortuni. 

I fondatori di SUite si rivolsero a SICK in Francia per capire come poter soddisfare al meglio i requisiti di sicurezza del robot mobile. "SICK è una delle poche aziende al mondo che realizza prodotti che rispondono agli elevati standard di sicurezza a cui miriamo con il nostro robot", queste le parole di Pierre Legendre. “I produttori di sensori LiDAR sul mercato sono diversi, ma quando si prende in considerazione il rispetto degli standard di sicurezza obbligatori, la proposta si riduce sensibilmente", aggiunge Benjamin Loize. 

Ecco perché SUitee Cobotics decise di contattare Yannick Planchenault, tecnico specializzato responsabile del settore vendite di SICK, per trovare i sensori LiDAR più adatti al prototipo progettato. Una volta sul posto, selezionarono il sensore piú appropriato avvalendosi della consulenza di Jeffrey Yannou, esperto di applicazioni mobili. Successivamente, fu organizzato un corso di formazione sui prodotti presso la sede di SICK a Nantes.

First-class equipment for the safety of us all
First-class equipment for the safety of us all

L’equipaggiamento giusto per garantire la massima sicurezza 

Il robot mobile doveva essere introdotto nei negozi senza modifiche strutturali. Vale a dire nessun tracciato segnapercorso a terra, né antenne GPS o torri di trasmissione.  Il robot doveva essere dotato di una tecnologia a sensori di alta precisione, poiché gli si richiedeva sia di raggiungere autonomamente una meta precisa e definita sia di seguire il personale in sicurezza. 

 
The SUitee mobile assistance robot features various 2D LiDAR sensors and safety laser scanners.
The SUitee mobile assistance robot features various 2D LiDAR sensors and safety laser scanners.

Le tecnologie per sicurezza e autonomia dei robot mobile

L’assistente robot mobile di SUitee dispone di diversi sensori 2D LiDAR e laser scanner di sicurezza, e più precisamente tre di sicurezza (laser scanner di sicurezza S300 e TiM-S), una telecamera 3D a infrarossi, sistema automatizzato integrato, un controller di sicurezza (Flexi Soft), nonché encoder incrementali con funzioni di sicurezza (DFS60S Pro) e un sistema di controllo sviluppato da SUitee Cobotics. 

I sensori LiDAR di SICK si utilizzano per la mappatura ad alta risoluzione degli ambienti interni. I dati grezzi vengono poi recuperati e utilizzati dagli ingegneri per generare una mappa del supermercato, successivamente memorizzata nel sistema. Il sensore Tim510 2D LiDAR e il laser scanner di sicurezza TiM-S, entrambi progettati ad hoc per applicazioni mobili, si caratterizzano per l'elevata affidabilità sia nel rilevare gli ostacoli che per misurare l'ambiente. 

Thanks to the various sensors, the mobile robot can move from point A to point B on its own.
Thanks to the various sensors, the mobile robot can move from point A to point B on its own.

Grazie ai diversi sensori, il robot mobile è in grado oggi di muoversi dal punto A al punto B in piena autonomia. Può impostare il percorso, spostarsi tra ostacoli fissi (carrelli elevatori, scatole), rallentare o fermarsi quando s’imbatte nelle persone e persino ricalcolare un nuovo percorso se incontra ostacoli o qualcosa lo blocca. È anche in grado di seguire e accompagnare una persona in modo fluido e affidabile.

Malgrado i ritardi dovuti alle restrizioni durante il periodo di lockdown, grazie alla disponibilità del team di lavoro di SICK, i fondatori di SUitee Cobotics sono riusciti a completare tutti i test prima dell'estate. I primi assistenti robot mobile che operano in autonomia sono già stati consegnati. 

Leggi anche:

I sensori guidano il futuro della robotica collaborativa

Leggi l'articolo

Una luce all’orizzonte - sanificazione con luce UV e nanoScan3

Leggi l'articolo

Reliable measurements no matter how diverse or colorful the products

Read more

Hai ancora delle domande?

Rivolgiti ai nostri esperti

Robot mobili:
Move into new dimensions

La robotica si mette in marcia: nella produzione, nella logistica o nell’assistenza. Soluzioni di sensori per tutte le varianti di robot mobili

Maggiori informazioni

Soluzioni per la robotica basate su sensori
Robotics image
Soluzioni per la robotica basate su sensori
Robotics image

Una collaborazione alla pari

Che si tratti di Robot Vision, Safe Robotics, strumenti per estremità del braccio o feedback di posizione, i sensori SICK consentono ai robot di percepire la realtà con maggiore precisione.
Maggiori informazioni