The Baggage Connection – 레이저, 카메라, RFID 기술로 구현되는 수하물 추적

Airport baggage tracking photo
Airport baggage tracking photo

End-to-end-Baggage-Tracking은 수하물 처리 프로세스에서 항공사와 공항사, 지상조업사가 해결해야 할 커다란 도전 과제입니다. 위탁된 수하물은 항공 여행의 처음부터 끝까지 확실하게 추적될 수 있어야 합니다. SICK는 고객과 손을 잡고 국제항공운송협회(IATA: International Air Transport Association)의 결의안 753호에 부합하는 빈틈없는 수하물 추적을 구현하고자 합니다. 이를 위해 SICK는 기본적으로 세 가지 기술을 제공합니다. 이 기술들은 개별적으로 또는 하이브리드 솔루션으로 결합되어 항공 여행의 전 구간에 걸쳐 수하물을 추적해냅니다.

수하물 식별에 적용되는 기술:

항공 수하물 취급은 육상의 계주 경기와 마찬가지로 까다로운 과정입니다. 여기에서는 모든 참가자들의 역량이 중요합니다. 전달은 결정적입니다. 완벽한 협력과 최상의 조율만이 성공으로 이어집니다. 모든 것을 제대로 하는 사람이 결승점에 먼저 도달하고, 수하물은 제때 무사히 목적지에 도달합니다.

그래서 SICK는 파트너에 특히 빈틈을 메꾸는 방법을 조언합니다. SICK 전문가들은 전 세계에서 고객을 도와 올바른 솔루션을 찾을 수 있도록 해줍니다. 예를 들어 공항의 수하물 위탁 지점과 컨베이어 시스템 간에 신경망처럼 촘촘한 이송 구역에서. 여기에서 SICK의 복합 판독 게이트는 수하물 태크의 자동 판독(ATR: Automated Tag Reading)을 위해 모든 스펙트럼의 지능형 센서 시스템을 제공합니다. SICK 웹사이트에는 수하물 추적 관련 제품에 대한 더 많는 정보가 있습니다.

 
 

수하물 트래킹 및 IATA 결의 753호에 대한 전문가 인터뷰

SICK의 공항 부문 전략산업 매니저 Roland Karch와의 인터뷰. 이 직분으로 그는 누구보다도 항공 분야의 요구사항과 최신 경향에 정통합니다. 그래서 SICK가 이 분야에 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있는 중요한 노하우가 생깁니다.

더 알아보기

궁금한 점이 있으신가요?

전문가에게 연락하기