Privacy policy for the development of a camera system for detection of persons

SICKでは、当社ウェブページにご訪問いただき、当社および当社製品やサービスにご関心をお寄せいただきましたことに、心より感謝しております。当社にとってお客様のプライバシー保護は重要な関心事であり、お客様が当社のウェブページを安心感をもってご覧いただけることを願っています。これを目的として、お客様が当社ウェブページにアクセスしている最中に当社がどのような情報を処理しているかを、以下においてご説明いたします。

Responsible SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Germany
Purpose of processing Development and validation of a system for safeguarding hazardous areas
Categories of data
  • Image data
  • Video data
  • 3D information
  • Time of recording
  • Identification of the recording unit
  • Camera settings
  • Diagnostic information
The quality of the video material allows people to be identified in particular, but not exclusively, when the person's gaze is directed towards the camera system.
Legal basis GDPR Art. 6 (1) f) - legitimate interests
Legitimate interest SICK processes image, video and 3D data in combination with the above-mentioned additional information for the training and validation of AI systems and for the validation of deterministic algorithms. Most of the data is processed automatically. This processing is done to protect people in the vicinity of machines and to prevent accidents involving them. By developing such a system for the protection of persons, there is a justified corporate interest in the general welfare of all persons. The purpose of the system's accident prevention therefore means that future protection in the interests of all people outweighs the right to the image recordings of the individual, which is worthy of protection.
Consequences of failure to provide the data None.
Storage duration On the basis of the data, the accuracy and robustness of the product are to be assessed and improved over the product life cycle. In order to comply with product liability in accordance with §13 para. 1 ProdHaftG, the recorded data is stored for 10 years after the last sale of a system based on this technology.
The data subject may object to the processing of personal data within one week, specifying the time and place of recording. In this case, SICK will delete the data.
Data source Direct collection of data through image / video recording.
Recipients of the data Certifying bodies
Transmission in third countries For manual completion and to check characteristics, the data is transmitted to a subsidiary of SICK AG in Vietnam. The data is displayed there and characteristic information is supplemented or corrected, but the data is not stored.
Logic of the automated decision We do not make automated decisions that may have consequences for data subjects.

 

お客様の権利

お客様には、以下の権利があります:

  • お客様に関連する個人データの情報開示を請求する権利
  • お客様に関連する個人データを修正する権利
  • お客様に関連する個人データを削除またはブロックする権利
  • お客様に関連する個人データの処理に反対する権利
  • お客様に関連する個人データを転送する権利
  • お客様に関連する個人データの処理がお客様の同意に基いている場合、将来的な効力を伴う同意を取り消す権利
  • お客様に関連する個人データの処理がデータ保護法に違反していると思われる場合、データ保護監督機関に苦情を申し立てる権利

これについては当社のデータ保護責任者までお問い合わせください。すべてのお問い合わせに適切に対応いたします。

SICK AG
Datenschutzbeauftragter
Erwin-Sick-Straße 1
79183 Waldkirch
Germany

datenschutz@sick.de

プライバシーポリシーの変更

当社はプライバシーポリシーを適用される要件に合わせて随時適合させる権利を有しています。最新のプライバシーポリシーは当社ウェブページからいつでも閲覧することができます。