Sistemi di localizzazione: come usarli per le materie prime nella logistica

6-mag-2024

Nell'ambito della logistica moderna, la tracciabilità e la gestione efficiente delle materie prime all'interno dei magazzini e nelle aree produttive rappresentano fattori chiave per mantenere elevati standard di rendimento e soddisfazione del cliente. 

Affrontare le sfide legate alla localizzazione accurata degli articoli in ambienti vasti e complessi diventa quindi imperativo per le aziende che cercano di ottimizzare le proprie operazioni logistiche. 
 
L’elevata densità di stoccaggio, la diversità degli articoli e i cambiamenti nelle esigenze produttive possono complicare notevolmente il processo di localizzazione. Questo contesto richiede l'adozione di tecnologie avanzate e soluzioni innovative, come sistemi di localizzazione in tempo reale (RTLS) basati sulla tecnologia Ultra-Wideband (UWB).
 
Questi sistemi consentono una gestione più efficace delle materie prime nei magazzini, abilitando un'accuratezza senza precedenti e una maggiore efficienza operativa.
 

Localizzazione delle materie prime, le sfide per una logistica efficiente

La localizzazione delle materie prime all'interno dei magazzini rappresenta una sfida critica (sia a livello tecnologico che operativo), per ottimizzare l'efficienza e la reattività delle operazioni logistiche. La densità e la diversità degli articoli stoccati possono rendere difficile tracciare con precisione la posizione esatta delle materie prime, specialmente in magazzini di grandi dimensioni o scarsamente automatizzati .
 
La necessità di bilanciare velocità di accesso e ottimizzazione dello spazio richiede sistemi di localizzazione avanzati che possano guidare efficacemente il personale o i robot di picking.
 
Un'altra sfida significativa è rappresentata dall'integrazione dei sistemi di localizzazione con le piattaforme di gestione magazzino (WMS) esistenti. Questa integrazione deve essere fluida per assicurare che le informazioni sulla localizzazione siano aggiornate in tempo reale e accessibili agli operatori, evitando discrepanze che potrebbero portare a inefficienze o errori operativi.
 
Inoltre, i cambiamenti rapidi nella domanda dei consumatori e le variazioni stagionali possono complicare ulteriormente la gestione dinamica dello spazio e la localizzazione efficiente delle materie prime. Questo richiede sistemi flessibili capaci di adattarsi a variazioni nel layout del magazzino o nell'allocazione delle risorse.
 

Una logistica più efficiente grazie ai sistemi di localizzazione

L'impiego di sistemi di localizzazione in tempo reale (RTLS) basati sulla tecnologia Ultra-Wideband (UWB) rappresenta una soluzione all'avanguardia per superare le complesse sfide legate alla gestione delle materie prime nei magazzini. 
 
Questa tecnologia consente una localizzazione estremamente precisa di una vasta gamma di oggetti, sia direttamente tramite tag UWB sia indirettamente, combinando tag con metodi di identificazione come RFID o OCR/OCV per gli elementi più piccoli o aggregati. 
 
La precisione offerta dalla tecnologia UWB, che arriva fino a +/-30cm, migliora notevolmente l'efficienza operativa, riducendo il tempo necessario per localizzare le materie prime e semplificando le operazioni di inventario. 
 
L'integrazione dei dati di localizzazione UWB con i sistemi di gestione magazzino (WMS) assicura un flusso informativo costantemente aggiornato, ottimizzando la pianificazione dello spazio e accelerando la preparazione degli ordini. 
 
Inoltre, la flessibilità di questa tecnologia facilita l'adattamento a cambiamenti nel layout del magazzino o nelle priorità operative, consentendo un utilizzo dello spazio e una gestione delle scorte più efficaci. 
 

L'importanza dei sistemi di localizzazione nella logistica delle materie prime

Queste soluzioni avanzate offrono dunque una serie di vantaggi che trasformano radicalmente la gestione delle scorte e il flusso di lavoro, tra cui: 
 
1. Precisione ed affidabilità nella localizzazione, che permette di ridurre significativamente il tempo speso nella ricerca degli articoli, migliorando la velocità e l'efficienza dei processi di picking e stoccaggio;
2. Riduzione dei tempi di attesa, abilitando così una maggiore produttività e in un flusso di lavoro più fluido, consentendo di gestire più rapidamente gli ordini e di rispondere in modo più efficace alle esigenze dei clienti;
3. Ottimizzazione dello spazio di stoccaggio, che consente di ridurre i costi operativi e aumentando la capacità di stoccaggio;
4. Miglioramento della gestione dell'inventario. L'accuratezza fornita dalla tecnologia UWB consente di mantenere un inventario preciso e aggiornato in tempo reale. Questo aiuta a prevenire problemi di sovra stoccaggio o di esaurimento delle scorte, assicurando che le decisioni operative si basino su dati affidabili;
5. Aumento della sicurezza. La localizzazione, applicata a veicoli e macchinari mobili, permette un contenimento dei rischi, garantendo una operatività in maggiore sicurezza durante le attività di movimentazione e stoccaggio.
 

Sistemi di localizzazione: scegliere il partner tecnologico giusto per una logistica più efficiente

Scegliendo il giusto partner tecnologico, è possibile esplorare l'applicazione dei sistemi di localizzazione non solo all'interno dei magazzini, ma anche in una varietà di contesti che rispondono alle specifiche esigenze di diverse industrie e aziende. 
 
Questa flessibilità apre la porta a soluzioni innovative che possono essere adattate per migliorare l'efficienza operativa sia in ambienti interni che esterni, garantendo così una gestione delle materie prime e delle risorse aziendali più efficace, flessibile e sicura.
 

Leggi anche:

Sensori da esterno, i migliori per la Mobile Outdoor Automation

Continua a leggere ...

Sistemi di localizzazione indoor, come funziona un magazzino 4.0

Continua a leggere ...

Identificazione automatica: come automatizza la logistica e ottimizza i processi.

Continua a leggere...