Sensori da esterno, i migliori per la Mobile Outdoor Automation

6-feb-2024

I sensori da esterno stanno rivoluzionando i processi di settori quali l'agricoltura moderna, le costruzioni e l'industria dei veicoli speciali, affrontando sfide complesse con soluzioni innovative e tecnologiche. 

SICK vanta un importante portafoglio prodotti sia per applicazioni indoor che outdoor. Arrivando a fornire soluzioni che soddisfano i requisiti di compatibilità elettromagnetica per macchine da lavoro mobili, intervallo di temperatura che va da −40 °C a +60 °C e gradi di protezione IP67, IP69K. Anche in tema di dispositivi certificati di sicurezza, grazie al laser scanner di sicurezza outdoorScan3, si risponde alla certificazione a norma ISO 13849 e IEC 62998 per la protezione delle persone in ambienti interni ed esterni.
Questi dispositivi offrono risposte efficaci ad una vasta gamma di necessità, dalla gestione ottimale delle risorse idriche nell'agricoltura, al miglioramento della sicurezza nei cantieri edili, fino all'incremento dell'efficienza e della funzionalità dei veicoli speciali.
In un mondo dove l'efficienza operativa e la sostenibilità diventano sempre più cruciali, i sensori si presentano come strumenti indispensabili per un'ampia varietà di applicazioni, guidando l'innovazione in settori chiave dell'economia globale.
 

Sensori di movimento da esterno, i driver che trainano l’adozione 

Settori come le macchine agricole, movimento terra e veicoli speciali affrontano sfide senza precedenti, dovute soprattutto alla pressione esercitata sulle risorse naturali e alla necessità di ridurre l'impatto ambientale. 
L'agricoltura deve fare i conti con la scarsità idrica e la necessità di ottimizzare l'uso di acqua e fertilizzanti in un contesto aggravato dai cambiamenti climatici. 
Queste sfide richiedono un approccio innovativo per garantire non solo la sostenibilità delle pratiche agricole, ma anche la loro efficienza operativa.
Il settore delle costruzioni, d'altra parte, deve navigare tra le necessità di maggiore sicurezza dei lavoratori e di efficienza nei cantieri, mantenendo al contempo un occhio di riguardo verso le normative ambientali. La crescente domanda di personalizzazione e flessibilità aggiunge un ulteriore strato di complessità, spingendo le aziende verso l'adozione di tecnologie avanzate per rimanere competitive.
Nel tentativo di superare queste sfide, le aziende si stanno orientando verso l'impiego di soluzioni tecnologiche d'avanguardia, come sensori idonei per l’esterno, IoT e intelligenza artificiale.
 

Migliorare efficienza, sicurezza e sostenibilità con sensori da esterno

Questi strumenti offrono la possibilità di migliorare notevolmente l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità delle operazioni. L'integrazione di sistemi intelligenti e connessi, in particolare, permette una gestione e un monitoraggio in tempo reale che sono fondamentali per l'agricoltura di precisione, per ottimizzare la logistica nei cantieri di costruzione e per elevare l'efficienza e la sicurezza dei veicoli speciali.
Inoltre, l'adozione di queste tecnologie risponde alla crescente esigenza di sicurezza sul lavoro, fornendo sistemi avanzati e affidabili capaci di proteggere persone e beni in ogni situazione. 
In questo modo, le aziende possono non solo rispondere efficacemente alle sfide attuali ma anche posizionarsi strategicamente per il futuro, sfruttando l'innovazione per creare un vantaggio competitivo duraturo.
 

Soluzioni di rilevamento ambientale/percezione e di assistenza intelligente

Nell'ambito dell'agricoltura, delle costruzioni e dei veicoli speciali, i sensori di movimento da esterno fungono da occhi e orecchie digitali, percependo con precisione movimenti e presenze
Questi sistemi avanzati consentono di monitorare e reagire in tempo reale a vari stimoli ambientali, migliorando significativamente la gestione delle risorse, come l'acqua in agricoltura, e aumentando la sicurezza nei cantieri edili e per i veicoli operativi speciali.
 

Sensori per il controllo del movimento, il posizionamento e il rilevamento

La precisione è fondamentale quando si tratta di controllare macchinari pesanti o manovre di veicoli in spazi ristretti. I sensori di movimento da esterno offrono ,capacità avanzate di controllo del movimento, posizionamento e rilevamento, cruciale per la gestione di attrezzature agricole, la sicurezza nei cantieri di costruzione e l'efficienza operativa dei veicoli speciali. 
Attraverso tecnologie come sensori induttivi, encoder e sensori di livello, questi dispositivi contribuiscono a minimizzare gli sprechi e a ottimizzare le operazioni.
 

Smart Data e connettività

 
L'integrazione dei sensori da esterno con le tecnologie di Smart Data e Connectivity offre possibilità di ottimizzazione ed efficientamento dei processi prima non realizzabili.  
La raccolta e l'analisi di dati in tempo reale, provenienti da questi sensori, permettono di ottimizzare i processi, ridurre i costi operativi e migliorare la sostenibilità in contesti meno strutturati, come gli ambienti outdoor. Questa connettività apre la strada a un mondo di possibilità in termini di automazione intelligente e decisioni basate sui dati.
 

Functional Safety Systems: sensori da esterno per una visione a 360 gradi dell'ambiente operativo

La sicurezza rappresenta una priorità assoluta in tutti gli ambienti produttivi, specialmente in ambienti outdoor l’assenza di barriere fisiche e la presenza di mezzi e operatori incrementano ulteriormente questa sfida. 
I sensori da esterno sono essenziali nel prevenire incidenti, rilevare la presenza di persone o oggetti non desiderati e fornire una visione a 360 gradi dell'ambiente operativo. Questo porta non solo una maggiore sicurezza, ma migliora anche l'efficienza operativa, riducendo i tempi di inattività e garantendo che le operazioni procedano senza intoppi.
Grazie alla loro capacità di migliorare la percezione ambientale, il controllo del movimento, la connettività intelligente e la sicurezza funzionale, i sensori da esterno sono destinati a rimanere al centro dell'innovazione tecnologica per le aziende che operano in outdoor che devono coniugare esigenze di efficienza, sostenibilità e sicurezza. 
 

Leggi anche:

Affidabilità, precisione e robustezza con le soluzioni SICK per la robotica mobile: il case study di Oppent

Continua a leggere ...

Read more

Migliorare la sicurezza e la navigazione degli LGV nella logistica di produzione: i vantaggi di una partnership di fiducia

Continua a leggere

Automazione del controllo qualità con SensorApp NOVA 2D Intelligent Inspection di SICK: l’intelligenza artificiale a portata di tutte le aziende

Continua a leggere...