Anche nell’agricoltura cresce il bisogno di soluzioni in grado di promuovere efficienza e sicurezza. Sfide che è possibile vincere grazie ai sensori intelligenti di SICK
Sensori per l'agricoltura, quando la tecnologia aiuta la natura
4-set-2023
I sensori svolgono un ruolo fondamentale nell'agricoltura di precisione, una strategia di gestione delle colture agricole che utilizza tecnologie avanzate per ottimizzare i processi. Gli investimenti in tecnologie 4.0 sono infatti aumentati anche tra le aziende agricole, che ricorrono a queste tecnologie per promuovere efficienza e ridurre così i costi.
Grazie a sensori intelligenti, le aziende possono efficientare diversi processi, nonché aumentare la visibilità sulle condizioni delle colture. Grazie alla sua competenza specifica nel settore e alla vasta gamma di tecnologie sensoriali, SICK rappresenta il partner ideale per le soluzioni basate su sensori destinate alle macchine mobili per lavori agricoli. L'integrazione di sensori e sistemi di sensori nelle macchine agricole dà vita a soluzioni intelligenti che possono soddisfare ogni esigenza.
Sensori intelligenti, cresce l’adozione nell’agricoltura
Nel 2022 il mercato italiano dell’agricoltura 4.0 ha riportato una crescita del 31%, arrivando per la prima volta a superare un valore di 2 miliardi di euro. I sensori svolgono un ruolo fondamentale nell'agricoltura di precisione, consentendo di promuovere visibilità ed efficienza in diverse applicazioni.
Consentono, infatti, di raccogliere dati in tempo reale sulle condizioni del terreno, delle piante e dell'ambiente circostante. Inoltre, possono misurare parametri come l'umidità del suolo, la temperatura, l'intensità luminosa, la composizione chimica del terreno e molto altro ancora.
Dati che permettono agli agricoltori di monitorare in modo accurato le condizioni delle colture e di prendere decisioni informate sulla gestione agronomica. Ad esempio, conoscendo la posizione esatta delle colture da attenzionare con prodotti o nutrienti, è possibile evitare sprechi.
Inoltre, i sensori possono essere integrati con sistemi di geolocalizzazione GPS, a vantaggio di una maggiore sicurezza, indispensabile visto l’aumento delle tecnologie di automazione anche in questo settore.
L’offerta SICK per l’agricoltura 4.0
In queste applicazioni, i sensori e i sistemi utilizzati devono garantire una misurazione precisa e, al tempo stesso, un’elevata robustezza alle condizioni atmosferiche. Tra i prodotti meglio adatti a questo tipo di applicazioni vi è il sensore a ultrasuoni UC30.
I sensori della gamma UC30 si distinguono per le loro prestazioni eccellenti e il design compatto a forma di cubo. Grazie alla loro capacità di rilevare indipendentemente dal colore, alla loro elevata tolleranza allo sporco e alla loro notevole capacità di soppressione dello sfondo, i sensori UC30 forniscono risultati di misurazione stabili anche in ambienti difficili.
Nei frutteti, ad esempio, questi sensori possono essere utilizzati per il rilevamento della quantità di vegetazione, al fine di ottimizzare la portata della spruzzatura. Grazie alla sua ampia distanza operativa (fino a 8 metri) e alla sua affidabile capacità di rilevamento, il sensore a ultrasuoni UC30 consente un controllo preciso dell'attivazione degli ugelli per lo spruzzo. Inoltre, UC30 viene impiegato per la disattivazione/attivazione automatica dell'applicazione ai bordi del campo. Grazie a queste funzionalità, il sensore garantisce una maggiore efficienza nella portata dello spruzzo, riducendo al contempo lo sforzo richiesto all'operatore.
Efficienza anche in ambienti esterni: i sensori di visione SICK per una migliore percezione dell’ambiente
L’offerta di SICK per le applicazioni in contesti sfidanti, come ambienti esterni, include anche il sensore di visione 3D Visionary-B. Visionary-B, basandosi sul principio stereoscopico, offre contemporaneamente immagini 2D e dati 3D in ogni istante.
A seconda dell'applicazione, vengono trasmessi sia i dati grezzi completi che i risultati dell'elaborazione intelligente delle immagini, fornendo classi di oggetti e dati di posizione. Se utilizzato come sistema di assistenza alla guida con monitor e immagini in tempo reale, Visionary-B rappresenta un sistema anticollisione 3D robusto, leggero e configurabile, pronto all'uso in modo rapido e in grado di avvisare attivamente il conducente con segnali acustici e visivi in situazioni critiche.
Grazie ai suoi sensori intelligenti, SICK aiuta le aziende agricole a promuovere sicurezza, efficienza e quindi anche sostenibilità nei loro processi.
Leggi anche:
Industria sostenibile e 4.0: le tecnologie più efficienti
Green packaging e plastica, quali soluzioni per il 2023?