Les différentes technologies de mesures de distance
Ils existent de nombreuses technologies pour mesurer des distances. Il semble en effet évident que lorsque qu’on cherche à détecter des variations de l’ordre du micron quand on est tout près d’un objet ou de l’ordre de plusieurs centimètres quand on est très loin, ce n’est pas la même technologie qui peut être utilisée. Parmi toutes celles disponibles, on peut citer la technologie ultrasonique (capteurs ultrasons), qui s’adapte bien aux courtes distances et à certains types d’objets colorés ou brillants ou la technologie temps de vol (temps de propagation de la lumière ou encore Time of Light) qui elle est plutôt dédiée aux moyennes et longues distances.
Sous la bannière « capteur de déplacement », on retrouve :
Ce sont sur ces derniers que nous allons nous attarder car ils se distinguent par leur maturité technique et certains atouts que n’offrent pas d’autres technologies.
Fonctionnement du capteur de déplacement linéaire par triangulation laser
La triangulation laser est une mesure de distance unidimensionnelle ou multidimensionnelle résultant d’un calcul angulaire. Le capteur projette une lumière laser sur l’objet à mesurer. Le faisceau réfléchi est alors capturé, via une lentille optique, à un endroit particulier d’un récepteur photosensible, en fonction de la distance. La distance jusqu’à l’objet à mesurer est déterminée en triangulant la source lumineuse, le point de mesure sur l’objet et l’image de la lumière sur l’élément récepteur. Les capteurs sont disponibles avec des spots lumineux de différentes tailles. Il est préférable d’utiliser de petites géométries de points lumineux pour des objets très petits, alors qu’un capteur avec un point lumineux plus grand est recommandé pour les surfaces rugueuses.
Le même principe de fonctionnement s’applique également aux capteurs qui n’utilisent pas un spot lumineux, mais une ligne laser, combinée à un récepteur matriciel CMOS. Dans ce cas, un profil peut être détecté et évalué directement, sans avoir à déplacer l’objet.

En bref :
- Un point lumineux est projeté sur l’objet à mesurer
- Le retour de lumière vient taper sur un élément photosensible (récepteur)
- La distance est déterminée à partir de la position du signal sur l’élément photosensible et la géométrie optique du capteur