Cinq solutions de capteurs intelligents pour le secteur du e-commerce et de la distribution

24 mars 2021

Le monde du commerce est en constante évolution et devient de plus en plus complexe. Et à l'ère de la COVID-19, le secteur a évolué plus que jamais. La demande des consommateurs a augmenté de façon exponentielle pour les achats en ligne et les options de livraison à domicile.

Mais attention, cela peut avoir un impact sur la capacité des distributeurs à suivre la demande dans les centres de distribution et les entrepôts. Pour pallier à cela, la technologie des capteurs intelligents peut contribuer à améliorer les processus de production et de logistique et ainsi accroître la création de valeur sur le marché. 

Processus de production et de logistique pour les colis
Processus de production et de logistique pour les colis

Les capteurs SICK peuvent être intégrés dans n'importe quel environnement et système, offrant ainsi un haut degré de sécurité et d'investissement qui contribuent à une chaîne d'approvisionnement rapide, efficace et économique.

Suivi de traçabilité avec le RFMS Pro

 L'identification des objets joue un rôle important dans le bon fonctionnement d'une installation. Avec la technologie RFID, l'acquisition de données pendant la phase de prélèvement ou la phase d'entrée/sortie des marchandises peut se faire en une fraction de seconde.

C’est le cas par exemple avec le suivi de traçabilité du RFMS Pro qui permet l'identification entièrement automatisée des objets sans aucune interruption du flux de matériel avec codeur incrémental pour la détection de la position de l'objet sur le convoyeur. Ainsi, le RFMS Pro offre une transparence totale tout au long de la chaîne d'approvisionnement et permet aux distributeur de maintenir un débit élevé.

Egalement, grâce à une technologie comme celle qu’on peut trouver avec le RFU62X, l’identification fiable des bacs est rendu possible même dans des conditions ambiantes défavorables. Ces dispositifs logistiques ont un taux de lecture exceptionnel, même si les bacs sont proches les uns des autres. La technologie peut être facilement intégrée dans des réseaux industriels, ce qui rend la mise en œuvre simple.

Nous avons réuni dans cet article une série de cinq applications de solutions de capteurs intelligents qui contribuent à une chaîne d'approvisionnement rapide, efficace et économique

1. Les solutions d’identification automatique des objets par caméra

Systèmes de suivi et de traçabilité grâce au capteur ICR89X

SICK a trouvé diverses applications pour l'identification automatique à l'aide d'une technologie basée sur des caméras. Les systèmes de suivi et de traçabilité tels que l'ICR89X permettent la lecture omnidirectionnelle des codes sur des systèmes de triage en utilisant plusieurs caméras à haute résolution. Grâce à un large champ de lecture allant jusqu'à 1 200 mm, les commerçants obtiennent d'excellents taux de lecture, même dans le cas de codes partiellement endommagés ou d'étiquettes de mauvaise qualité. Cela peut même être bénéfique pour la détection de symboles de marchandises dangereuses.

Avec une demande accrue sur le marché de la vente au détail en ligne, les distributeurs ont dû relever le défi de suivre la demande dans les centres de distribution et les entrepôts. C'est là que la technologie des capteurs intelligents peut aider à améliorer les processus de production et de logistique. Le fait de disposer de plus d'informations sur les produits expédiés peut permettre un processus de production plus rapide et plus efficace.

2. Les capteurs pour le dimensionnement et le pesage :

Système de suivi et de traçabilité VMS4x00/5×00

Les capteurs intelligents dans le secteur du retail peuvent s'avérer très utiles pour le dimensionnement et le pesage des produits. L'acquisition dynamique de données de base des objets peut optimiser l'utilisation des capacités de stockage existantes.

Par exemple, le système de suivi et de traçabilité VMS4x00/5×00 permet d'affecter des objets individuels à l'espace de stockage et la collecte de données sur le volume et le poids peut également détecter les tailles d'emballage optimales pour chaque produit.

En termes de mesure de volume statique, de pesage et d'identification, SICK propose le système de suivi et de traçabilité statique DWS5200. Ce système est une solution complète, qui intègre des convoyeurs à rouleaux pour détecter les codes-barres, ainsi que le poids et les dimensions des objets de forme régulière ou irrégulière.

De plus, l'inspection des bacs est essentielle pour permettre un commerce de distribution efficace. Elle permet aux distributeurs de déterminer le niveau de remplissage d'un bac et sa direction de mouvement ou de savoir si un bac est vide.

3. Capteurs LiDAR 2D :

Capteurs LiDAR 2D TiM3xx pour détecter les erreurs logistique

Il est difficile pour les processus de sélection standardisés d'être exempts de toute erreur. Les produits peuvent rester dans les bacs alors qu'ils ne le devraient pas, même avec des optimisations ciblées.

Ce type d'erreurs logistiques peut affecter tous les secteurs de l'entreprise, des manutentionnaires au service client.

C'est pourquoi les capteurs LiDAR 2D TiM3xx font exactement cela. Ils détectent si des produits ont été laissés dans des bacs. Cela permet de signaler les erreurs dans le processus de préparation avant qu'une commande ne soit envoyée avec un contenu incorrect.

4. Capteurs de vision 2D et 3D

Caméra de vision 2D picoCam

Autre option, les capteurs de vision 3D fonctionnent bien pour les bac vides et la surveillance des niveaux dans le secteur de la distribution. Le capteur de vision 3D TriSpector1000 de SICK est un capteur autonome configurable à cet effet. Il enregistre tout d'abord les profils de hauteur des chariots en mouvement grâce à sa ligne laser et les rassemble en une image 3D haute résolution avec superposition d'intensité. Grâce à des outils configurables, le TriSpector1000 détecte la position et l'alignement des chariots. Il détecte et mesure également l'intérieur du bac. Il est également capable de passer d'un ensemble de paramètres à l'autre via le déclencheur pour s'adapter rapidement aux différents types de bac

5. Capteurs à ultrasons :

Permet un traitement d'image complexe et est adaptée aux applications où l'espace est restreint

Pour les distributeurs qui cherchent à déterminer le niveau de remplissage d'un bac et son sens de déplacement, la caméra de vision 2D picoCam est idéale, en particulier dans la machine SIM4000 Sensor Integration (SIM). La picoCam permet un traitement d'image complexe et est adaptée aux applications où l'espace est restreint. La caméra de vision 2D est disponible avec une résolution de 1, 2 ou 4 mégapixels et dans des variantes de caméra couleur, monochrome ou proche infrarouge (NIR). 

Capteurs ultrasons

La surveillance des bacs vides à l'aide de capteurs à ultrasons peut également s'avérer utile pour les distributeurs. La grande précision des mesures grâce à la compensation de la température interne, la détection indépendante de la couleur des objets optiquement difficiles et l'immunité à la saleté et à la poussière permettent un fonctionnement fiable, même dans les conditions les plus difficiles. La synchronisation et le multiplexage de plusieurs capteurs assurent une surveillance efficace de la zone sans que les capteurs ne subissent d'interférences mutuelles.

Ces contenus peuvent vous intéresser :

L’AGV SUitee Cobotics réinvente le travail dans la Grande Distribution pour le rendre plus efficace

Lire l'article 

Pallet Pocket Detection : Détection précise des palettes avec une caméra 3D

 Lire l'article