Con i dati del sensore un grande passo in avanti: i processi della robotica industriale diventano più rapidi, programmabili e sicuri.
Contattaci! Maggiori informazioni
Home Settori Settori Macchine e materiali Robotica industriale
Quanto più precisamente un robot industriale è in grado di rilevare il suo ambiente, in modo tanto più sicuro ed efficace è possibile comandarne i movimenti, nonché le interazioni e integrarle in processi di produzione e logistica. La stretta collaborazione tra uomo e robot consente un’implementazione efficiente di fasi complesse con flessibilità elevata. Per la sicurezza e l’automazione è fondamentale interpretare, applicare e visualizzare i dati sensore. Le tecnologie di sensore di SICK offrono pertanto soluzioni intelligenti, innovative per tutte le sfide nei settori di: Robot Vision, Safe Robotics, strumenti per estremità del braccio e Position Feedback. SICK realizza assieme ai clienti approcci ad automazione e sicurezza generali per singole applicazioni di robot fino a cellule robot complete.
Svolgimento sempre affidabile e autonomo di operazioni di presa ripetitive, soggette a errori.
Applicazioni flessibili
Gestione di prodotti singoli e complessi, lotti piccoli ed elevati requisiti in termini di accuratezza di misura e velocità.
Processi sicuri
Evitare incidenti e collisioni nell’ambito dell’interazione uomo-macchina a fronte di efficienza ugualmente elevata.
Cooperazioni innovative con costruttori di robot
Da molti anni, SICK lavora a stretto contatto con i produttori di robot più diversi, per sviluppare insieme concetti di soluzioni per le diverse sfide nel settore della robotica industriale. E di certo abbiamo anche per te la soluzione di sensori più adatta per il tuo robot, robot collaborativo e sfida individuale.
Partnership solide nel settore della robotica
Insieme a vari partner, SICK sta lavorando allo sviluppo di soluzioni personalizzate per soddisfare i requisiti della robotica industriale. Questa stretta collaborazione si traduce in tecnologie innovative che migliorano significativamente la precisione, l'efficienza e la sicurezza dei sistemi di robot.
FAQ
L'uso dei robot nell'industria offre numerosi vantaggi. Finora i robot sono stati utilizzati per assistere i lavoratori in compiti semplici, ripetitivi o pericolosi e in ambienti di lavoro molto sporchi (Dull, Dangerous, Dirty). Il campo di applicazione è stato ampliato e ora copre un'ampia gamma di attività. Ciò include anche compiti per i quali non è disponibile sufficiente manodopera qualificata, nonché compiti complessi di montaggio e collaudo con requisiti di alta precisione.
Se usato correttamente, un cobot (robot collaborativo) soddisfa i requisiti per lavorare in sicurezza con l'uomo. L'interazione sicura permette di risolvere compiti di automazione complessi che non potrebbero essere realizzati con robot industriali convenzionali, o solo a costi elevati. I robot industriali classici, invece, offrono distanze di lavoro maggiori e velocità di movimento più elevate, con carichi utili significativamente superiori. Sia i robot collaborativi che i robot industriali sono soggetti a linee guida internazionali sulla sicurezza, al fine di escludere qualsiasi pericolo per l'uomo. Un sistema di sicurezza certificato e adeguato ai rischi è un prerequisito.
Molte applicazioni robotiche sono così complesse che la programmazione può essere effettuata solo in un ambiente di simulazione. Anche la messa in funzione iniziale avviene spesso in un ambiente virtuale, per risparmiare tempo ed evitare possibili danni causati da errori di programmazione nell'applicazione reale. Il prerequisito è che tutte le parti dell'applicazione robotica reale (robot, controller, sensori) abbiano dei gemelli di dati tecnici che si comportino nella simulazione (Industria 4.0) esattamente come nella realtà.
La robotica sta già utilizzando l'intelligenza artificiale in vari modi nei sistemi di Robot Vision per rendere il rilevamento oggetti più facile, veloce e affidabile. In futuro, tuttavia, anche settori come la programmazione di percorsi complessi e senza collisioni e la <a href="https://www.sick.com/s/dynamic-safety">Dynamic Safety</a> trarranno grande beneficio dalle soluzioni di intelligenza artificiale.
<p>Oltre all'implementazione dell'attività di automazione vera e propria (pallettizzazione, saldatura, incollaggio, controllo qualità, ecc.), è importante monitorare i possibili effetti sulla produzione e sulla logistica, nonché sulla sicurezza delle persone e dell'ambiente. Nel settore della produzione e della logistica, ad esempio, si pongono le seguenti domande: posso rimettere in funzione l’impianto da solo dopo un arresto e quanto tempo ci vorrà? Quali requisiti (formazione, esperienza) devono possedere i dipendenti per poter utilizzare l’impianto? Quali ulteriori sviluppi dell’impianto possono essere implementati internamente e dove è necessario l'aiuto degli integratori?</p><p>Nell'ambito della sicurezza, l'obiettivo è ridurre al minimo gli effetti negativi sulle persone e sull'ambiente - danni alla salute, lesioni o contaminazione. È quindi necessario conoscere i requisiti normativi dei Paesi e delle regioni di utilizzo per consentire l'autorizzazione formale dell’impianto. Questo è un requisito fondamentale per il funzionamento di qualsiasi sistema di automazione.</p>