PT
País: PT (Brasil)
Selecionar país/região

Idioma

  • Inglês
  • Português
  • Espanhol
asf-industrial-robotics-stage-teaser-image-webx
asf-industrial-robotics-stage-teaser-new-image-webx
Máquinas e materiais

Soluções de sensores para robótica inteligente

Um grande avanço com dados de sensores: os processos de robótica industrial estão se tornando mais rápidos, planejáveis e seguros.
Entre em contato conosco! Mais informação

A solução certa para sua aplicação

Seus benefícios

Processos eficientes

Execução contínua, confiável e autônoma de tarefas de preensão repetitivas e propensas a erros.

Aplicações flexíveis

Lidar com produtos individuais e complexos, lotes pequenos e altas exigências de precisão e velocidade.

Processos seguros

Prevenção de acidentes e colisões durante a interação homem-robô, mantendo um nível de eficiência consistentemente alto.

Colaborações inovadoras com fabricantes de robôs

A SICK trabalha há anos em estreita colaboração com vários fabricantes de robôs há anos e se propôs a desenvolver conjuntamente conceitos de soluções para diversos desafios no campo da robótica industrial. Temos certeza de que temos a solução de sensor ideal para seu robô, cobot e necessidades individuais.
asf-industrial-robotics-themebased-teaser-cooperation-abb-image-webx
asf-industrial-robotics-themebased-teaser-cooperation-fanuc-image-webx
asf-industrial-robotics-themebased-teaser-cooperation-kuka-image-webx
asf-industrial-robotics-themebased-teaser-cooperation-universal-robots-image-webx
asf-industrial-robotics-themebased-teaser-cooperation-yaskawa-image-webx
asf-industrial-robotics-themebased-teaser-cooperation-fruitcore-image-webx

Parcerias sólidas em robótica

Juntamente com vários parceiros, a SICK está trabalhando no desenvolvimento de soluções personalizadas para atender aos requisitos da robótica industrial. Essa estreita colaboração resulta em tecnologias inovadoras que melhoram significativamente a precisão, a eficiência e a segurança dos sistemas de robôs.
asf-industrial-robotics-themebased-teaser-partnership-schmalz-image-webx
asf-industrial-robotics-themebased-teaser-partnership-schunk-image-webx
asf-industrial-robotics-themebased-teaser-partnership-zimmer-image-webx

FAQ

O uso de robôs na indústria oferece inúmeras vantagens. Até então, os robôs eram usados para apoiar os operadores em tarefas simples, repetitivas ou perigosas e em ambientes de trabalho muito sujos (Dull, Dangerous, Dirty). Seu campo de aplicação foi ampliado e agora abrange uma ampla gama de atividades. Isso também inclui tarefas para as quais não há mão de obra qualificada suficiente disponível, bem como tarefas complexas de montagem e inspeção com requisitos de alta precisão.

Quando usado corretamente, um Cobot (robô colaborativo) atende aos requisitos para trabalhar com segurança com um ser humano. A interação segura possibilita a solução de tarefas de automação complexas, que não poderiam ser realizadas com robôs industriais convencionais, ou apenas a um custo muito elevado. Em contrapartida, os robôs industriais clássicos oferecem maior alcance e maiores velocidades de movimento com cargas úteis significativamente maiores. Tanto os Cobots quanto os robôs industriais estão sujeitos a diretrizes internacionais de segurança para excluir qualquer perigo para os seres humanos. Um sistema de segurança certificado e adaptado aos riscos é um pré-requisito.

Muitas aplicações de robôs são tão complexas que a programação só pode ser realizada em um ambiente de simulação. A primeira colocação em operação também ocorre com frequência em um ambiente virtual, a fim de economizar tempo e evitar possíveis danos causados por erros de programação na aplicação real. O pré-requisito para isso é que todas as partes da aplicação de robô real – robô, controlador, sensores – tenham gêmeos de dados técnicos, que se comportem na simulação (Indústria 4.0) exatamente da mesma maneira que na realidade.

A robótica já está usando a inteligência artificial de várias maneiras em sistemas Robot Vision, a fim de tornar a detecção de objetos mais fácil, mais rápida e mais confiável. No futuro, no entanto, áreas como a programação de percursos complexos e sem colisões, assim como a <a href="https://www.sick.com/s/dynamic-safety">Dynamic Safety</a> também se beneficiarão muito das soluções de IA.

<p>Além da implementação da tarefa de automação real (paletização, soldagem, colagem, controle de qualidade, etc.), é importante monitorar os possíveis efeitos na sua própria produção e logística, bem como na segurança das pessoas e do meio ambiente. Na área de produção e logística, por exemplo, surgem as seguintes perguntas: posso colocar a instalação novamente em operação após uma imobilização e quanto tempo isso levará? Quais são os requisitos (treinamento, experiência) que os funcionários devem atender para operar a instalação? Que desenvolvimento adicional da instalação pode ser implementado internamente e onde é necessária a ajuda de integradores?</p><p>Na área da segurança, o objetivo é minimizar os efeitos negativos para as pessoas e o meio ambiente – como danos à saúde, lesões ou contaminação. Portanto, é necessário conhecer os requisitos regulatórios nos países e regiões de uso para permitir uma aprovação formal da instalação. Esse é um requisito básico para a operação de qualquer sistema de automação.</p>