PT
País: PT (Brasil)
Selecionar país/região

Idioma

  • Inglês
  • Português
  • Espanhol
asf-ir-position-feedback-stage-teaser-image-webx

Position Feedback

Controle eficiente de robôs com base em dados precisos de velocidade e posição

Smart Motor Sensors: a base para os movimentos mais precisos dos robôs

Os robôs precisam executar movimentos com precisão milimétrica, por exemplo, para abastecer bandejas ou trabalhar peças de trabalho. Os sistemas precisos de Motor-Feedback fornecem dados sobre a velocidade, a posição e o status dos acionamentos para o regulador de acionamento e o controlador. Portanto, eles formam a base sensorial para todos os movimentos do robô. Dados adicionais sobre o status dos acionamentos impedem perturbações e proporcionam procedimentos eficientes. Os Smart Motor Sensors da SICK são parte integrante do sistema do robô e fornecem os dados necessários.

SEUS BENEFÍCIOS

Robô em círculo com relógio

Colocação em operação rápida

A placa de identificação eletrônica do motor para identificação do eixo permite a detecção e a parametrização automatizadas do motor.

Eixos X e Y que se encontram

Medição extremamente precisa

Graças a sensores inteligentes e altamente integrados, o sistema robotizado é posicionado com precisão.

Cédulas e moedas

Alta eficiência de custos

A solução inovadora de cabo único no braço robótico reduz os custos de conexão, o trabalhos de cabeamento e o consumo de energia, além de permitir uma integração fácil mesmo em espaços estreitos.

JUNTOS, RESOLVEMOS SEUS DESAFIOS

Robótica industrial clássica

Graças ao seu design robusto e à alta dinâmica, os robôs industriais trabalham de forma rápida e confiável e manuseiam peças grandes e pesadas. Os sistemas compactos de Motor-Feedback garantem a execução contínua e com precisão de repetição de movimentos e tarefas.

Selecionar soluções
Robótica industrial clássica

Cobots

A interação segura entre humanos e cobots exige uma avaliação confiável e contínua dos parâmetros da máquina. Os sistemas de Motor-Feedback medem o status real do eixo de acionamento e transmitem essas informações ao robô. O roteamento interno dos cabos no braço robótico também contribui para aumentar a segurança e a capacidade de manobra do robô.

Selecionar soluções
Cobots

Eixo linear

O eixo linear amplia a área de trabalho dos robôs. Mover o robô em seu eixo aumenta seu alcance espacial e sua flexibilidade. Os sistemas de Motor-Feedback registram os movimentos lineares dinâmicos, controlam o robô e, desta forma, permitem movimentos precisos e repetíveis.

Selecionar soluções
Eixo linear com robô SCARA

Rastreamento da esteira transportadora

A velocidade precisa da esteira transportadora e a posição do objeto permitem que o robô adapte os movimentos com precisão ao objeto e à sua velocidade para realizar processos de preensão e manuseio ou rotulagem. Dependendo dos requisitos, a velocidade da esteira transportadora pode ser medida de forma flexível, diretamente no motor, em um eixo móvel ou na superfície.

Selecionar soluções
Rastreamento da esteira transportadora

QUEM ESTÁ POR DENTRO SABE MAIS – COM OS SMART MOTOR SENSORS NO MEIO

Os Smart Motor Sensors da SICK deixam os seus usuários sempre por dentro. Não dá para estar mais perto dos acontecimentos do que isso! Com os Smart Motor Sensors, a SICK disponibiliza os conhecimentos diretamente a partir do meio da produção. Ter conhecimento do status das máquinas e servomotores ajuda a detectar falhas de funcionamento mais cedo, resolvê-las mais rapidamente ou evitá-las por completo. A fim de possibilitar ao cliente esta transparência e, por conseguinte, uma manutenção preventiva, a SICK emprega todo o seu know-how.

Os Smart Motor Sensors ultrapassam em muito as possibilidades dos sistemas de Motor-Feedback convencionais. Adicionalmente, é possível reunir outros dados de sensores com ajuda da interface de cabo único comprovada no mundo inteiro para o sistema de Motor-Feedback HIPERFACE DSL®. É assim que surge a fusão autêntica de sensores, a premissa para um feedback realmente inteligente.

Smart Motor Sensors

Com HIPERFACE DSL®, o líder da tecnologia SICK apresenta um protocolo de Motor-Feedback totalmente digital que necessita de um mínimo de cabos de ligação entre o conversor de frequência e o sistema de Motor-Feedback.

HIPERFACE DSL

SEU ACONSELHAMENTO PESSOAL

Está interessado nas soluções robotizadas da SICK? Deseja saber mais sobre robótica ou receber aconselhamentos específicos? Nossa equipe de especialistas em robótica terá prazer em oferecer suporte e encontrar a solução certa para a sua aplicação.

Formulário de contato com o símbolo do envelope

Entre em contato conosco