Make it move
Saia da gaiola. Libere a sua produção de tanta carga. Em muitas áreas da indústria, dispensar aplicações robotizadas estáticas e fixamente instaladas gera uma pequena revolução. As possibilidades de aplicação de unidades móveis permitem flexibilidade e, com isso, um enxugamento de processos produtivos.
Produção flexível
O tamanho de lote 1 é um fator de impulso muito importante na produção flexível. Para isso, o robô móvel precisa se adequar de modo flexível às variantes alternadas da produção. Assim, também fazem parte das tarefas dos sensores inteligentes a localização exata de peças de trabalho no posto de trabalho ou a sua colocação dentro da máquina. Também para as manobras seguras do robô na linha de produção o sistema de sensores é um fator decisivo.
Cooperação em nível igual: homem e robô móvel
Homem e robôs móveis se movem em conjunto na produção. Naturalmente isso está ligado a riscos. Para que esse trabalho cooperativo funcione de modo perfeito e sem acidentes, a SICK oferece conceitos de segurança adequados. Teremos prazer em aconselhá-lo para manter a sua produção sempre funcionando seguramente.
Transporte de A para B: Localização, navegação e mapeamento
Saber sempre onde se encontra o robô móvel no exato momento e como ele se move dentro do ambiente. Para isso, ele precisa ser localizado seguramente, a fim de que os processos transcorram sem problemas. Trata-se sempre do jogo perfeito entre cada uma das disciplinas, tais como mapeamento, localização e navegação.
Produtividade, segurança e eficiência de custos: a solução de segurança adequada
Para realizar o equilíbrio perfeito entre produtividade, segurança e eficiência de custos, deve ser realizada uma avaliação de riscos e uma análise de perigos individual para cada robô. Quanto maior o risco para o homem e para a infraestrutura, tanto maiores são os requisitos ao sistema de controle aplicado. De acordo com a exigência mínima determinada, cada robô pode ser equipado com a solução de sensores exatamente apropriada do nosso vasto portfólio Safety.
Tudo em movimento: desafios para a mobilidade
O movimento é exigente. Não somente porque se realiza em ambiente tridimensional, mas também porque precisam ser superadas inúmeras influências ambientais críticas, tais como vibrações, movimentos impactantes, sujeira e semelhantes. Também condições de luz alternada, condições ambiente e cenários em constante modificação representam desafios para a mobilidade.
Espaço no robô móvel
A mais alta precisão: ancoragem exata
Tanto para carregar em estações de ancoragem como também para adotar uma posição atribuída dentro da produção, trata-se de precisão, por exemplo, ao se aproximar de uma esteira de roletes. Quanto mais rapidamente o robô estiver em seu lugar, tanto mais eficiente se torna o processo global.
Sistemas de Motor-Feedback altamente precisosProteção de áreas de perigo ao ancorar veículos guiados automaticamente com o sistema de segurança Safe Portal Detecção segura das posições de destino para realizar o muting do campo de proteçãoDetecção e determinação da posição para admissão de pallets por meio de AppAncoragem com sensores ultrassônicos independentemente de superfíciePosicionamento fino na ancoragem com ajuda de sensores de distância Mid-Range