A SICK tem a satisfação de verificar a sua visita nas nossas páginas web e o seu interesse em nossa empresa, nossos produtos e nossos serviços. A proteção de sua esfera privada é um assunto muito importante para nós e desejamos que você se sinta seguro ao visitar as nossas páginas web. Para esta finalidade, iremos esclarecer a seguir quais informações serão por nós processadas durante a sua visita às nossas páginas web.
| Responsible | SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Germany |
| Purpose of processing | Development and validation of a collision avoidance system |
| Categories of data |
|
| Legal basis | GDPR Art. 6 (1) f) - legitimate interests |
| Legitimate interest | SICK processes images and videos in combination with time, geoinformation and weather data for the training and validation of AI systems. Most of the data is processed automatically. This processing is done to protect people in the vicinity of machines and to prevent accidents involving them. By developing such a system for the protection of persons, there is a justified company interest in the general welfare of all persons. Due to the purpose of the system's accident prevention, the future protection in the interest of all people therefore outweighs the right to the image recordings of the individual, which is worthy of protection. |
| Consequences of failure to provide the data | The data is provided fully automatically via the recording system. |
| Retention time | As a product to be classified as a high-risk AI system in accordance with EU AI Act Article 6 is also to be developed on the basis of this data, it is necessary to store the data. Based on the data, the accuracy and robustness of the product is to be evaluated and improved throughout the product life cycle. In order to safeguard product liability in accordance with Section 13 (1) ProdHaftG, the recorded data is stored for 10 years after the last sale of a system based on this technology. |
| Data source | We process data generated by the recording system. |
| Recipients of the data | Certifying bodies |
| Transmission in third countries | We do not transfer any personal data to third countries. |
| Logic of the automated decision | We do not make automated decisions. |
Seus direitos
Você tem o direito
- à informação sobre os seus dados pessoais;
- à correção dos seus dados pessoais;
- à exclusão ou ao bloqueio de seus dados pessoais;
- de contestar o processamento de seus dados pessoais;
- à opção de transmissão de seus dados pessoais;
- de revogar a sua concordância com efeito futuro, desde que o processamento de dados pessoais esteja baseado na sua concordância, bem como
- de reclamar junto a um órgão de inspeção de proteção de dados, caso você seja de opinião que um processamento de dados referentes à sua pessoa viole o direito de privacidade.
Para isso entre em contato com o nosso encarregado da política de privacidade. Nós reagiremos a todas as consultas de modo apropriado.
SICK AG
Responsável pela política de privacidade
Erwin-Sick-Strasse 1
79183 Waldkirch
Alemanha
Alteração da Declaração de Privacidade
Reservamo-nos o direito de adequar a Declaração de Privacidade às exigências vigentes a qualquer momento. A Declaração de Privacidade correspondente pode ser acessada a qualquer momento em nossas páginas web.