A SICK tem a satisfação de verificar a sua visita nas nossas páginas web e o seu interesse em nossa empresa, nossos produtos e nossos serviços. A proteção de sua esfera privada é um assunto muito importante para nós e desejamos que você se sinta seguro ao visitar as nossas páginas web. Para esta finalidade, iremos esclarecer a seguir quais informações serão por nós processadas durante a sua visita às nossas páginas web.
| Responsible | SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Germany |
| Purpose of processing | Development and validation of a system for safeguarding hazardous areas |
| Categories of data |
|
| Legal basis | GDPR Art. 6 (1) f) - legitimate interests |
| Legitimate interest | SICK processes image, video and 3D data in combination with the above-mentioned additional information for the training and validation of AI systems and for the validation of deterministic algorithms. Most of the data is processed automatically. This processing is done to protect people in the vicinity of machines and to prevent accidents involving them. By developing such a system for the protection of persons, there is a justified corporate interest in the general welfare of all persons. The purpose of the system's accident prevention therefore means that future protection in the interests of all people outweighs the right to the image recordings of the individual, which is worthy of protection. |
| Consequences of failure to provide the data | None. |
| Storage duration | On the basis of the data, the accuracy and robustness of the product are to be assessed and improved over the product life cycle. In order to comply with product liability in accordance with §13 para. 1 ProdHaftG, the recorded data is stored for 10 years after the last sale of a system based on this technology. The data subject may object to the processing of personal data within one week, specifying the time and place of recording. In this case, SICK will delete the data. |
| Data source | Direct collection of data through image / video recording. |
| Recipients of the data | Certifying bodies |
| Transmission in third countries | For manual completion and to check characteristics, the data is transmitted to a subsidiary of SICK AG in Vietnam. The data is displayed there and characteristic information is supplemented or corrected, but the data is not stored. |
| Logic of the automated decision | We do not make automated decisions that may have consequences for data subjects. |
Seus direitos
Você tem o direito
- à informação sobre os seus dados pessoais;
- à correção dos seus dados pessoais;
- à exclusão ou ao bloqueio de seus dados pessoais;
- de contestar o processamento de seus dados pessoais;
- à opção de transmissão de seus dados pessoais;
- de revogar a sua concordância com efeito futuro, desde que o processamento de dados pessoais esteja baseado na sua concordância, bem como
- de reclamar junto a um órgão de inspeção de proteção de dados, caso você seja de opinião que um processamento de dados referentes à sua pessoa viole o direito de privacidade.
Para isso entre em contato com o nosso encarregado da política de privacidade. Nós reagiremos a todas as consultas de modo apropriado.
SICK AG
Responsável pela política de privacidade
Erwin-Sick-Strasse 1
79183 Waldkirch
Alemanha
Alteração da Declaração de Privacidade
Reservamo-nos o direito de adequar a Declaração de Privacidade às exigências vigentes a qualquer momento. A Declaração de Privacidade correspondente pode ser acessada a qualquer momento em nossas páginas web.