「Dynamic Safety將突破功能安全的局限性」

2024 Oct 11

世界正處於變革之中。數位化進程強化並加快了社會與工業產業的這一變革,還改變了生產領域的功能安全。因此,SICK的全新整體方案Dynamic Safety受到了各行各業矚目。安全系統與服務業務單元負責人Benjamin Heimpel與光束系統業務單元負責人Patrick Vollmer認為,Dynamic Safety將突破現有的局限性。兩位安全專家在訪談中說,安全將由此真正改變合作與共存任務的現有局面。

你們在談到Dynamic Safety的時候,一再說它將改變現有局面。這該如何理解呢?

Benjamin Heimpel:傳統的安全理念無法再跟上飛快的發展速度,會限制可能存在的自動化潛力。為突破這一難關,需要採用真正的全新方案。現在,SICK作為安全解決方案的領先提供商,將運用這一新方案,讓之前我們尚無力解決的應用變得安全並可實現自動化。

Patrick Vollmer:但是,這一步不僅是在SICK看來將改變現有局面,而且客戶也是這樣認為。經過與客戶的交談,我們得知,他們已經認識到Dynamic Safety將為其帶來巨大的競爭優勢。

 

你們為什麼要這樣做?這當中包含著什麼樣的願景?

Benjamin Heimpel, Head of Business Unit - Safety Systems & Services

Heimpel:由於我們非常貼近客戶,因此能夠理解專業人員短缺與持續的全球性危機對客戶的生產效率造成了重大影響。企業要對之前似乎無法實現自動化的領域進行自動化改造,面臨的壓力越來越大。因為只有實現自動化,才能將員工從簡單重複的操作中解放出來,讓他們負責更加有趣、要求更高的任務。之前,進入自動化下一階段的最大障礙在於人與自動化平臺或機器人協作的安全性。我們運用Dynamic Safety方案將克服這一障礙。

Patrick Vollmer, Head of Business Unit - Light Beam Systems

Vollmer:企業希望獲得更多適應力,具體意味著:生產流程應盡可能不發生中斷或故障。為實現這一目標,適應力管理和Dynamic Safety一樣採取了整體方案。所有措施都是為了在可能發生危機的情況下仍然維持甚至進一步改進性能。針對之前可能在流程中構成漏洞的領域實施智慧型解決方案,有助於提高適應力。SICK非常熟悉客戶的流程,因此能夠運用Dynamic Safety創造這樣的解決方案。

Benjamin Heimpel (left) and Patrick Vollmer (right).
Benjamin Heimpel (left) and Patrick Vollmer (right).
Benjamin Heimpel (left) and Patrick Vollmer (right).
Benjamin Heimpel (left) and Patrick Vollmer (right).

我們要如何理解?Dynamic Safety與現有解決方案的區別是什麼?

Vollmer:我們不再僅關注客戶的單個機器或危險點,而是及時確定人員或物體在整個工作流程中所處的位置。因此,我們提供的是參與流程的人與機器所處位置的相關資料,從而在動態環境中根據實際情況控制流程。由此,能夠提高生產效率,同時品質保持不變,吞吐量增加,而投入的人員減少,並使整個流程始終安全地實現自動化。

Heimpel:SICK作為整體解決方案提供商,不僅是要賣出單個傳感器,而是從整體上考查各項應用。我們為各行各業的客戶提供支援,包括實際的安全方案、驗證、培訓,以及現場的專案管理等。我們參與了這個商業生態系統的各個層面,因此能夠從事實上消除各種局限,為客戶提供真正的附加價值。

 

「商業生態系統」這一主題是否在SICK日漸受到重視?

Vollmer:肯定的。隨著數位化帶來的變革與面臨的各種挑戰,例如人員短缺或外部事件造成的供應鏈中斷,企業必須進行組織上的改革。這尤其涉及到物流與生產領域,而在這些領域,我們可以與業務夥伴合作,運用Dynamic Safety方案,不僅為整個網路體系帶來競爭優勢,並實現更出色、更加可持續的價值創造。

Heimpel:我們歡迎客戶與我們聯絡,共同系統性應對尚未實現自動化的應用帶來的挑戰。我們相信,Dynamic Safety將在商業生態系統中為所有參與方帶來資源與實力的巨大收獲。最終,我們還可以在商業生態系統中擴大相應行業的整個市場規模。

The various possible components of a DynamicSafety solution.
The various possible components of a DynamicSafety solution.

目前,SICK Dynamic Safety的開發情況如何?

Heimpel:目前,我們正與試點客戶聯手研究如何實施Dynamic Safety機器視覺解決方案。在一條全天候運作的生產線上,我們與一家跨國企業一起試驗原型機,積極瞭解實際的生產條件。可以說,這項解決方案是我們與客戶攜手開發的。因為Dynamic Safety採用了一套以使用者為中心的方案,透過聽取來自應用環境的直接意見回饋,其中包括管理層及生產線旁的員工,確保開發的解決方案取得成功。

Vollmer:Dynamic Safety在SICK公司內部,也是一項全新的方案。我們將摒棄發生危險時感測器中斷流程的固化的安全理念,而轉為採用動態方案。由此,例如降低速度或改變路徑不再會使生產流程中斷。今後,員工在相應的工作環境中,無需有意感受到實際的安全應用的存在,就會感到非常安全。我們從實施的試點專案中已經收到了這方面的積極回饋。

The aim of Dynamic Safety is to ensure that sensors no longer interrupt the process immediately in the event of danger.
The aim of Dynamic Safety is to ensure that sensors no longer interrupt the process immediately in the event of danger.

SICK在安全領域今後將採取什麼樣的定位?能否向我們簡要介紹一下?

Heimpel:Dynamic Safety是我們的「Creating Safe Productivity」戰略的核心主題之一。我們知道,過去,客戶在安全方面需要應對生產效率帶來的挑戰。但是我們相信,機器設備的安全不一定要與其生產效率相矛盾。相反:我們運用全新的動態安全方案,不僅要為客戶改善並簡化安全性,今後還會將生產效率提高到系統化、且前所未有的全新水平,完全符合「Creating Safe Productivity」戰略的宗旨。

 

您個人認為新的安全方案有哪些精彩之處?

Heimpel:我覺得值得期待的是,這項方案名稱中包含的動態性,將擴大我們的視野,加深我們對客戶需求的認識,從而加快新的解決方案的開發。

Vollmer:我們正在研究如何運用Dynamic Safety開創SICK的未來,這對我是非常大的鼓舞和動力。

Pace: Magazine for the 2023 annual report

The highly dynamic nature of markets requires solutions and technological progress is enabling these solutions to be found more quickly. We are constantly adjusting our pace so that we can both acquire and maintain a lead in the industry.

The articles in the magazine show that those who gain a head start and time through the utilization of speed can use these gains intelligently to generate new ideas and facilitate sustainable decisions.

Also read the other articles from our Annual Report 2023

更多文章

安全材料處理流程——可以用到靜默?

閲讀詳細內容

生產效率與安全的和諧統一:關於機器人的整體感測器解決方案的訪談

閲讀詳細內容

全面考查功能安全,打造連續的內部物流

閲讀詳細內容