ES
País: ES (México)
Seleccione país/región

Idioma

  • Inglés
  • Español
asf-industrial-robotics-stage-teaser-image-webx
asf-industrial-robotics-stage-teaser-new-image-webx
Máquinas y materiales

Soluciones de sensores para una robótica inteligente

Un gran paso adelante con datos de sensores: los procesos de robótica industrial son cada vez más rápidos, planificables y seguros.
¡Contacte con nosotros! Más información

La solución adecuada para su aplicación

Ventajas para el cliente

Procesos eficientes

Ejecución continuamente fiable y autónoma de tareas de agarre repetitivas y propensas a errores.

Aplicaciones flexibles

Manejo de productos individuales y complejos, con lotes pequeños y grandes, sin comprometer la exactitud de medición y la velocidad.

Procesos seguros

Prevención de accidentes y colisiones durante la interacción persona-robot manteniendo un alto nivel de eficiencia.

Colaboraciones innovadoras con fabricantes de robots

SICK lleva años colaborando estrechamente con numerosos fabricantes de robots y se ha impuesto la tarea de desarrollar conjuntamente conceptos de soluciones para los diversos retos que se plantean en el campo de la robótica industrial. Estamos seguros de tener la solución de sensores adecuada para su robot o cobot y con sus requisitos individuales.
asf-industrial-robotics-themebased-teaser-cooperation-abb-image-webx
asf-industrial-robotics-themebased-teaser-cooperation-fanuc-image-webx
asf-industrial-robotics-themebased-teaser-cooperation-kuka-image-webx
asf-industrial-robotics-themebased-teaser-cooperation-universal-robots-image-webx
asf-industrial-robotics-themebased-teaser-cooperation-yaskawa-image-webx
asf-industrial-robotics-themebased-teaser-cooperation-fruitcore-image-webx

Asociaciones sólidas en robótica

Junto con varios socios, SICK trabaja en el desarrollo de soluciones personalizadas para satisfacer los requisitos de la robótica industrial. Esta estrecha colaboración da lugar a tecnologías innovadoras que mejoran notablemente la precisión, eficacia y seguridad de los sistemas robotizados.
asf-industrial-robotics-themebased-teaser-partnership-schmalz-image-webx
asf-industrial-robotics-themebased-teaser-partnership-schunk-image-webx
asf-industrial-robotics-themebased-teaser-partnership-zimmer-image-webx

Preguntas frecuentes

El uso de robots en la industria ofrece numerosas ventajas. Hasta ahora, los robots se han utilizado para ayudar a los operarios en tareas sencillas, repetitivas o peligrosas y en entornos de trabajo con mucha suciedad (Dull, Dangerous, Dirty). El campo de aplicación se ha ampliado y ahora cubre un amplio abanico de actividades. Esto incluye también tareas para las que no se dispone de suficiente mano de obra cualificada, así como tareas complejas de montaje y comprobación que requieren una alta precisión.

Cuando se utiliza correctamente, un cobot (collaborative robot) cumple los requisitos para trabajar de forma segura con un ser humano. La interacción segura permite resolver tareas de automatización complejas que no podrían realizarse con robots industriales convencionales a menos que se abonase un alto coste. Por el contrario, los robots industriales clásicos ofrecen mayores alcances y velocidades de movimiento con capacidades de carga notablemente más altas. Tanto los cobots como los robots industriales están sujetos a directrices internacionales de seguridad para descartar cualquier peligro hacia las personas. Un requisito previo es contar con un sistema de seguridad adaptado al riesgo y certificado.

Muchas aplicaciones robóticas son tan complejas que la programación sólo puede realizarse en un entorno de simulación. La puesta en servicio inicial también suele realizarse en un entorno virtual para ahorrar tiempo y evitar posibles daños causados por errores de programación en la aplicación real. Condición previa es que todas las partes de la aplicación robótica real -robot, mando, sensores- tengan gemelos de datos técnicos que se comporten en la simulación (industria 4.0) exactamente igual que en la realidad.

La robótica ya utiliza la inteligencia artificial de diversas formas en los sistemas "Robot Vision" para que el reconocimiento de objetos sea más fácil, rápido y fiable. En el futuro, otros ámbitos como la programación de trayectorias complejas y sin colisiones y la <a href="https://www.sick.com/s/dynamic-safety">Dynamic Safety</a> también se beneficiarán en gran medida de las soluciones de IA.

<p>Además de la ejecución de las tareas de automatización propiamente dichas (paletización, soldadura, encolado, control de calidad, etc.), es importante vigilar los posibles efectos sobre la propia producción y la logística, así como sobre la seguridad de las personas y el medio ambiente. En el ámbito de la producción y la logística, por ejemplo, se plantean las siguientes preguntas: ¿Puedo volver a poner en marcha la instalación yo mismo después de una parada? ¿Cuánto tardaré? ¿Qué requisitos (formación, experiencia) deben cumplir los empleados para manejar la instalación? ¿Qué otros desarrollos de la instalación pueden llevarse a cabo internamente y dónde es necesaria la ayuda de integradores?</p><p>En el ámbito de la seguridad, el objetivo es minimizar los efectos negativos sobre las personas y el medio ambiente: daños a la salud, lesiones o contaminación. Por tanto, es necesario conocer los requisitos reglamentarios de los países y regiones de uso a fin de obtener una autorización oficial para la instalación. Este es un requisito básico para el funcionamiento de cualquier sistema de automatización.</p>