Smart Motor Sensor는 사용자를 내부 전문가로 만들어줍니다. 일어나고 있는 일에 이보다 더 가까이 다가갈 수는 없을 것입니다! SICK는 Smart Motor Sensor로 생산의 중심에서 직접 정보를 제공합니다. 이 기계 상태에 대한 정보들은 오작동을 조기에 인식하여 이를 보다 빨리 제거하거나 아예 발생하지 않도록 도와줍니다. SICK는 고객에게 이러한 통찰력을 제공하고 예측 유지보수 절차를 용이하게 하기 위해 보유한 모든 지식 기반을 다시 한번 적용했습니다.
투명한 정보가 되는 팩트
서보모터가 프로세스를 구동합니다. 모터 피드백 시스템이 모터의 조정과 작동에 필요한 데이터를 제공하므로 원활하고 효율적인 프로세스가 보장됩니다. 그러나 모터 피드백 시스템은 단순히 데이터 제공자 그 이상입니다. 그러니까 이 지능적 센서 시스템은 작동 중일 때 속도와 안전한 위치, 가속도, 온도, 회전수 같은 파라미터만 점검하는 게 아닙니다. 예견적 유지보수와 지속적 프로세스 컨디션 모니터링은 무엇보다도 전자 명판과 히스토그램, 사용자 지정 경고 안내문과 같은 추가 기능을 통해 가능해집니다.
이것이 SICK의 모터 피드백 시스템을 Smart Motor Sensor로 만들어주는 것입니다.
무엇이 측정되나요?

속도

가속

각도

온도

회전수
지능적 원케이블 인터페이스 – 디지털 진화의 결과 HIPERFACE DSL®
HIPERFACE DSL®로 SICK는 시장에 최초로 서보모터용 원케이블 인터페이스를 도입했습니다. 그 이후 이것은 전 세계 모터 및 드라이브 제조사들 사이에서 확실히 자리를 잡았습니다. 이 순수 디지털 인터페이스는 미래와의 직접 연결을 의미합니다. 혁신적이며 전혀 장애가 없는 HIPERFACE DSL® 프로토콜은 모터 케이블에 내장된 와이어 두 개만으로 통신을 가능하게 해줍니다.
고객 이점 – 생산을 끊김 없이 유지해 주는 Smart Motor Sensor
세계적으로 확고한 지위를 차지한 인터페이스와 함께하는 스마트 센서 시스템, 이것이 SICK의 Smart Motor Sensor입니다.
Smart Motor Sensor는 단순히 드라이브 센터에서 나오는 데이터 소스 그 이상입니다. 프로세스에서 무엇이든 움직이는 곳이라면 어디서든 Smart Motor Sensor가 효율적인 감시를 책임집니다. 그러므로 Smart Motor Sensor는 여러 가지 점에서 미래의 '가능성을 만드는 것'입니다. 그리고 미래는 이미 시작되었습니다. HIPERFACE DSL® 덕분에 벌써부터 Smart Motor Sensor로 컨디션 모니터링과 예견적 유지보수가 가능하게 되었습니다. 그 밖에도 이 센서는 속도 및 포지셔닝 값을 전송하므로 기계에서 지능적 안전 작동 모드(Safe Motion)의 실행이 가능합니다. 두 번째 모터 플러그와 별도의 엔코더 케이블이 없어도 되므로 기계 디자인이 더 콤팩트해집니다.
센서 데이터
속도, 위치, 가속도, 온도, 회전수 관련 데이터
제어기
속도 및 포지셔닝 정보가 있으면 안전한 기계 제어가 가능합니다.
원케이블 인터페이스
HIPERFACE DSL®는 센서 데이터 전송이 모터 케이블을 통해 이루어지므로 배선 부담이 최소화됩니다.
산업 분야 – 기계 공학을 위한 성능 향상
Smart Motor Sensor는 모든 산업 분야에서 사용되고 있습니다. 얼핏 봐서는 알수 없지만 자세히 보면, SICK의 지능형 센서와 혁신적인 인터페이스는 여러 제조업체에서 생산되는 수많은 서보 모터에 사용됩니다. 이것이 바로 매우 다양한 분야에서 성공적인 생산에 중요한 추진력이 되는 것입니다.
미래는 여기에서 시작됩니다
Industry 4.0에서의 Smart Motor Sensor
Smart Motor Sensor는 I4.0 어플리케이션에 성공적으로 사용하는 데 요구되는 모든 전제조건을 제공합니다. 그 중에서도 가장 중요한 것이 바로 측정 데이터를 서보 조절기를 통해 클라우드나 Ethernet에 직접 전송하는 순수 디지털 인터페이스 HIPERFACE DSL®입니다. 이를 기반으로 미래에는 생산 과정들이 자립적으로도 작동할 수 있을 정도로 서로 망으로 연결될 수 있습니다.
sHub® - 정비가 필요할 때 알려주는 지능형 서보 모터용 센서 허브
- sHub® 의 추가적인 진동 및 온도 데이터로 고정밀 상태 감시가 가능하며 서보 모터의 가용성을 높일 수 있음
- sHub® 와 EDS/EDM35는 강력한 성능의 팀을 이루며 관련 안전 기능의 통합을 보장하고 서보 구동장치를 아주 정확하고 안전하게 만듭니다.
- 디지털 통신 인터페이스 HIPERFACE DSL® 을 이용하여 최고의 안전 수준에서 서보 모터의 실시간 상태 감시를 구현할 수 있음
sHub® – 힘을 모아 계속 앞으로
발전은 계속됩니다. SICK에서 센서 허브는 sHub®라고 불리며, Smart Motor Sensor의 확장 단계를 말합니다. 이것이 Smart Motor Sensor와 그 밖에 모터에 장착되어 있는 다른 센서의 데이터를 하나로 묶어줍니다. 그럼으로써 진정한 의미의 센서 융합이 가능합니다. 이를 위해 sHub®가 안전한 위치와 속도 관련 Smart Motor Sensor의 데이터는 물론이고 온도, 충격, 진동, 습도 등과 같은 다른 센서 시스템의 정보까지 '수집'합니다. 이렇게 하나로 묶인 데이터양을 sHub®는 기존 HIPERFACE DSL® 데이터 케이블을 통해 동시 발생적으로 장치 조절기에 전달합니다. 이렇게 해서 Smart Motor Sensor와 sHub는 I4.0 시대의 스마트 팩토리로 가는 길에서 중요한 토대가 됩니다.
궁금한 점이 있으신가요?
눈높이 협력
로봇 비전, Safe Robotics, End of Arm Tooling 또는 포지션 피드백 등 어떤 과제도 문제없습니다. SICK 센서는 로봇에 정밀한 인지력을 부여합니다.
더 알아보기