Tecnologia RFID: differenze tra tag attivi e passivi e soluzioni per l’industria

3-dic-2025

Nel contesto dell’Industria 4.0, la capacità di tracciare beni e processi in modo preciso e automatizzato rappresenta un fattore competitivo decisivo. La tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) consente di identificare e monitorare oggetti, senza contatto diretto o linea visiva, migliorando l’efficienza operativa e riducendo gli errori. 

Oggi è ampiamente impiegata nella logistica, nella manifattura, nel retail e nella sanità per ottimizzare i flussi di materiale, la gestione degli asset e la visibilità lungo la supply chain. Secondo Grand View Research (2025), il mercato globale RFID vale 20,1 miliardi di dollari nel 2024 e raggiungerà 47,6 miliardi entro il 2030, con un tasso di crescita annuo del 15,8%. Una crescita che riflette l’esigenza, sempre più diffusa, di integrare nei processi industriali tecnologie capaci di trasformare i dati di tracciamento in valore operativo e decisionale.

Cos’è la tecnologia RFID e come funziona

Secondo la definizione di Gartner, “l’identificazione a radiofrequenza (RFID) è una tecnologia di raccolta automatica dei dati che utilizza onde radio per trasferire informazioni tra un lettore e un tag, al fine di identificare, tracciare e localizzare l’oggetto etichettato”. 

In termini pratici, l’RFID consente di scambiare dati tra un tag applicato a un bene e un reader che li legge e li trasmette ai sistemi informativi aziendali. Il sistema si compone di tre elementi principali: tag, antenne e middleware di integrazione con software gestionali (ERP, MES, WMS). Le applicazioni variano in base alla frequenza operativa: LF per ambienti difficili, HF per il controllo accessi e UHF per letture a lunga distanza. Integrata nell’ecosistema IoT, la tecnologia RFID trasforma la tracciabilità fisica in un flusso informativo continuo e digitale.

 

Tipologie di tag RFID e caratteristiche operative

I tag RFID si distinguono principalmente in passivi, attivi e semi-passivi, in base alla modalità di alimentazione e di trasmissione del segnale. I tag passivi non dispongono di batteria: si alimentano attraverso il campo elettromagnetico generato dal lettore e hanno una portata di lettura limitata, generalmente entro pochi metri. Sono economici, resistenti e di lunga durata, ideali per applicazioni a basso costo come inventari, logistica interna o tracciamento di beni non critici. 

I tag attivi, invece, sono dotati di una batteria interna che consente loro di trasmettere autonomamente, raggiungendo distanze fino a centinaia di metri. Più costosi e soggetti a manutenzione, trovano impiego nel monitoraggio di asset mobili, container o mezzi in movimento. 

Infine, i tag semi-passivi (o semi-attivi) combinano i due approcci: la batteria alimenta solo il circuito interno, mentre la trasmissione avviene in risposta al reader. Rappresentano un buon compromesso per applicazioni che richiedono anche la raccolta di dati da sensori, come temperatura o vibrazioni.

 

Vantaggi e limiti delle soluzioni RFID

Nel panorama delle tecnologie RFID, tag passivi e attivi rappresentano quindi due approcci complementari, ciascuno con punti di forza e limiti che ne determinano l’idoneità alle diverse applicazioni industriali.

Tag passivi: punti di forza e limiti. I tag passivi si distinguono per il costo contenuto e la scalabilità elevata, qualità che li rendono ideali per gestire grandi volumi — come pallet, cassette, capi o componenti — a fronte di un investimento unitario minimo. L’assenza di batteria comporta manutenzione nulla, lunga durata operativa e un TCO ridotto. Inoltre, la tecnologia consente letture multiple e ravvicinate, perfette per magazzini automatizzati e linee produttive.

Limiti principali. La portata di lettura è limitata: in media pochi metri, con punte di 5-6 m per i sistemi UHF in condizioni ottimali. In presenza di metallo o liquidi, il segnale può attenuarsi, richiedendo tag “on-metal” o specifiche accortezze di installazione. Le funzionalità restano essenziali, con memoria ridotta e localizzazione solo indiretta.

Tag attivi: punti di forza e limiti. Dotati di batteria interna, i tag attivi offrono distanze di comunicazione estese, da decine a centinaia di metri, e una trasmissione autonoma che consente di rilevare e monitorare asset in movimento, come container, veicoli o attrezzature su vaste aree. Possono integrare sensori ambientali e funzioni di beaconing, trasmettendo a intervalli regolari dati e posizione con frequenze configurabili, per una maggiore affidabilità anche in condizioni dinamiche. 

Il rovescio della medaglia è un costo più elevato e la necessità di gestire la batteria (sostituzioni o ricariche periodiche). Inoltre, la presenza di trasmettitori attivi impone una pianificazione accurata delle frequenze e dei cicli di trasmissione per ridurre interferenze e rispettare le normative radio (ETSI/FCC).

I tag semi-passivi si collocano in una posizione intermedia: coniugano autonomia energetica e consumi ridotti, offrendo un buon equilibrio tra prestazioni e durata. Sono particolarmente indicati nelle applicazioni che prevedono il monitoraggio delle condizioni ambientali o la tracciabilità di beni sensibili, dove servono funzioni sensoristiche senza i costi e la complessità di un sistema attivo.

In generale, i tag passivi si prestano meglio all’identificazione di grandi volumi di oggetti a basso valore e con distanze di lettura ridotte, mentre i tag attivi risultano più adatti alla localizzazione e al monitoraggio di asset di valore su aree estese. I semi-passivi offrono invece un equilibrio intermedio, ideale quando serve integrare anche funzioni sensoristiche con consumi energetici minimi.

Soluzioni RFID per l’industria 

L’impiego della tecnologia RFID in ambito industriale è oggi trasversale a numerosi settori. Nella manifattura, consente di monitorare in tempo reale il flusso dei componenti lungo la linea produttiva, ottimizzando approvvigionamenti, tracciabilità dei semilavorati e gestione delle non conformità. Nella logistica, automatizza l’identificazione di pallet, container e veicoli in transito, riducendo errori e tempi di inventario; in sanità garantisce la gestione sicura di dispositivi e farmaci; nel retail semplifica il controllo delle scorte e la cassa automatizzata. La tecnologia RFID è inoltre sempre più diffusa in ambiti come automotive, intralogistica, farmaceutico e alimentare, dove la trasparenza dei dati si traduce in maggiore efficienza operativa.

Permangono tuttavia alcune difficoltà di implementazione, comprovate da studi e ricerche recenti: complessità tecniche, integrazione dei dati, interferenze radio e mancanza di uniformità tra protocolli e frequenze. Nonostante ciò, i progressi più recenti hanno aumentato precisione e portata, e ridotto il costo di tag e reader, rendendo la tecnologia sempre più accessibile. I dispositivi RFID di ultima generazione consentono identificazione via radio senza contatto visivo, anche in condizioni ambientali gravose, e possono leggere e scrivere simultaneamente decine di transponder, con soluzioni RAIN UHF operative fino a 10 metri di distanza. Ciò li rende ideali ovunque sia necessario raccogliere in modo continuo e affidabile dati rilevanti per il processo, contribuendo a una gestione più efficiente e connessa delle filiere produttive.Tra i fornitori più qualificati, SICK ha sviluppato una gamma completa di soluzioni RFID in banda HF e UHF, adatte sia a tag passivi che attivi, integrabili con scanner e sistemi di visione. Questa convergenza di tecnologie Auto-ID consente di ottimizzare la supply chain, garantendo identificazione affidabile, interoperabilità e massima efficienza dei processi produttivi. 

 

Come scegliere il sistema RFID più adatto  

La scelta del sistema RFID più idoneo richiede un’attenta valutazione dei parametri applicativi: tipo di oggetto da tracciare, distanza di lettura, condizioni ambientali (presenza di metallo o liquidi), densità dei tag, frequenza di lettura e budget complessivo. Fondamentale è eseguire una site survey preliminare per verificare la propagazione del segnale e prevenire interferenze, oltre a garantire una corretta integrazione con i sistemi informativi aziendali (ERP, MES, WMS). Nei contesti complessi, si diffondono soluzioni ibride che combinano RFID, codici a barre e sensori IoT, unendo tracciabilità digitale, controllo ambientale e analisi predittiva. Un approccio modulare consente di adattare l’infrastruttura nel tempo, massimizzando il ritorno dell’investimento e la continuità operativa.

 

 

Leggi anche:

Tecnologia RFID: tipologie e modelli

Continua a leggere ...

Sistemi di localizzazione: come usarli per le materie prime nella logistica

Continua a leggere

Lettori di codici: come scegliere quello giusto per la tua azienda

Continua e leggere