Le Soluzioni Smart Data di SICK mostrano i propri punti di forza in una vasta gamma di settori. Per esempio, un grosso fornitore di energia europeo fa uso del sistema di monitoraggio remoto delle condizioni degli analizzatori di gas nell'ambito dell'incenerimento dei rifiuti. In questo modo, l’azienda è riuscita ad aumentare in modo considerevole la disponibilità del proprio impianto, nonché a pianificare meglio i lavori di manutenzione preventiva e a ridurre i suoi costi.
Approvvigionamento energetico: le risposte per il monitoraggio che arrivano dal futuro
Le cose più importanti nella vita spesso le diamo per scontate. Elettricità, acqua e riscaldamento sono una parte così essenziale della nostra quotidianità che notiamo solo quando non ne possiamo godere. Ecco perché i fornitori di energia contribuiscono all'alta qualità delle nostre vite. I moderni impianti di termovalorizzazione della frazione non differenziabile dei rifiuti generano elettricità e riscaldamento con basse emissioni di CO2. Vediamo come.
Combustibile dai rifiuti: analizzatori di gas per l’approvvigionamento energetico ecocompatibile
Il Monitoring Box aumenta l'efficienza dell'impianto
Per aiutare l'utente e il fornitore di servizi di approvvigionamento energetico a pianificare la manutenzione in modo più mirato, e quindi ad agire prontamente in caso di potenziali guasti, il fornitore di energia usa la soluzione di manutenzione predittiva di SICK per integrare i controlli di routine, che sono molto sensibili al fattore tempo. Questo servizio digitale individua i cambiamenti critici delle condizioni in modo rapido e proattivo. Di conseguenza, i tecnici dell'assistenza possono giungere in tempo e con i pezzi di ricambio adeguati. In molti casi, la causa può essere diagnosticata a distanza e il problema risolto immediatamente, ancor prima che si consideri la decisione di spegnere l'impianto.
Sono tutti motivi per i quali l'ente operativo si affida a una soluzione di monitoraggio delle condizioni basata sul web di SICK. La soluzione Monitoring Box è composta da un gateway TDC (Telematic Data Collector) che raccoglie i dati dal sistema e da un pacchetto software specifico con interfaccia web. I dati degli analizzatori vengono raccolti dal sistema, vengono crittografati e inviati al cloud per l'elaborazione tramite connessione dati 3G, LAN o WLAN. Questo processo permette di individuare eventuali variazioni significative nelle condizioni del dispositivo, grazie all'uso di specifiche app di monitoraggio. L'addetto alla manutenzione presso il fornitore di energia può monitorare le condizioni dell'analizzatore di gas e le sue funzioni sul pannello di controllo in tempo reale, o accedere allo storico dei dati. Un'e-mail notificherà automaticamente qualunque superamento dei valori limite prefissati. Come parte dei Servizi di Monitoraggio SICK, gli esperti dell'assistenza sul campo possono anche dare dei suggerimenti concreti sulle iniziative da intraprendere.
Monitoraggio data-driven dell’approvvigionamento energetico
Una tale soluzione innovativa ha richiesto un approccio altamente personalizzato in fase di sviluppo. Durante la fase pilota della durata di 6 mesi per l'analisi dei dati, SICK ha usato il Monitoring Box per raccogliere i dati sulle condizioni degli analizzatori e adattare la soluzione all'applicazione. Utilizzando migliaia di variabili diverse e analizzando i dati, sono stati individuati i parametri più importanti per il monitoraggio delle condizioni degli analizzatori. In base ai rilievi sui dati opportunamente organizzati, combinati e contestualizzati, il team delle Soluzioni Smart Data di SICK ha sviluppato un modello di manutenzione predittiva adattabile alle condizioni dei gruppi di componenti più sensibili. Come risultato, una considerevole quantità di malfunzionamenti è stata prevenuta con estrema precisione. Un esempio? Parametri che indicano in anticipo il deterioramento di certe componenti e l’usura delle parti consumabili.
L’“effetto collaterale” positivo è che le analisi dei dati in corso consentono di continuare a sviluppare il Monitoring Box permettendo di ottenere previsioni ancora più precise durante il funzionamento e potranno includere delle applicazioni aggiuntive, aumentando la fruibilità dei valori misurati e riducendo notevolmente i tempi di fermo impianto.