Logistica di magazzino e sensori: breve guida al magazzino intelligente

7-feb-2025

La continua evoluzione della tecnologia, in particolare nell’automazione e nell’Internet of Things (IoT), svolge un ruolo primario nello sviluppo dei magazzini intelligenti

Secondo Globe Newswire, la domanda di mercato del magazzino intelligente (Smart Warehousing), valutata 23,4 miliardi di dollari nel 2024, crescerà con un CAGR del 14,5% nel periodo di previsione, raggiungendo un massimo di 78,6 miliardi di dollari entro il 2033. I fattori trainanti sono molteplici. 
Da un lato, la crescente adozione di sensori e tecnologie di automazione, come la robotica, l’intelligenza artificiale (AI) e il machine learning, sempre più integrate nella logistica di magazzino, migliora significativamente l'efficienza e l'accuratezza nella gestione dei processi logistici. 
Dall’altro, la richiesta di tempi di consegna sempre più rapidi nel settore dell’e-commerce costringe gli operatori di magazzino ad adottare tecnologie intelligenti per semplificare le operazioni e ridurre i tempi di evasione degli ordini. 

Che cos’è un magazzino intelligente? 

 
Il magazzino intelligente è un centro logistico che si avvale di tecnologie di ultima generazione e di strategie basate sui dati per migliorare l'efficienza e l'organizzazione dei processi che caratterizzano la logistica di magazzino e per garantire la massima sicurezza delle operazioni. 
Sensori intelligenti, dati, analisi avanzate, intelligenza artificiale e guida autonoma sono alcune delle caratteristiche di un hub logistico digitalizzato ed efficiente. 
La loro integrazione crea un ecosistema dinamico che promuove il monitoraggio, l'ottimizzazione e il processo decisionale in tempo reale e consente alla logistica di magazzino una connettività continua, capacità predittive e adattabilità alle mutevoli dinamiche di mercato che vanno oltre le funzioni di stoccaggio e recupero di un magazzino tradizionale. 
Automazione e digitalizzazione sono i driver del magazzino intelligente: dal prelievo alla movimentazione delle merci, dal riconoscimento al tracciamento delle stesse sugli scaffali, veicoli a guida autonoma, bracci robotici, caroselli e ascensori automatizzati sono “guidati” da sistemi di visione che integrano smart sensor e telecamere 3D - ma anche tecnologie di rilevazione e tracciamento - che consentono a questi asset di rispondere agli stimoli provenienti dall’ambiente in totale sicurezza per merci e operatori.
 

Il ruolo dei sensori nella logistica di magazzino 

Gli smart sensor sono i protagonisti del magazzino intelligente. Essendo dotati di tecnologia avanzata di elaborazione dei dati e di comunicazione, questi dispositivi di rilevamento sono in grado di fornire informazioni precise e dettagliate sulle condizioni ambientali e sul prodotto stoccato o movimentato e di automatizzare ogni fase del processo logistico, abilitando l’identificazione automatica e la localizzazione dei prodotti. 

All’interno della logistica di magazzino possono essere implementate diverse tipologie di sensori, in funzione della precisione richiesta e della velocità necessaria per le operazioni: dai laser scanner 2D ai sistemi di telecamere 3D, dai sensori di guida su linea ai sistemi di localizzazione basati su tag RFID e UWB (Ultra Wide Band), solo per citare i principali. 

Ogni sensore è in grado di eseguire dei compiti specifici, come, ad esempio, la capacità di rilevare una vasta gamma di parametri, tra cui la temperatura, l’umidità, la pressione, il movimento, la portata, la misurazione del volume degli oggetti, l’identificazione automatica dei prodotti, il posizionamento di precisione sull’unità di sollevamento e di movimento e lo smistamento dei contenitori. 

Molte delle soluzioni presenti nei magazzini intelligenti sono sempre di più basate sullo standard IO-Link, una tecnologia che ha reso possibile e semplice la comunicazione tra il sistema di controllo, da una parte, e i sensori intelligenti dall’altra.

Le tecnologie di localizzazione indoor e analisi sono fondamentali per l’identificazione degli asset durante tutte le fasi dell’intralogistica e per il dialogo con la catena di fornitura, oltre che per il controllo della qualità dei processi.

Inoltre, l’implementazione di algoritmi e tecnologie di deep learning all’interno dei moderni smart sensor permette il riconoscimento automatico, l’analisi, la classificazione e la localizzazione di oggetti attraverso la valutazione di un dataset di immagini.

I vantaggi di un ecosistema intelligente per la logistica di magazzino 

Grazie agli smart sensor per il monitoraggio in real time delle merci e dell’ambiente, è quindi possibile ottimizzare lo stoccaggio delle merci, impostare programmi di manutenzione predittiva, aumentare i livelli di precisione delle attività gestite da robot collaborativi, fruire di un trasporto merci autonomo e sicuro grazie agli AGV e agli AMR, garantire massima flessibilità ed elevatissimi livelli di sicurezza agli operatori. 

Nei veicoli a guida autonoma, ormai una realtà all’interno dei grandi centri logistici, l’integrazione di sensori LiDAR e telecamere abilita infatti il riconoscimento di eventuali ostacoli lungo il percorso, massimizzando in questo modo la sicurezza.

La strada per realizzare un magazzino intelligente passa quindi attraverso l’utilizzo degli smart sensor, di soluzioni di IoT e di automazione industriale e l’implementazione di robotica collaborativa e veicoli di trasporto autonomo

Queste soluzioni e dispositivi rispondono in modo efficiente alla richiesta del mercato di hub logistici sempre più caratterizzati da un’elevata flessibilità e interconnessione e concorrono alla formazione di ecosistemi intelligenti che permettono di rilevare e analizzare grandi quantità di dati.

Si rende quindi necessaria l’adozione di software e piattaforme di analisi per la comunicazione e l’integrazione dei processi della logistica di magazzino e per la trasformazione dei dati in valore aggiunto. Un esempio è Asset Analytics, la soluzione di SICK che permette di generare una panoramica in tempo reale dei dati provenienti dai sensori tramite la quale è possibile creare cicli affidabili, ripetibili e prevedibili dell’intero flusso di materiale.

Un altro, è il software di monitoraggio e diagnostica Package Analytics di SICK, una piattaforma in grado di richiamare e analizzare in modo semplice le informazioni sulla prestazione del sistema e sullo stato di tutti i dati tracciati, con la quale è possibile generare report e accedere alle variabili più importanti in tempo reale.

I magazzini intelligenti rappresentano una vera e propria rivoluzione nel settore della logistica, guidata dall'innovazione tecnologica e dalla crescente esigenza di efficienza e flessibilità. L’integrazione di smart sensor, IoT, robotica e software avanzati permette di ottimizzare ogni fase della catena logistica, trasformando i dati raccolti in valore aggiunto per le aziende. 

È evidente che questi ecosistemi digitalizzati diventeranno sempre più fondamentali per affrontare le sfide di un mondo in continua evoluzione, garantendo competitività, sostenibilità e sicurezza. Investire nei magazzini intelligenti non è solo una scelta strategica, ma una necessità per costruire il futuro della logistica globale.

Leggi anche:

Sistemi di localizzazione indoor, come funziona un magazzino 4.0

Continua a leggere ...

La sicurezza del magazzino? Un requisito imprescindibile nell'Industria 5.0

Continua a leggere...

Sicurezza dei carrelli elevatori: tutte le tecnologie per tutelare i lavoratori

Continua a leggere..