Functional safety, come funziona il Safe Brake Assist

13-mag-2024

Con il termine functional safety, o sicurezza funzionale, si fa riferimento all'implementazione di sistemi e pratiche progettate per garantire che i dispositivi e le apparecchiature industriali operino in modo sicuro e affidabile. Si tratta di un aspetto critico della gestione della sicurezza nei settori industriali, dove macchinari complessi e processi automatizzati sono utilizzati frequentemente.

Un aspetto che diventa ancora più rilevante, e sfidante, negli ambienti outdoor dove la gestione della sicurezza è resa ancora più complessa dall’utilizzo di mezzi pesanti nei processi, dalle condizioni dell’ambiente esterno (polvere, temperature, condizioni meteo, etc.) e dall’assenza di alcun tipo di barriera fisica per separare operatori da mezzi pesanti.
 
Cruciali, per la sicurezza dei lavoratori, diventano quindi i sistemi di anticollisione che aiutano a prevenire gli incidenti che coinvolgono mezzi e operatori. Grazie all’utilizzo di sensori 3D LiDAR, il Safe Brake Assist di SICK previene collisioni con persone e infrastruttura in ambienti esterni e supporta gli operatori alla guida per operazioni efficienti e sicure. 

La sfida della functional safety negli ambienti outdoor

Dalle costruzioni al trasporto stradale su mezzi speciali, fino all’agricoltura: in alcuni settori la functional safety diventa un aspetto ancora più critico in virtù della particolarità dell’ambiente. 
 
All’interno degli impianti industriali, i mezzi si muovono in ambienti strutturati e la sicurezza dei lavoratori è spesso garantita da barriere fisiche a separazione degli spazi dedicati ai lavoratori a piedi e ai mezzi che devono muoversi liberamente per il trasporto dei materiali necessari alla produzione e dei prodotti finiti. Negli ambienti esterni, dove è spesso necessario l’utilizzo di mezzi pesanti, tutto ciò non è possibile. 
 
Alla sfida degli angoli ciechi si aggiungono quelle legate alle condizioni ambientali spesso sfidanti, come presenza di polvere, calore, pioggia, etc. Si rende quindi necessario l’utilizzo di sistemi di sicurezza che devono bilanciare la necessità di tutelare mezzi e operatori, pur garantendo un’elevata produttività.
 

Il Safe Brake Assist di SICK per la functional safety negli ambienti outdoor

Il Safe Brake Assist di SICK rappresenta un'innovazione significativa nel campo della sicurezza per macchine edili e agricole. Questo sistema di assistenza alla frenata, certificato ISO 13849, è progettato per evitare collisioni con persone e infrastrutture in ambienti esterni, garantendo un funzionamento affidabile anche in condizioni ambientali difficili, grazie all’integrazione con filtri intelligenti. 
 
Uno dei principali vantaggi del Safe Brake Assist è la sua capacità di proteggere efficacemente sia le persone che gli oggetti lungo il percorso della macchina da lavoro. Grazie ai sensori 3D LiDAR, il sistema misura continuamente la distanza tra il veicolo e potenziali ostacoli, permettendo una reazione tempestiva in caso di pericolo. 
 
Questo livello di protezione non solo aumenta la sicurezza sul posto di lavoro, ma contribuisce anche a migliorare l’efficienza operativa grazie all’elevata precisione che fa sì che il veicolo non venga arrestato per una rilevazione non esatta. 
 

Sicurezza ed efficienza con il Safe Brake Assist di SICK

Il Safe Brake assist di SICK si propone quindi come un sistema in grado di coniugare la necessità di garantire la sicurezza dei mezzi e degli operatori evitando rallentamenti inutili ai processi.
 
Il sistema offre infatti un supporto adattivo alla frenata, calcolando con precisione la distanza dagli oggetti sul percorso e reagendo in base alla situazione. Questo evita danni alla copertura stradale e assicura che il veicolo possa valutare in sicurezza persone e oggetti senza frenate inutili.
 
Il supporto adattivo alla frenata permette al conducente del mezzo di concentrarsi sul lavoro da svolgere senza stress. Il sistema interviene solo in caso di collisione imminente, evitando frenate inutili e brusche, e garantendo così un’esperienza di guida più fluida e sicura.
 

Facilità di integrazione e conformità agli standard di settore: perché affidarsi a SICK per soluzioni di functional safety

Un altro aspetto rilevante è il risparmio di tempo e costi nell'integrazione del sistema, aspetto cruciale sia per garantire la continuità delle operazioni, senza ritardi o fermi imprevisti, che per supportare le aziende nel rispetto degli standard di settore. 
 
Gli esperti di SICK offrono un supporto completo durante il processo di implementazione, facilitando l'integrazione del Safe Brake Assist nel veicolo, consentendo così di ridurre i tempi di fermo macchina e di risparmiare sui costi di installazione e manutenzione. 
 
Infine, grazie alla certificazione TÜV e al know-how di SICK, il Safe Brake Assist offre un vantaggio competitivo significativo nei bandi di gara, permettendo ai costruttori di macchine di ridurre lo sforzo di certificazione specifica delle loro macchine.
 
Grazie alle caratteristiche tecniche della soluzione e all’esperienza nello sviluppo, implementazione e integrazione di soluzioni di functional safety, SICK aiuta le aziende a coniugare safety ed efficienza anche in ambienti dinamici e sfidanti. 
 

Leggi anche:

Sicurezza dei carrelli elevatori: tutte le tecnologie per tutelare i lavoratori

Continua a leggere..

Sensori di sicurezza, le migliori tecnologie per l'industria 4.0

 

Dalla sicurezza 2D a quella 3D: che cos'è la dynamic safety

Continua a leggere ...