IO-Link整合深度與應用範例
視整合深度而定,IO-Link通訊標準可支援從簡單到複雜的各種各樣的應用情況。接下來您將瞭解各種整合深度的概覽,並初步認識相應的應用範例。SICK提供了各種各樣的IO-Link裝置、IO-Link Master及對生成的流程資料進行再加工的數位解決方案。

保障直達最低現場層級的數位化與透明度
使用IO-Link能夠存取現場層面產生的所有資料。感測器與促動器不斷增強的智慧能力最佳整合至自動化系統內——且不受整合深度限制。由此可使設備與機器得到優化,從而提高系統處理貨物的吞吐量。此外,使用IO-Link還可以開發出新的經營模式。
現場層面——整合與應用
IO-Link整合用於與感測器及促動器通訊
在現場層面使用直接安裝在設備或機器中的IO-Link裝置(感測器與促動器)與IO-Link Master(閘道器)進行生產環境下的實體操作、監控與通訊。利用IO-Link技術,即使是本身並未配備與現場匯流排相容的介面的低成本簡易感測器,亦能與控制層面進行雙向通訊,從而產生相當大的附加價值。

現場層面的IO-Link應用範例
在現場層面,使用具有IO-Link功能的裝置就已經在成本與效率方面體現出明顯優勢。例如,可將感測器信號匯合起來傳輸,以簡化佈線,減少對電纜線材質的需求。此外,無需整合到控制器中,即可輕松地視覺化呈現運作狀態。

控制層面——整合與應用

控制層面的IO-Link應用範例
結合可編程邏輯控制器,IO-Link可借助集中的參數設定與隨插即用功能,方便感測器與設備的整合與調試。此外,還簡化了整臺設備的組裝與調試,從而有助於優化設備運作。

監控層面——整合與應用
IO-Link整合用於車間與資料層面的和諧統一
在監控層面進行車間(OT)與資料層面(IT)的和諧統一。人機介面(HMI)或SCADA等系統負責將各個下級層面組件的資訊彙集起來,使之可以分析。IO-Link通訊標準是OT與IT整合的核心模組,因此是實現數位轉型的關鍵。

規劃層面——整合與應用
IO-Link整合用於優化生產規劃
規劃層面包含用於監控和規劃生產的製造執行系統(MES)。MES是以企業管理為導向的企業層面與操作性生產流程之間的介面,負責確定關鍵績效指標、管理物料、進行品質保證及記錄。

企業層面——整合與應用