SICK Sensor Blog

SICK Sensor Blog
SICK Sensor Blog

Explore our latest innovations and discover SICK's success stories as one of the world's leading solutions providers for sensor-based applications. The SICK Sensor Blog helps its readers stay up to date on the latest advances in automation, ranging from production plants to processes and logistics systems. It’s time to lift the veil on the world of digital transformation.

搜尋結果

120結果:

結果 1 - 24 von 120

不可預知的因素為我們指明方向2025年充滿了挑戰與動蕩,我們無法預見一切,在諸多情況下甚至受到了考驗,也遇到了一些前所未有的難題。但是這些意外情況帶來了不少頗有成效的新創意,許多不確定因素反倒為我們開闢了全新視角。 這樣的緊張局面再次證明了我們賴以生存的核心品質。我們在2025年取得的每一項成就,都來自於我們對自身的嚴格要求、對創新能力的長久堅持,以及在困難環境下仍然值得客戶信賴的堅定決心。20 ... 繼續閱讀
卸棧作業中的 AI 機器人導引解決方案   在工業自動化領域,正悄悄展開一場革命——將實體世界與虛擬世界緊密結合。SICK 透過多種感測技術,持續走在產業前端。過去兩年,PALLOC就是最佳範例:這套 AI 輔助的機器人導引系統,目前已應用於卸棧作業,未來也將拓展至堆棧作業。 繼續閱讀
專訪:聚焦ISO 10218新標準   隨著自動化加速推進,以及人機協作(HRC)場景愈趨普遍,機器人安全的重要性持續提升。新版ISO 10218機器人國際安全標準已完成重大修訂,進一步符合現代化需求。我們特別專訪了SICK機器人暨安全解決方案應用工程師Markus Bechtel,帶您掌握此次標準更新的核心重點與影響。 繼續閱讀
並透過量身打造的機器人系統與軟體解決方案進行印刷電路板測試。  在電子製造領域,每一分鐘都至關重要。PT-Elektrik深知這點,因此決定透過先進機器人技術與創新軟體方案,優化其品質保證流程,以滿足更高的品質與效率要求。導入的安全系統sBot Speed URCap不僅提升流程效率,也大幅增強操作安全性。 繼續閱讀
2025 Aug 5
電池單元生產中電極庫的高度量測     在電池單元生產的電池單元堆疊系統中,確保電極搬運的流程穩定性尤為重要。SICK在與一家知名研究院聯合開展的一項專案中,運用OD200位移感測器實現了一項電極庫高度量測的解決方案。此方案之所以成功,主要是因為OD200在精確度與量測值穩定性方面,在此項應用中具有諸多優勢。 繼續閱讀
在工業自動化進程中,整合光學字符識別(Optical Character Recognition = OCR)並結合機器視覺解決方案,可為品質管理提供強大助力。這種高性能的結合利用的是Quality Inspection工具的精確性,以及經過人工智慧預訓練的光學字符識別技術所具有的高度發達的讀取能力。這當中,在效率與量測準確度方面樹立了新標準。 繼續閱讀
機器視覺解決方案使機器「眼觀八方」,從而可以使用數位攝影機與數位圖像處理功能來替代或補充手動檢查任務。此項技術在諸多行業與應用中用於生產流程自動化。 此時經常會有這樣的問題:需要2D機器視覺解決方案,還是3D機器視覺解決方案?哪項技術在什麼情況下更合理——這篇部落格文章即是討論上述問題,並給予正確使用相關技術的操作指導。 繼續閱讀
為使自動化進程取得成效,機器設備中同樣也必須——自動——有動作。但光有運動還不行。機器人、工具機與包裝機、工業卡車、輸送系統等只有在受到監測與控制的情況下、以高重複精度安全進行運動時,才能按照預期正常工作。編碼器往往整合在電氣驅動系統中,身形隱蔽,正好能夠完成以上任務:它確保可靠控制並掌握自動化系統中的機器運動。 繼續閱讀
企業正面臨一項與日俱增的挑戰,即打造更加高效的流程,設計模組化程度更高的機器,同時降低維護成本。其中,智慧地利用感測器與流程資料起到了關鍵作用。IO-Link Master能夠順利採集、分析並整合上述資料,從而在很大程度上有助於更迅速、更簡單、更低成本地實現可持續的自動化解決方案。在這篇部落格中,您將詳細瞭解利用全新IO-Link Master SIG300順利整合資料帶來的附加價值。 繼續閱讀
安全自主運輸拖板,最大程度利用空間,提高流程效率——機器人初創公司Filics針對內部物流應用研發出了一個雙滑板系統,從而樹立了新標準。此次研發之所以成功,關鍵在於該公司與SICK密切合作,採用了超緊湊型安全區域雷射掃描器nanoScan3。  繼續閱讀
物流數位化要求採用創新方案,將效率、透明度及安全性提升至全新高度。thyssenkrupp Rasselstein在這方面的操作令人稱讚:運用最先進的軟體與感測器技術,原本的物流瓶頸成為了高速網路。一方面,精確的SICK LiDAR感測器為輸出可靠的及時資料奠定基礎,另一方面,IdentPro的高性能內部物流軟體則確保在倉庫的整個材料處理流程中順利整合且高度透明。 繼續閱讀
物流企業必須始終面對客戶對迅速可靠投遞包裹的要求。為滿足客戶的需求,同時提供優異的效能,DB Schenker決定對其位於挪威的五個基地進行翻新。其中包括履行全新的DWS系統(體積重量掃描系統),它可以提高讀取速率,增加吞吐量,減少耗費時間的人工操作步驟。其中的挑戰在於,必須找到一項可靠、成本低、並且滿足各基地不同要求的感測器解決方案。最終,SICK與Hanter ... 繼續閱讀
把思維活躍、行動力強的一群人聚集到一起,就能獲得最棒的創意。在這樣的瞬間會湧現出諸多靈感——而這些瞬間就包含在我們與同事、客戶及合作夥伴的密切協作中。今年,我們取得了靈感大豐收。 我們滿懷工作熱情、團隊精神和勇於開拓創新的意願,成功應對今年遇到的特殊挑戰。今後我們將與客戶及合作夥伴攜手並進,繼續開發創新產品,用科技造福人類。  繼續閱讀
世界正處於變革之中。數位化進程強化並加快了社會與工業產業的這一變革,還改變了生產領域的功能安全。因此,SICK的全新整體方案Dynamic Safety受到了各行各業矚目。安全系統與服務業務單元負責人Benjamin Heimpel與光束系統業務單元負責人Patrick Vollmer認為,Dynamic ... 繼續閱讀
在德國北部,有一家企業為機器人行業帶來了「顛覆性」創舉,從而創造出了一項與眾不同的材料處理流程解決方案。來自不萊梅的cellumation公司的創意是:將多臺自主型足球機器人彙集成一個一個單元——然後倒轉過來。其中的亮點在於:它並不是由三臺驅動裝置組成一個三角聯盟,在場地上自由追著球跑,而是反過來,貨物可以在平面上自由移動。因此,每一位「球員」的動作(作為團隊表現)就變成了對各類貨物的路線導引, ... 繼續閱讀
在工業界,效率與材料處理流程的安全正越來越受到重視。這兩項要求在實際的工業生產中往往是相左的,而組合使用安全光幕與自動化光柵即可同時滿足。這兩類裝置是基於相似的技術。SICK在產品研發過程中,始終將重點放在實現兩個目標上——即提高效率的同時提供盡可能高的安全性——從而打造出了合適的感測器功能與配件方案。 繼續閱讀
在設定感測器時翻閱厚厚的手冊與文件,對於諸多應用領域的使用者而言可謂是一項不小的挑戰。而且這其中的複雜程度還在不斷增加,因為直接反射式光電感測器的種類繁多,適合各種不同的應用與使用案例,相應地要求掌握豐富的知識。 繼續閱讀
實現材料處理流程自動化,減輕員工負擔,同時提高效率、靈活性與安全——剃鬚刀製造商Wilkinson Sword透過採用移動型機器人成功實現了上述目標。GESSbot機器人配備最先進的感測系統,能夠安全運送其裝載的鋒利刀片完成各項精加工。 繼續閱讀
風力發電機是一種符合機械指令定義的機器,因此必須滿足設備安全的法律要求。由於吊籃與葉輪重達數噸,因此安全尤為重要。人員對這些元件執行維護作業時,必須防止活動部件對其造成危險。SICK在安全領域擁有數十年累積的豐富經驗,因此已對能源革命做好充分準備,並且為風力發電機提供了各種各樣的安全感測器。此外還在全球範圍內建立了獲得認證的安全專家網路,幫助對風力發電機進行風險評估、規劃與驗收,從而提供法律保障。 繼續閱讀
Orfer Oy來自芬蘭,是一家食品行業包裝與自動化系統的領先提供商。該企業與SICK攜手應用了一項3D機器視覺解決方案,確保包裝機器人能夠正確識別全部的麵包並進行正確包裝。 繼續閱讀
每個想法、每個創新、每個智慧解決方案皆源自於我們強大的團隊。我們共同將不可能變成可能,周而復始。 繼續閱讀
製造壓縮空氣需消耗大量電能,使之成為生產中使用的成本最高的資源之一。如今,能源價格飆升,對眾多企業構成了巨大挑戰,其中也包括我們的一位來自飲料行業的客戶。其生產與裝填裝置需消耗大量能耗較高的壓縮空氣。為減少消耗量,降低成本,該企業實施了SICK的壓縮空氣監控解決方案:其中用到了FTMg流量感測器,並配合使用Field ... 繼續閱讀
芬蘭約有51,500公里長瀝青道路。2022年底,其中約有8,000公里處於破損狀態。借助由Roadscanners公司研發的道路量測分析技術,能夠確定發生損壞的根本原因。由此可採取預測性措施,以降低道路生命週期內的成本。 繼續閱讀

結果 1 - 24 von 120