机动性、基础设施、物流或生产。自动化进程在所有领域中滚滚向前。处于其前沿的是 SICK 推出的距离传感器以及测量和检测解决方案。作为智能数据来源,其可为几乎任何应用提供精确信息。适用于任何距离和所有环境。拥有先进技术和多样化接口。了解世界范围内良好的性能组合,其将跨行业的知识和出色的全维度创新力完美统一。凝聚强大性能与更高的灵活性,协力助您成功。
适合所有维度的扫描范围、在任何环境中提供精确结果
为您的应用提供合适的解决方案
SICK 为具有不同测量范围的室内与室外应用提供以超声波、光或雷达为基础,扫描范围极为多样化的个性化解决方案。其中的集成技术十分灵活:取决于客户需求和环境条件,可采用模拟或串行、通过现场总线、IO-Link 或 Ethernet
SICK 的创新——在任何距离上和所有维度中获益
具有高点密度的 3D LiDAR 传感器、具有 SICK AppSpace 的个性化传感器解决方案或我们自主开发的距离测量方法 HDDM+——我们实现日日新、又日新。
不断发展的扫描范围——精选产品
摩泽尔河大桥 – 令人叹为观止的远程距离传感器应用
在欧洲的桥梁工地——摩泽尔河大桥施工现场,一个来自特里尔应用技术大学的团队使用远程距离传感器 DML40 和 DL1000 监控高达 150 米的钢筋混凝土桥墩在桥梁上部结构推进时发生的形变。
更多层面开辟更多视角
驾驶辅助系统基于 SICK 的 3D LiDAR 传感器或 3D 视觉传感器可靠检测移动式工作设备周围的安全盲区,并及时提醒操作人员注意危险和事故源。
利用驾驶辅助系统避免事故和碰撞
汉莎工程与运营服务有限公司 (Lufthansa LEOS GmbH) 在飞机牵引方面对 SICK 丰富的激光扫描仪经验倍加信赖,为其牵引车队试装 SICK 的驾驶辅助系统 APS。
塔林港——港口自动交通管理
在历史悠久的塔林港,为了能应对持续增长的交通流量监控需求并提升游客舒适度,港口营运方 Port of Tallinn 委托开发了一套自动交通管理系统。