Robot mobili per il retail, igiene e logistica, sempre più sicuri

15 feb 2022

I robot autonomi hanno ormai un impatto crescente sulla vita quotidiana e sulle nostre abitudini. Dal falciare il prato a passare l’aspirapolvere in salotto o pulire i vetri, senza fermarsi. La gamma di prodotti lanciata da MetraLabs va oltre: specialisti in robotica mobile di servizio, con anni di esperienza sul campo, propongono un’ampia varietà di robot mobili per le applicazioni e gli usi più diversi: robot di inventario per il retail, sistemi robotici di sanificazione, minicarrelli elevatori automatizzati per l'intralogistica. Ad accomunare i diversi modelli è il fatto di muoversi in sicurezza grazie ai laser scanner di sicurezza e sensori 2D LiDAR progettati da SICK, indispensabili per garantire servizi ed efficienza nel flusso di merci. 

The specialists in mobile service robotics have mobile robots for a wide range of areas and functions
The specialists in mobile service robotics have mobile robots for a wide range of areas and functions

Dal 2007 MetraLabs, che ha sede nella città tedesca di Ilmenau, ha allestito e messo sul mercato oltre 300 robot che, complessivamente, hanno percorso più di 100,000 km, cioè due volte e mezzo il giro del mondo. A detta di Sabrina Greul-Nothnagel, responsabile MetraLabs per il settore Industria e Sanità, ci sono ottime ragioni per cui fin dall’inizio hanno scelto di affidarsi a SICK: "La nostra esperienza con SICK è stata davvero soddisfacente. Il livello di qualità e tecnologia è altissimo, e non hanno nessuna concorrenza sul mercato nemmeno nel campo delle tecnologie per la sicurezza". Le migliori premesse per proseguire il viaggio intrapreso insieme. 

 

Robot mobili e versatilità: molto più di una semplice moda 

L’ultima frontiera del fashion: il robot autonomo TORY si fa strada da solo tra gli scaffali di vestiti nei negozi di abbigliamento. Una volta installato e impostata la mappa, con l'aiuto dell'identificazione automatica RFID effettua l'inventario in piena autonomia e, al bisogno, può essere connesso al relativo sistema ERP che consente l’attivazione automatica degli ordini. Soluzione di per sé affascinante, ma non è tutto. 

TORY è inoltre operativo sia di giorno che di notte. Viavai di persone, bambini e oggetti come borse della spesa o scatole non rappresentano alcun ostacolo per il funzionamento della macchina. Il tutto grazie all’utilizzo di laser scanner di sicurezza serie S300 e TiM7xx. Il fatto che in un unico dispositivo siano combinate la scansione intelligente del campo di azione e l’emissione di dati assicura un duplice risultato: la registrazione dei dati relativi alla presenza di un oggetto in un'area specifica, e l’emissione di dati ricavati dall’esatta misurazione dell'area scansionata. Ciò significa che i laser scanner di sicurezza soddisfano, allo stesso tempo, due criteri fondamentali: la sicurezza dei movimenti di guida a garanzia della protezione delle persone, e la percezione simultanea dell'ambiente rispetto a ostacoli non sicuri per il veicolo. Inoltre, il design compatto del TiM7xx lo rende particolarmente adatto a piattaforme mobili, veicoli robotici a guida automatica (AGVs) e robot mobili di servizio. 

 
Ilmenau-based MetraLabs has launched more than 300 robots since 2007.
Ilmenau-based MetraLabs has launched more than 300 robots since 2007.

Robot mobili per la massima sanificazione a ciclo continuo

L’impiego dei robot mobili si applica a un’ampia gamma di altri utilizzi. Recentemente i robot usati nei processi di sanificazione sono finiti al centro dell'attenzione, ed è giusto che vi restino anche quando verrà meno l’urgenza stringente di oggi. 

La necessità d'igiene e disinfezione non si limita al settore della salute. Robot mobili come lo STERYBOT di MetraLabs sfruttano il principio della radiazione solare. Grazie alla radiazione UV-C a onde corte si elimina fino al 99,99% di tutti i virus e i batteri, mantenendo al riparo le superfici sensibili e le apparecchiature mediche. Il robot di disinfezione si muove attraverso l'ambiente operativo in piena autonomia, risultato anche questo ottenuto esclusivamente grazie all'aiuto dei laser scanner di sicurezza. La sicurezza funzionale integrata, unita a un software di navigazione ottimizzato per decine di migliaia di chilometri, garantiscono la massima affidabilità nell’orientamento e consentono alla macchina di evitare facilmente persone e ostacoli. 

Sia l’elevato tasso di disinfezione che l’efficienza complessiva dell’intero sistema dipendono da quest'abilità di navigare liberamente. In particolare, ciò risulta evidente dal confronto con altri robot che seguono, invece, percorsi predefiniti. Oltre all’igienizzazione delle superfici in ospedali e studi dei medici, è infatti possibile ricorrere efficacemente alla disinfezione UV nei supermercati, in centri commerciali, hotel, uffici, scuole o stabilimenti di produzione - prospettiva davvero interessante. 

 
Disinfection robots have recently come into focus.
Disinfection robots have recently come into focus.

Mini carrello elevatore - massima sicurezza 

Esaminando in particolare la produzione, la compagnia di Ilmenau propone anche CARY, un altro robot mobile con laser scanner di sicurezza prodotto da SICK, che soddisfa un'ampia gamma di requisiti richiesti nei processi produttivi. Si tratta di un piccolo carrello elevatore autonomo, che provvede alle specifiche esigenze di carrelli che caricano componenti fragili e delicate. I robot di questa linea possono essere facilmente integrati nei processi intralogistici già esistenti, singolarmente o in gruppi. 

 
CARY is another mobile robot with safety laser scanners from SICK.
CARY is another mobile robot with safety laser scanners from SICK.

Dall'esempio di MetraLabs appare evidente come, a fronte dell’enorme varietà di ambiti applicativi della robotica mobile, l'interesse di ricercatori brillanti in questo settore in piena espansione è forte e appassionato. "Per anni, abbiamo collaborato, tra gli altri, con l'Università di Ilmenau in progetti di ricerca, riscuotendo un enorme successo presso gli studenti", afferma Sabrina Greul-Nothnagel. Lavorare in sinergia con SICK, impegnati nel progetto al massimo delle potenzialità, alimenta e mantiene vivi la curiosità e lo spirito di ricerca giorno dopo giorno.

 

Leggi anche:

Ultracompact mobile robots optimize the process chain

Read more

Il primo robot tosaerba con tecnologia a sensori intelligenti ideale per ampie aree verdi

Continua a leggere

 

Robot mobili: come rivoluzionano il lavoro nei supermercati

Continua a leggere

 

Hai ancora delle domande?

Rivolgiti ai nostri esperti

Robot mobili:
Move into new dimensions

La robotica si mette in marcia: nella produzione, nella logistica o nell’assistenza. Soluzioni di sensori per tutte le varianti di robot mobili

Maggiori informazioni