Il primo robot tosaerba con tecnologia a sensori intelligenti ideale per ampie aree verdi

25-ago-2021

Scopri le funzionalità del primo robot tosaerba autonomo e sostenibile perfetto per spazi verdi molto estesi equipaggiato con sensoristica SICK.

L'idea di un robot tosaerba autonomo da utilizzare per la manutenzione di campi sportivi, campi da golf o parchi è nata dopo un confronto con i professionisti del settore: le amministrazioni comunali, le imprese di costruzione di campi sportivi e gli addetti alla manutenzione del verde stavano cercando una soluzione per rasare aree verdi di grandi dimensioni con precisione e metodo, ma che allo stesso tempo facesse risparmiare tempo. 

Nel 2017, Ronovatec AG e l'Università di Lucerna hanno iniziato a sviluppare un robot tosaerba su tre ruote, autonomo a controllo computerizzato, per l’impiego su aree di grande estensione. Il team di SICK, esperto in sicurezza per esterni, ha fornito la propria consulenza nel corso del progetto. Ed è proprio grazie ai sensori integrati di SICK che il RoviMo® può spostarsi su prato senza rischio di collisioni, anche nelle condizioni meteo più avverse.

Robot tosaerba: un vero e proprio tuttofare intelligente 

RoviMo® è più di un semplice robot tosaerba autonomo. A controllo computerizzato, si muove su tre ruote, ed è progettato come una piattaforma multifunzione per la manutenzione di prati e aree verdi particolarmente estese. Si può assemblare, in pochi e semplici passaggi, in un'ampia gamma di configurazioni: per la manutenzione del prato sintetico, ad esempio, o per tracciare le linee su un campo sportivo, per seminare, concimare oppure per illuminare il prato con gli UV.

Massima efficienza, eccellente resa, zero emissioni di CO2

Questo robot tosaerba è completamente elettrico, privo dunque di emissioni CO2. Inoltre, non avendo bisogno di olio idraulico, è la soluzione ideale per chi desidera orientarsi su una scelta più ecologica. Con una capacità di 7.5 kWh, riesce a rasare un'area di 16.000 mq in 3-4 ore lavorando in completa autonomia. Il che fa risparmiare tempo prezioso. I sensori integrati di SICK garantiscono inoltre il massimo livello di precisione durante le operazioni di sfalcio, fornendo così di volta in volta un preciso modello di rasatura, evitando la necessità di misurazioni preventive del campo, che sono laboriose e richiedono molto tempo.

Der in RoviMo® eingebaute Sicherheits-Laserscanner für den Außenbereich outdoorScan3 von SICK schützt Personen und Tiere im Außenbereich und verhindert damit Kollisionen.
Der in RoviMo® eingebaute Sicherheits-Laserscanner für den Außenbereich outdoorScan3 von SICK schützt Personen und Tiere im Außenbereich und verhindert damit Kollisionen.

Robot tosaerba: più sicurezza grazie ai sensori di SICK 

Il laser scanner di sicurezza outdoorScan3, ideato da SICK per applicazioni ad uso esterno e integrato nel RoviMo®, permette di evitare collisioni con persone e animali. Nel momento in cui rileva un pericolo, RoviMo® aziona i freni e si ferma. Avvisa con un SMS l'addetto alla manutenzione del campo, poi prosegue in automatico lungo il percorso prestabilito non appena l'ostacolo scompare, sempre che l'operatore non gli dia istruzioni diverse. Questo fa di RoviMo® un dispositivo autonomo e del tutto indipendente.

La centralina di sicurezza Flexi Soft incorporata può essere utilizzata per impostare curvatura e velocità in base ai campi di protezione individuati dall'outdoorScan3. Inoltre, un trasmettitore di sicurezza STR1 integrato monitora la posizione della copertura delle ottiche meccaniche attraverso la barra falciante.

Centraline di sicurezza
La centralina di sicurezza programmabile via software
Flexi Soft
Interruttori di sicurezza
Piccolo Interruttore di sicurezza RFID per monitoraggio porte con la protezione dalle manipolazioni
STR1
Laser scanner di sicurezza
Il laser scanner di sicurezza per l´automazione all´esterno
outdoorScan3
Ronovatec hat mit Sensoren von SICK einen ökologisch nachhaltig und ökonomisch unschlagbar rentablen Mähroboter für große Flächen entwickelt.
Ronovatec hat mit Sensoren von SICK einen ökologisch nachhaltig und ökonomisch unschlagbar rentablen Mähroboter für große Flächen entwickelt.

Un robot tosaerba robusto e resistente alle intemperie 

outdoorScan3 funziona in modo affidabile e sicuro anche nelle condizioni atmosferiche più avverse. La tecnologia di scansione outdoor safeHDDM®, brevettata e ad alta precisione, distingue tra rischi di sicurezza reali e possibili interferenze ambientali. Grazie al blocco funzione AGV Dynamic Weather Assist,  outdoorScan3 reagisce inoltre in modo dinamico a condizioni atmosferiche variabili. “Grazie alla collaborazione con SICK, la sicurezza del nostro robot tosaerba è aumentata in modo significativo. Tramite un processo iterativo, abbiamo sviluppato insieme delle soluzioni per ottimizzare la produttività garantendo al contempo la massima sicurezza. Con risultati davvero notevoli.", dichiara Zvonko Gligorov, CTO di Ronovatec. 

In conclusione: con il contributo dei sensori di SICK, Ronovatec ha sviluppato un robot tosaerba ecosostenibile da impiegare in aree di vaste dimensioni. Il tosaerba fa il suo lavoro senza fermarsi, in modo efficiente e affidabile e senza bisogno di alcuna supervisione, persino nelle condizioni meteo più avverse. Effettua tracciati molto precisi sull'erba, con un significativo risparmio di tempo e un ridotto consumo di vernice, prendendosi allo stesso tempo cura del prato e del terreno. Senza dimenticare un ulteriore valore aggiunto: l’imbattibile rapporto qualità-prezzo.

Leggi anche:

AGVR makes autonomous tractor safe for outdoor applications

Read more

Sistemi di intralogistica: i nuovi laser scanner di sicurezza outdoorScan3 presso BASF

Continua a leggere

Go out into the world - SICK is presenting a worldwide innovation with the outdoorScan3

Read more

Hai ancora delle domande?

Rivolgiti ai nostri esperti

Automazione mobile 

Sensori intelligenti per macchine da lavoro mobili efficienti

Maggiori informazioni