SICK vous remercie de votre visite sur nos sites Internet et de votre intérêt pour nos entreprises, nos produits et nos services. La protection de votre vie privée est notre priorité et nous souhaitons que vous vous sentiez en sécurité lorsque vous naviguez sur nos sites Internet. C'est pourquoi nous tenons à vous expliquer quelles sont les informations que nous traitons lors de votre visite sur nos sites Internet.
| Responsible | SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Germany |
| Purpose of processing | Development and validation of a collision avoidance system |
| Categories of data |
|
| Legal basis | GDPR Art. 6 (1) f) - legitimate interests |
| Legitimate interest | SICK processes images and videos in combination with time, geoinformation and weather data for the training and validation of AI systems. Most of the data is processed automatically. This processing is done to protect people in the vicinity of machines and to prevent accidents involving them. By developing such a system for the protection of persons, there is a justified company interest in the general welfare of all persons. Due to the purpose of the system's accident prevention, the future protection in the interest of all people therefore outweighs the right to the image recordings of the individual, which is worthy of protection. |
| Consequences of failure to provide the data | The data is provided fully automatically via the recording system. |
| Retention time | As a product to be classified as a high-risk AI system in accordance with EU AI Act Article 6 is also to be developed on the basis of this data, it is necessary to store the data. Based on the data, the accuracy and robustness of the product is to be evaluated and improved throughout the product life cycle. In order to safeguard product liability in accordance with Section 13 (1) ProdHaftG, the recorded data is stored for 10 years after the last sale of a system based on this technology. |
| Data source | We process data generated by the recording system. |
| Recipients of the data | Certifying bodies |
| Transmission in third countries | We do not transfer any personal data to third countries. |
| Logic of the automated decision | We do not make automated decisions. |
Vos droits
Vous avez le droit
- d’obtenir des renseignements sur les données personnelles vous concernant ;
- de rectifier des données personnelles vous concernant ;
- de supprimer ou de bloquer des données personnelles vous concernant ;
- de vous opposer au traitement des données personnelles vous concernant ;
- de transférer des données personnelles vous concernant ;
- de révoquer votre consentement avec effet ultérieur dans la mesure où le traitement des données personnelles vous concernant repose sur votre consentement ; ainsi que
- de porter plainte auprès d’une autorité de surveillance de la protection des données si vous estimez que le traitement des données personnelles vous concernant enfreint la législation sur la protection des données.
Pour ce faire, veuillez vous adresser à notre responsable de la protection des données. Nous répondons à toutes les demandes.
SICK AG
Responsable de la protection des données
Erwin-Sick-Strasse 1
79183 Waldkirch
Allemagne
Modification de la déclaration de confidentialité
Nous nous réservons le droit d’adapter à tout moment la déclaration de confidentialité aux exigences en vigueur. La déclaration de confidentialité actuelle peut être consultée à tout moment sur nos sites Internet.