Sensores de distância e sensores LiDAR

From micron to mile. In all dimensions.

  

Mobilidade, infraestrutura, logística ou produção. A automação avança sem parar em todas as áreas. Juntos, bem na frente: sensores de distância, soluções de medição e detecção da SICK. Como fonte de dados, eles fornecem informações precisas para praticamente qualquer aplicação. Em todas as distâncias, em todos os ambientes. Equipados com tecnologias altamente desenvolvidas e múltiplas interfaces. Descubra um portfólio de desempenho único no mundo, que reúne conhecimentos interdisciplinares e força de inovação de destaque em todas as dimensões. Força de desempenho concentrada e flexibilidade ilimitada – unidas para o seu sucesso.

Alcance em todas as dimensões, resultados exatos em todos os ambientes

A solução adequada para sua aplicação

Para aplicações com diferentes faixas de medição na área interna e externa, a SICK oferece soluções individuais com os mais variados alcances, baseadas em ultrassom, luz ou radar. A sua tecnologia de aplicação é flexível: pode ser analógica, seriada, via barramento de campo, IO-Link ou Ethernet, quem decide isso são as condições ambientais e o desejo do cliente

Descubra nosso know-how de aplicações

Inovações da SICK – Ganhos em todas as distâncias, em todas as dimensões

Sensores LiDAR 3D com alta densidade de pontos, soluções de sensores individuais com SICK AppSpace ou o método de medição de distância HDDM+ por nós desenvolvido – nós nos descobrimos novamente a cada dia.

Descubra as nossas inovações

Alcance em ação – artigos selecionados

Ponte do Alto Mosela – Utilização espetacular de sensores de longa distância

Na maior construção de pontes da Europa, a ponte do Alto Mosela, uma equipe da Escola técnica Superior de Trier controla as deformações das colunas de concreto de aço de até 150 metros de altura, utilizando sensores de longa distância DML40 e DL1000 durante o deslocamento da estrutura superior da ponte.

Mais no blog SICK

Mais posições abrem mais perspectivas

Os sistemas de direção assistida baseados em sensores LiDAR 3D ou sensores Vision 3D da SICK detectam zonas mortas em torno de máquinas de trabalho móveis e advertem o operador em tempo hábil diante de fontes de perigo e acidentes.

Mais no blog SICK

Evitar acidentes e colisões com o sistema de direção assistida

Para a rebocagem de aeronaves, a Lufthansa LEOS GmbH aposta na experiência da SICK com scanners a laser e testa o sistema de direção assistida APS em sua frota de rebocadores.

Mais no blog SICK

O sensor LD-MRS UAV detecta o pinguim mesmo em seu fraque preto

Detecção de pinguins na Antártida com ajuda de drones e o sensor integrado LiDAR 3D LD-MRS.

Mais no blog SICK

Port of Tallinn – Gestão automática de tráfego em portos

Para controlar o constante aumento de tráfego no antigo porto da cidade de Tallin e aumentar o conforto dos viajantes, a administradora Port of Tallinn mandou desenvolver um sistema de gestão automática de tráfego.

Mais no blog SICK

Amplo portfólio de sensores do líder de mercado e de tecnologia – sempre a melhor solução

Nossos sensores de distância

Nossas soluções de medição e detecção