Os Smart Motor Sensors da SICK deixam os seus usuários sempre por dentro. Não dá para estar mais perto dos acontecimentos do que isso! Com os Smart Motor Sensors, a SICK disponibiliza os conhecimentos diretamente a partir do meio da produção. Ter conhecimento do status das máquinas e servomotores ajuda a detectar falhas de funcionamento mais cedo, resolvê-las mais rapidamente ou evitá-las por completo. A fim de possibilitar ao cliente esta transparência e, por conseguinte, uma manutenção preventiva, a SICK emprega todo o seu know-how.
Fatos se transformam em informação transparente
O servomotor aciona o processo. Os sistemas de Motor-Feedback fornecem os dados para a regulagem e operação dos motores, proporcionando com isso um processo perfeito e eficiente. Porém, os sistemas de Motor-Feedback são mais do que apenas fornecedores de dados. Por exemplo, os sensores inteligentes verificam não somente parâmetros como velocidade, posição segura, aceleração, temperatura e número de rotações na operação contínua. A manutenção preventiva e o Condition Monitoring do processo tornam-se possíveis principalmente por meio de funções adicionais, tais como a etiqueta de identificação eletrônica, histogramas e indicações de alerta definidas pelo usuário.
Isso transforma os sistemas de Motor-Feedback da SICK em Smart Motor Sensors.
O que é medido?
Velocidade
Aceleração
Ângulo
Temperatura
Número de rotações
Interface inteligente de cabo único – HIPERFACE DSL®, a inovação digital
Com a HIPERFACE DSL®, a SICK lançou no mercado a primeira interface de cabo único para servomotores. Desde então, ela se estabeleceu no mundo inteiro junto aos fabricantes de motores e acionamentos. A interface puramente digital significa a conexão direta com o futuro. O protocolo HIPERFACE DSL® inovador e seguro contra interferências possibilita a comunicação com apenas dois fios integrados no cabo do motor.
Saiba mais sobre a HIPERFACE DSL®
Suas vantagens – Smart Motor Sensors mantêm a produção em andamento
Sistemas de sensores inteligentes, combinados com a interface já comprovada no mundo inteiro – esses são os Smart Motor Sensors da SICK.
Os Smart Motor Sensors são mais do que apenas uma fonte de dados do centro do acionamento. Em toda parte, onde algo se move dentro do processo, os Smart Motor Sensors cuidam do monitoramento seguro. Sendo assim, os Smart Motor Sensors são os “possibilitadores” do futuro em vários sentidos. E o futuro já começou. Pela HIPERFACE DSL®, os Smart Motor Sensors já estão possibilitando hoje o Condition Monitoring e a manutenção preventiva. Além disso, eles transmitem valores seguros da velocidade e da posição, a fim de executar modos operacionais de segurança inteligentes na máquina (Safe Motion). Por não necessitarem de um segundo conector do motor e de um cabo de encoder separado, eles permitem um design mais compacto da máquina.
Dados do sensor
sobre velocidade, posição, aceleração, temperatura, rotações
Comando
As informações sobre a velocidade e a posição permitem o comando seguro da máquina.
Interface de cabo único
A HIPERFACE DSL® minimiza os custos de cabeamento, pois a transmissão dos dados do sensor é feita pelo cabo do motor.
Ramos de aplicação – impulso para o maior desempenho na fabricação de máquinas
Os Smart Motor Sensors estão em sua casa em todos os ramos. Muitas vezes, isso nem está visível à primeira vista – e, mesmo assim, os sensores inteligentes e as interfaces inovadoras da SICK estão presentes em inúmeros servomotores de diferentes fabricantes. Isso fornece impulsos muito importantes para o sucesso da produção nos mais variados ramos.
Tecnologia de manuseio e montagem
O futuro começa agora
Smart Motor Sensors na Indústria 4.0
Os Smart Motor Sensors oferecem todas as premissas para o uso bem-sucedido em aplicações da Indústria 4.0. O mais importante disso é a interface puramente digital HIPERFACE DSL®, que envia os dados medidos diretamente para a nuvem ou para a Ethernet por meio de um servorregulador. Nesta base, será possível interconectar futuramente os procedimentos de produção entre si, de modo que também funcionem de modo autárquico.
sHub® - Sensor-Hub para servomotores inteligentes que "dizem" quando a manutenção é necessária
- Dados de temperatura e de vibração adicionais do sHub® permitem um monitoramento do estado de altíssima precisão – e aumentam a disponibilidade dos servomotores
- O sHub® e o EDS/EDM35 formam um time de alto desempenho e proporcionam a integração de funções relevantes para a segurança, resultando em servoacionamentos seguros e de alta precisão
- Com a interface de comunicação digital HIPERFACE DSL® , pode ser realizado o monitoramento do estado de servomotores em tempo real – em alto nível de segurança
sHub® – cada vez mais para frente com força concentrada
O desenvolvimento continua. Na SICK, o hub do sensor é denominado de sHub® e representa o nível de ampliação dos Smart Motor Sensors. Ele reúne os dados dos Smart Motor Sensors e de outros sensores montados no motor. Com isso, ele possibilita uma verdadeira fusão dos sensores. O sHub® “coleta” os dados dos Smart Motor Sensors, por exemplo, sobre a posição segura e a velocidade, mas também informações dos demais sensores, por exemplo, temperatura, choque, vibração e umidade. O volume de dados assim reunido é transmitido de modo sincronizado pelo sHub através do cabo de dados disponível da HIPERFACE DSL® ao regulador de acionamento. Assim, os Smart Motor Sensors e o sHub® se transformam em componentes importantes a caminho da Smart Factory da Indústria 4.0.
Você tem dúvidas?
Smart Motor Sensors da SICK tornam os robôs HIWIN seguros e ágeis para o futuro
colaboração em nível igual
Quer se trate de Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling ou Position Feedback – os sensores da SICK capacitam o robô para uma percepção mais precisa.
Descubra mais
Robôs móveis:
Move into new dimensions
A robótica está a caminho – tanto na produção, como na logística ou nos serviços. Soluções de sensores para todas as variantes de robôs móveis