Mobilidade, infraestrutura, logística ou produção. A automação avança sem parar em todas as áreas. Juntos, bem na frente: sensores de distância, soluções de medição e detecção da SICK. Como fonte de dados, eles fornecem informações precisas para praticamente qualquer aplicação. Em todas as distâncias, em todos os ambientes. Equipados com tecnologias altamente desenvolvidas e múltiplas interfaces. Descubra um portfólio de desempenho único no mundo, que reúne conhecimentos interdisciplinares e força de inovação de destaque em todas as dimensões. Força de desempenho concentrada e flexibilidade ilimitada – unidas para o seu sucesso.
Alcance em todas as dimensões, resultados exatos em todos os ambientes
A solução adequada para sua aplicação
Para aplicações com diferentes faixas de medição na área interna e externa, a SICK oferece soluções individuais com os mais variados alcances, baseadas em ultrassom, luz ou radar. A sua tecnologia de aplicação é flexível: pode ser analógica, seriada, via barramento de campo, IO-Link ou Ethernet, quem decide isso são as condições ambientais e o desejo do cliente
Inovações da SICK – Ganhos em todas as distâncias, em todas as dimensões
Sensores LiDAR 3D com alta densidade de pontos, soluções de sensores individuais com SICK AppSpace ou o método de medição de distância HDDM+ por nós desenvolvido – nós nos descobrimos novamente a cada dia.
Alcance em ação – artigos selecionados
Ponte do Alto Mosela – Utilização espetacular de sensores de longa distância
Na maior construção de pontes da Europa, a ponte do Alto Mosela, uma equipe da Escola técnica Superior de Trier controla as deformações das colunas de concreto de aço de até 150 metros de altura, utilizando sensores de longa distância DML40 e DL1000 durante o deslocamento da estrutura superior da ponte.
Mais posições abrem mais perspectivas
Os sistemas de direção assistida baseados em sensores LiDAR 3D ou sensores Vision 3D da SICK detectam zonas mortas em torno de máquinas de trabalho móveis e advertem o operador em tempo hábil diante de fontes de perigo e acidentes.
Evitar acidentes e colisões com o sistema de direção assistida
Para a rebocagem de aeronaves, a Lufthansa LEOS GmbH aposta na experiência da SICK com scanners a laser e testa o sistema de direção assistida APS em sua frota de rebocadores.
O sensor LD-MRS UAV detecta o pinguim mesmo em seu fraque preto
Detecção de pinguins na Antártida com ajuda de drones e o sensor integrado LiDAR 3D LD-MRS.
Port of Tallinn – Gestão automática de tráfego em portos
Para controlar o constante aumento de tráfego no antigo porto da cidade de Tallin e aumentar o conforto dos viajantes, a administradora Port of Tallinn mandou desenvolver um sistema de gestão automática de tráfego.
Amplo portfólio de sensores do líder de mercado e de tecnologia – sempre a melhor solução
Nossos sensores de distância
Nossas soluções de medição e detecção
Mais informações sobre sensores de distância e sensores LiDAR
Sensores de distância de curto alcance (deslocamento) para controle de qualidade