Güvenli mobil platformlar: Proseslerinizi hızlandırın


Bu arada üretim ve lojistik ortamı mobil platformlar ile karakterize ediliyor. Burada daha fazla esneklik ve verimlilik talep ediliyor. Siz de proseslerinize geleceğe uygun olarak şekillendirmek istiyorsanız, bizi seçerek kendinizi güvence altına alabilirsiniz. Modüler, ölçeklenebilir güvenlik çözümlerimizle iç ve dış mekanlarda sorunsuz süreçler elde etmenizi sağlıyoruz.   

Mobil platformlar sadece gerçek anlamda mobil iseler kârlı olur. Bunun basit formülü: Çarpışmaların ve durma sürelerinin önlenmesiyle yüksek verimlilik. Normal ve otomatik yönlendirmeli araçlarınızın yolda güvenli, otonom ve uygun maliyetli bir şekilde çalışması için sizi sağlam sensör sistemleri ve akıllı yazılımlarla destekliyoruz. Burada önemli bir öğe, mobil platformlarınızın hareket halinde kalması için sürüş hızının duruma göre uyarlanmasıdır.  

Sensör tarafından sunulan veriler ayrıca yer tespiti için ve müşterilerimiz tarafından navigasyon amacıyla da kullanılabilir: mobil platformların kullanımını daha da verimli hale getiren ikinci faydalanma olanağı. Akıllı sensörlerden çarpışmayı önlemeye ve entegre yer tespiti özelliğiyle bütünsel bir güvenlik çözümüne kadar – sizin iş ortağınızız!


Mobil platformlar alanındaki çözümlerimizle ilgili örnekleri keşfedin

Güvenli manevralar için sertifikalı güvenlik sistemi

KIRA B 50, kamusal alanda güvenli kullanım için sertifikalanmış ilk tam otonom temizleme ve kurutma robotudur. Kärcher ile birlikte geliştirildi ve dar geçitlerde güvenli manevraya olanak sağlayan bir komple güvenlik sistemine sahip.

Pol pozisyonu için güvenlik konsepti: KIRA B 50 temizlik robotu tüm yeni normları karşılıyor

Güvenli lazer alan tarayıcılar sayesinde mobil robotlar için güvenli navigasyon

Mümkün olan tüm ortamlarda hareket edebilen, güvenli çalışan ve çalışanları koruyan bir robot var mı? HIKROBOT ve SICK, bunu başarıyor.

Güvenli lazer alan tarayıcılar, mobil robotların çalışma ortamında güvenli navigasyonuna olanak sağlıyor

Artan araç performansında otomatik yönlendirmeli araçları maliyet verimli şekilde korumak

SICK, @carrybots ile birlikte şirketin HERBIE otomatik yönlendirmeli araç sistemi için sadece araç performansını iyileştirmekle kalmayan, aynı zamanda uygun maliyetli otomasyon temel fikrini karşılayan ve üretkenliği artıran bir güvenlik konsepti geliştirdi.

Küçük ve orta boy işletmeler için maliyet verimli tak ve çalıştır taşıma otomasyonu

SICK Success Story CEIT Teaser

SICK'ten AGV'ler için güvenlik çözümleri: güvenilir, verimli, modüler olarak genişletilebilir

Üretim ve intralojistik birbirini mükemmel bir şekilde tamamlıyor ve birlikte büyüyor. Eskiden birbirinden tamamen ayrı olan bu iki departman, gelişen otomasyon ve dijitalleşme sayesinde artık ortak bir büyüme yaşıyor. Mobil platformlar, AGV'ler ve mobil robotlar bu konuda önemli bir rol oynuyor. Uzun süredir ortağımız olan teknoloji uzmanı Asseco CEIT, SICK'in sensör çözümlerine güveniyor. CEIT, yeni AGV'leri için bir kez daha SICK'in güvenlik uzmanlığına güveniyor.

Asseco CEIT'ten otonom araçlar - Akıllı sensör teknolojisiyle tam donanımlı

Dar virajlarda da frenlemeden

Ürün deposunda otomatik olarak daha fazla ekonomi: Bu, Jungheinrich müşterileri taleplerinden biri. Şirket için lojistik uzmanı Jungheinrich, SICK'in güvenlik bileşenleriyle araçlarını giderek daha çok otomatik yönlendirmeli araçlara (AGV) dönüştürüyor. Yapılan ortak çalışmada, becerikli bir elektrikli yüksek transpalet geliştirildi – buradaki ortak fikir: birlikte daha fazlasını hareket ettirme.

Jungheinrich, transpaletleri otomatikleştiriyor: daha fazla yükleme/boşaltma kapasitesi için virajda çevik ve güvenli 

Endüstri 4.0'a güvenli başlangıç için otomatik iş akışları

“Bir konveyör sistemine oranla maliyetler belirgin şekilde azaldı ve üretim esnekliği belirgin şekilde arttır. Personel aynı zamanda değer yaratılmayan faaliyetlerle uğraşmadığı ve münferit otomatik yönlendirmeli araçlar daha yüksek yükler çekilebildiği için yatırımın kendini hızlı şekilde amorti etmesi bekleniyor.”

Dan Evans, Araştırma Müdürü, MasterMover Ltd, Büyük Britanya 

MasterMover'deki yük taşıma işlemlerinin otomasyonu için Safe EFI-pro System

Yenilikçi şirket içi lojistik: BMW pilot testinde SICK marka navigasyon ve güvenlik sensörlerine sahip AutoBox

“AutoBox” pilot projesi, şu anda BMW Group’un çeşitli merkezlerinde kullanılan otonom taşıma sistemlerinden oluşan bütünün bir parçasıdır. Bu süreçte SICK’in karmaşık, şirket içi lojistik mal akışlarını daha verimli bir şekilde tasarlamayı nasıl desteklediğini öğrenin.

BMW’de otonom bir taşıma platformun emniyete alınması

 

İş arkadaşı Robot Butler, bina içinde kendi kendine dolaşıyor

Mobil taşıma robotu MiR100, çalışma işlemlerini optimize ediyor, çalışan kaynaklarını serbest hale getiriyor ve bu sayede verimliliğin arttırılmasına ve maliyetlerin azaltılmasına katkıda bulunuyor.
“Bizim için SICK, güvenlikle ilgili gereksinimler konusunda çok önemli bir ortak.”

Niels Jul Jacobsen, CTO, Mobile Industrial Robots, Danimarka

Mobile Industrial Robots’tan verimli taşıma ve lojistik çözümleri

 

Akıllı sensörler, otonom park robotlarına kumanda ediyor

Düsseldorf Havaalanı’ndaki park robotu Ray, büyük ölçüde zaman tasarrufu sağlıyor. SICK’in sensör çözümleri, eşzamanlı olarak otonom park robotlarının güvenli ve esnek bir şekilde çalışmasına olanak sağlar.

serva transport systems ile geleceğin park sistemleri

 


Mobil platformlar konusuyla ilgili diğer bilgiler

Güvenli dış mekan otomasyonuyla ilgili yeni olanakları keşfedin:

Dış mekan güvenliği: Sınırları aşmak

Endüstriyel araçlara yönelik çözümler:

Akıllı sensör sistemi ile daha fazlasını hareket ettirin

Makinelerinize ve tesislerinize güvenli bir şekilde kumanda etmeyle ilgili diğer bilgiler:

Safe Motion Control: kesintisiz, güvenli prosesler

Başka sorularınız var mı?

Uzmanlarımıza danışın