Gelecek, bu gündür. Kimyasal üretim alanındaki otomasyon, çekirdek prosesler dışında da modern sensör sistemleri aracılığıyla giderek artan bir şekilde sürdürülüyor ve mükemmelleştiriliyor. Burada, verimliliğin yanı sıra artan bir güvenlik bilinci ve giderek azalan personel kaynakları da önemli bir rol oynuyor. Tedarik, ambalajlama, depolama ve tasfiye alanlarındaki birbirlerine ve güncel ihtiyaçlara gerçek zamanlı olarak uyarlanan malzeme akışları, bunun ağırlık noktalarını oluşturuyor. Bu sayede, akıllı ve yüksek düzeyde ağ bağlantılarına sahip bir sensör sistemi, başarılı ekonominin çerçevesini oluşturur. Burada SICK, akıllı sensörlerle avantaj sağlayacağı başka bir imkan görüyor.
Proses verimliliği lojistikte başlar: Şimdiye kadar ürünün üretilmesine yönelik çekirdek proseslere odaklanılırken, günümüzde tüm lojistik zincirinde ciddi bir otomasyon potansiyelinin mevcut olduğu görüldü. Fabrika ve lojistik otomasyonuna yönelik sensör çözümleri proses dünyasına da aktarılabildiği için, SICK, sağlam bir ortak olarak burada kendini gösteriyor.
Akıllı sensörler çerçeveyi oluşturur
Akıllı SICK sensörleri, teslimat araçları ve malzemelerin tanımlanması ve kaydedilmesinden ambalajlamaya kadar üretim prosesinin mükemmel şekilde senkronizasyonuna yönelik verileri sağlar. Ayrıca SICK sensörleri, tehlikeli bölgeleri emniyete alabilir veya erişimin kısıtlı olduğu alanları denetleyebilir. Hammaddelerin veya bitmiş ürünlerin teslimatı veya taşınmasıyla ilgili tüm kullanım olanaklarının yelpazesi, kamyonların ve trenlerin pozisyonlanması ve genel olarak manevra güvenliği alanındaki çok yönlü sensör uygulamaları aracılığıyla genişler. Çarpışmayı önleme sadece yükleme sırasında değil, fabrika kapılarının arkasında gerçekleştirilen manevralarda da önemli bir konudur.
Farklı boyutlardaki mobil platformlar ve otomatik yönlendirmeli araçlar, SICK'in şerit takibi ve çarpışmaya karşı koruma için geliştirdiği 2D ve 3D çözümler sayesinde kaza yapmadan ve güvenli bir şekilde çalışır. Bununla birlikte, forkliftler de kazaların önlenmesi amacıyla sürücü asistan sistemleri ve güvenli lazer alan tarayıcılar veya görüntü işleme kameralarıyla donatılabilir.
Buradaki hedeflerden biri, doğrudan kullanılabilen bilgilerin sağlanarak her zaman çalışanların yükünü hafifletmektir. Bu sayede akıllı sensörler, yüksek teknik karmaşıklık nedeniyle her geçen gün daha fazla sorumluluk üstlenmesi gereken çalışanlar için bu alanlarda önemli birer yardımcı haline gelir.
Çevre birimleri için uygulama olanaklarının kapsamı, bitmiş ürünlerin ambalajlanması ile tamamlanır. SICK, bu amaçla, eksiksiz bir takip ve izleme uygulaması için çok sayıda optik sensör ve kamera tabanlı çözümler veya RFID çözümleri sunar. Bu sayede, SICK sensörleri, yerel değer yaratma zincirinin sonunda da kullanılabilir ve komple bir genel bakış sağlar.
Endüstri 4.0'ın bağlayıcı elemanı
SICK, 70 yılı aşan şirket kuruluşundan beri, giderek daha akıllı hale gelen sensör sistemleri aracılığıyla otomatik proseslerin optimizasyonu konusunda çalışmaktadır. Ağ bağlantılı otomasyon, Endüstri 4.0 anlamında üretim prosesleri için çok temel ve ön koşul niteliğindedir. Bunun için, sensörlerin, iletişime ve işbirliği içinde çalışmaya olanak sağlayan büyük miktarda veri veya bilgi iletmesi gerekir. Bir arızadan kaynaklanan planlanmamış durma durumları genelde yüksek maliyetlere neden olduğu için öngörülü bakım önemli bir faktördür.
SICK, dördüncü sanayi devriminin zorlukları karşısında müşterilerini etkin bir şekilde desteklemek için otomasyon çözümleri ile birçok olanak sunar.
Malzemelerin konveyör bantlarında taşınması: temassız debi ölçümü
Bulkscan® LMS511, hava etkilerinden bağımsız şekilde dökme malzemelerin debisini kesin olarak ölçer ve üretim sırasında hammadde miktarlarının kesin kontrolü için gereken bilgileri iletir.