Охрана окружающей среды

Для того чтобы из исходного сырья получилась готовая продукция, требуется множество этапов обработки. На каждом этапе есть отправные точки, позволяющие компании SICK повышать экологичность своей продукции. 

environment

Следуя традиции, заложенной основателем фирмы, доктором Эрвином Зиком, который еще более 60 лет тому назад с энтузиазмом занимался вопросами охраны окружающей среды, компания SICK сознательно делает ставку на устойчивое развитие предприятия. Чтобы максимально снизить негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении производственных процессов, компания SICK делает ставку на трехступенчатую стратегию охраны окружающей среды и климата:

 

  1. Мы предотвращаем то, что можем предотвратить.
  2. Мы уменьшаем то, что невозможно предотвратить.
  3. Мы оптимизируем то, что невозможно уменьшить.

 

При реализации данных принципов компания SICK обращается к системе экологического и энергетического менеджмента, которая уже давно заняла прочные позициив компании. Компания SICK ежегодно обнародует экологический отчет в соответствии со стандартом EMAS, который на основании численных показателей информирует о значимых воздействиях на окружающую среду и вытекающих из этого экологических задачах. Данные задачи компания SICK решает путем реализации проектов в различных сферах деятельности предприятия в рамках трехступенчатой стратегии охраны окружающей среды и климата. Основное внимание при этом уделяется четырем направлениям деятельности

 

  1. Выбросы CO2
  2. Отходы и сточные воды
  3. Использование материалов и опасные вещества
  4. Благодаря продукции компании SICK

 

system avoid reduce optimize
system avoid reduce optimize
Сертификация:

Все подразделения на территории Германии, а также производственные дочерние предприятия в Венгрии, США и Малайзии сертифицированы согласно стандарту по созданию системы экологического менеджмента ISO 14001. Помимо этого центральный офис компании в Вальдкирхе, подразделение в Ройте, а также SICK Vertriebs-GmbH в Дюссельдорфе имеют систему экологического менеджмента, соответствующую требованиям EMAS (схемы экологического менеджмента и аудита), и систему энергетического менеджмента, сертифицированную согласно стандарту ISO 50001.

 

Несколько примеров из практики

solar
Солнце как источник электрической энергии

В 2014 году в Вальдкирхе и Ройте установлено и введено в эксплуатацию в общей сложности 3653 м2 фотовольтаических установок. Электрический ток, вырабатываемый этими системами с установленной пиковой мощностью 574 кВт⋅ч, используется непосредственно на данных производственных площадках. Наряду с получением электроэнергии для собственных нужд еще 975 м2 фотовольтаических установок на крышах компании SICK в Ройте и Вальдкирхе используются сторонними инвесторами. Таким образом, ежегодно дополнительно производится около 160 000 кВт⋅ч электроэнергии.

good for the environment
Хорошие перспективы — в том числе и для окружающей среды!

Предприятия из различных отраслей уже давно используют датчики компании SICK для оптимизации производства и экономии природных ресурсов. При осуществлении собственных процессов компания SICK также старается использовать экологически безвредные средства производства. Так, благодаря постепенному переходу на лакокрасочные материалы на водной основе выбросы летучих компонентов в растворителях сокращаются до 3,5 тонн — и это ежегодно!

electronics manufacturing
В производстве электроники полный порядок

Надежная и высокоэффективная электроника является основным компонентом датчиков компании SICK. В этом достаточно сложном производственном процессе также используются экологически чистые методы. Технология бессвинцовой пайки сертифицирована в компании SICK еще в 2006 году и с тех пор активно применяется в новых разработках.