1. Vermeiden
Abfall
Um Abfälle zu vermeiden, überwacht SICK den Einsatz von Hilfs- und Betriebsstoffen wie Emulsionen, Reinigungstensiden oder Lösemitteln sorgfältig.
Abwasser
Der Großteil des anfallenden Abwassers besteht aus sanitärem Abwasser. Zusätzliche Abwässer aus der Produktion entstehen vor allem aus den Schleif- und Reinigungsprozessen der Linsenfertigung.
2. Vermindern
Durch die ständige Weiterentwicklung von Qualitätsmaßnahmen wird der Ausschuß von von Hilfs- und Betriebsstoffen kontinuierliche reduziert.
3. Optimieren
Abfall
Die Entsorgung von nicht vermeidbarem Abfall führt SICK sachgerecht durch und kontrolliert dies. Aktuell lassen sich über 97 Prozent der Abfälle verwerten.
Abwasser
Die Abwässer aus dem Schleifprozess werden über fünf Absetzbecken mit einem Volumen von insgesamt 770 Litern geführt und über eine betriebsinterne Abwasserreinigungsanlage aufbereitet. Das gereinigte Abwasser wird anschließend in die Kanalisation eingeleitet. Der sedimentierte Glasschleifschlamm wird entsorgt.
Beim Reinigen von optischen Linsen mittels Ultraschall in einem alkalischen Reinigungsmedium entsteht Abwasser, das als Abfall über einen zertifizierten Fachbetrieb entsorgt wird. Das Spülwasser wird über die betriebsinterne Abwasserreinigungsanlage aufbereitet und neutralisiert.