SICK 웹사이트를 방문하고 우리 회사, 제품, 서비스에 관심을 가져 주셔서 감사드립니다. 개인 영역의 보호는 SICK에서 각별한 주의를 기울이는 중요한 사항이며, SICK는 귀하가 당사 웹사이트를 안심하고 방문하길 바랍니다. 따라서 당사 웹사이트를 방문하는 동안 처리되는 정보를 아래에서 설명합니다.
| Responsible | SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Germany |
| Purpose of processing | Development and validation of a system for safeguarding hazardous areas |
| Categories of data |
|
| Legal basis | GDPR Art. 6 (1) f) - legitimate interests |
| Legitimate interest | SICK processes image, video and 3D data in combination with the above-mentioned additional information for the training and validation of AI systems and for the validation of deterministic algorithms. Most of the data is processed automatically. This processing is done to protect people in the vicinity of machines and to prevent accidents involving them. By developing such a system for the protection of persons, there is a justified corporate interest in the general welfare of all persons. The purpose of the system's accident prevention therefore means that future protection in the interests of all people outweighs the right to the image recordings of the individual, which is worthy of protection. |
| Consequences of failure to provide the data | None. |
| Storage duration | On the basis of the data, the accuracy and robustness of the product are to be assessed and improved over the product life cycle. In order to comply with product liability in accordance with §13 para. 1 ProdHaftG, the recorded data is stored for 10 years after the last sale of a system based on this technology. The data subject may object to the processing of personal data within one week, specifying the time and place of recording. In this case, SICK will delete the data. |
| Data source | Direct collection of data through image / video recording. |
| Recipients of the data | Certifying bodies |
| Transmission in third countries | For manual completion and to check characteristics, the data is transmitted to a subsidiary of SICK AG in Vietnam. The data is displayed there and characteristic information is supplemented or corrected, but the data is not stored. |
| Logic of the automated decision | We do not make automated decisions that may have consequences for data subjects. |
이용자의 권리
이용자는
- 본인의 개인정보에 관해 알 권리를 가집니다.
- 본인의 개인정보를 정정할 권리를 가집니다.
- 본인의 개인정보를 삭제 또는 차단할 권리를 가집니다.
- 본인의 개인정보를 처리하는 데 반대할 권리를 가집니다.
- 본인의 개인정보를 양도할 권리를 가집니다.
- 본인의 개인정보가 동의에 근거하여 처리되는 경우 동의를 철회할 권리를 가집니다.
- 본인의 개인정보가 개인정보보호법에 반하여 처리된다고 생각하는 경우 개인정보보호 감독 관청에 민원을 제기할 권리를 가집니다.
이와 관련해서는 당사의 개인정보 관리담당자에게 문의하시기 바랍니다. 모든 문의에 적절히 응대해 드립니다.
SICK AG
Datenschutzbeauftragter
Erwin-Sick-Straße 1
79183 Waldkirch
Germany
개인정보처리방침의 변경
개인정보처리방침은 유효한 요구사항에 따라 언제든 변경될 수 있습니다. 최신 버전의 개인정보처리방침은 당사 웹사이트에서 언제든 확인할 수 있습니다.