정밀성이 핵심이다

2025. 8. 5.

배터리 셀 생산에서 전극 매거진의 높이 측정    

배터리 생산 설비의 셀 적층 시스템은 공정에서 전극을 안정적으로 취급하는 데 매우 중요합니다. 유명 연구소와의 공동 프로젝트에서 SICK는 변위 센서 OD200으로 전극 매거진의 높이 측정을 위한 솔루션을 구현했습니다. 이것이 가능했던 이유는 OD200이 이 프로젝트에서 정밀성 및 측정값 안정성과 관련해 많은 이점을 가져다주기 때문입니다.

OD200은 측정 레이저 거리 센서로서 짧은 감지 거리에 적합하며 미니어처 디자인을 갖췄습니다. 사용자의 입장에서 이 혁신적인 거리 센서는 기존의 시장 표준과 비교하면 명백한 업그레이드입니다. 고객은 말합니다. “아주 역동적인 수신기 라인과 최적화된 광학 시스템을 포함한 신개발 측정 코어를 통해 미니어처 변위 센서 OD200은 대개 하이엔드 장치만 제공하는 안정성과 신뢰성을 달성합니다. 그럼으로써 이 센서는 높은 측정값 안정성과 재현 가능한 감지 및 스위칭 거동을 보장합니다.” 

그리고 이 점은 한 공정 단계에서 아주 중요했습니다. 배터리 생산을 위한 셀 적층 설비에서 자동 그리퍼 시스템으로 전극을 안정적으로 취급하는 것이 문제였기 때문입니다. 진공 그리퍼가 정밀하게 멈춰 위치를 잡고 맨 위 전극을 집어야 합니다. 이때 OD200은 전극 적층 높이를 측정합니다. 그 밖에 센서의 간편한 통합과 간편한 설정, 운영 중 적은 정비 부담이 중요했습니다.

 

OD200 offers many advantages in terms of precision and measurement stability
OD200 offers many advantages in terms of precision and measurement stability

 

전극 표면에서 직접 점 측정: 정밀하고 재현 가능하며 신뢰할 수 있음

연구소에서 SICK이 OD200을 선보이자 광전 센서로 높이를 측정하려던 처음의 생각은 금방 폐기되었습니다. “OD200은 장치 하나로 이루어진 독립형 완전 솔루션으로서 리플렉터 없이 잘 작동하며 설정이 간편합니다.” 고객이 인정하며 여기에 덧붙여 말합니다. “게다가 이 센서로 전극 표면에서, 그리퍼가 전극을 집는 바로 그 위치에서 점 측정이 가능하죠. 그래서 전극의 불룩한 부분이 문제가 되지 않습니다. 그리고 거의 모든 정렬 각도에서 측정이 가능한데, 정말이지 몹시 인상적입니다.”

 

The compact OD200 displacement sensor delivers precise micrometer-range distance measurements—even on challenging surfaces
The compact OD200 displacement sensor delivers precise micrometer-range distance measurements—even on challenging surfaces

측정의 정밀성과 재현성 역시 사용자에게 이점입니다. “측정 편차를 최소화하기 위해 우선적 역할을 하는 것은 고성능 평가 알고리즘을 탑재한 신개발 삼각 측량 측정 코어입니다.” SICK의 전략 제품 매니저 Michael Kiss는 말합니다. “그 덕분에 OD200은 연구소에서 사용되는 데 그치지 않고 반사가 심하고, 매우 어둡고, 불규칙한 표면에서 측정을 수행할 때 문제 해결사가 됩니다.”

또한 OD200의 신뢰성과 재현성은 변경된 광학 시스템에서 큰 지분을 차지합니다. “우리는 광점의 형상과 균질성 그리고 주변광 내성 면에서 시스템을 더욱 최적화했습니다. 시장 표준인 장치들과 달리 오측정과 신호 부재로 인한 장애가 현격히 감소되었습니다. 즉, 다운타임이 줄어들고 설정 및 정비 부담이 감소하며 생산성이 향상되는 것입니다.” 

OD200은 특히 미니어처 하우징과 일반적인 연결성 옵션 덕분에 설정 및 조정 면에서 큰 부담 없이 빠르고 간편하게 셀 적층 설비에 통합할 수 있었습니다. 커미셔닝 이후로 이 센서가 적층 전극의 높이를 문제없이 간단하고 재현 가능하게 측정한다는 것을 확인할 수 있습니다.

 

 

기타 기사

배터리 생산을 위한 혁신적인 센서 솔루션: 셀 생산을 들여다본다

전체 내용 읽기

Full speed ahead for electromobility: Increasing throughput in battery cell folding

Read more