2D-LiDARセンサ技術によるティッセンクルップ・ラッセルシュタイン社の完全自動倉庫管理

2025/03/25

ロジスティクスのデジタル化には、効率性、透明性、安全性を新たなレベルに引き上げる革新的なアプローチが必要です。これはティッセンクルップ・ラッセルシュタイン社で見事に達成されます:最先端のソフトウェアとセンサ技術を使用して、物流のボトルネックが高速ネットワークへと変身したのです。高精度なSICKのLiDARセンサが信頼性の高いリアルタイムデータの基盤となる一方で、IdentPro社の強力なイントラロジスティクスソフトウェアは倉庫内の商品の流れをシームレスに統合し、透明性を確保します。

課題:エラーの原因と効率損失

ティッセンクルップ・ラッセルシュタイン社の生産プラントの保管スペースは広大かつ複雑です。ティッセンクルップ・ラッセルシュタイン社は260年以上の歴史を持つ、世界最大の包装用鋼板の生産工場です。約150万平方メートルの敷地で2,400人の従業員が働き、年間約150万トンのブリキを生産しています。新システムを導入する前には、倉庫内の動きを手作業でスキャンしなければなりませんでした。そのためにはフォークリフト運転者が車両を離れなければならず、作業には時間がかかりミスも起こりがちでした。物理的在庫とデジタル在庫に差異があると、生産計画に広範囲な影響がおよぶ可能性があります。加えて、これらの作業工程には、包括的な安全対策を講じていても常に一定の事故リスクが伴います。

 

thyssenkrupp Rasselstein is the world's largest production site for packaging steel.
そのスムーズなイントラロジスティクスは、ティッセンクルップ・ラッセルシュタイン社が80ヶ国以上に有する約400社の顧客への供給に重要な役割を果たしています。
thyssenkrupp Rasselstein is the world's largest production site for packaging steel.
そのスムーズなイントラロジスティクスは、ティッセンクルップ・ラッセルシュタイン社が80ヶ国以上に有する約400社の顧客への供給に重要な役割を果たしています。

同社はこれらの脆弱性を排除することをIdentPro社に依頼します。IdentPro社では、イントラロジスティクス向けの革新的なソフトウェアソリューションを提供しており、これはリアルタイムのデジタル化とプロセスオートメーションを通じて、倉庫の完全な透明性および効率性向上を実現します。thyssenkrupp社のプロジェクトの中核となるのが、「倉庫運用管理システム」(WES)です。このシステムにはSICKの高精度2D-LiDARセンサが組み込まれており、倉庫内のすべての動きを完全自動で記録します。フォークリフトにはIoTキットが装備されました。それによりセンサは正確な位置データをリアルタイムで提供し、そのデータはIdentProソフトウェアで環境のデジタルツインへと統合されます。

とりわけSICKのpicoScan150と LRS4000 のモデルが重要な役割を果たします。picoScan150は、長い検出距離と高い角度分解能、そして輪郭ナビゲーションにおける精度の高さを特徴とします。LRS4000は厳しい屋外環境用に特別に設計されています。これには、悪天候や最大300メートルの作業範囲が含まれます。

 

The picoScan150 is characterized by its long scanning range and at the same time high angular resolution and precision in contour navigation.
SICKの2D-LiDARセンサ(ここではpicoScan150)は、その高い精度とコンパクトさを特長とします。
The picoScan150 is characterized by its long scanning range and at the same time high angular resolution and precision in contour navigation.
SICKの2D-LiDARセンサ(ここではpicoScan150)は、その高い精度とコンパクトさを特長とします。
LiDARセンサ
2D-LiDARセンサ - コンパクトな筐体に高性能かつ高いコスト効率
picoScan100

 

IdentPro社キーアカウントマネージャーであるベネディクト・ハイネン氏はこう語ります。「SICKのLiDARセンサは当社のソリューションの重要な基盤です。その正確なデータが、当社のシステムの特徴である高い信頼性の基礎となっています。これにより、フォークリフト運転者は倉庫内の動きを確認するために車両を離れる必要がなくなり、作業が容易になり、安全性も向上します。」

 

解決策:柔軟なソフトウェアを備えたネットワーク化されたセンサ

その実装は、技術的に洗練されているだけでなく、既存のシステムにシームレスに統合されている点でも優れています。フォークリフト運転者は、現在の位置だけでなく、次の荷受けおよび荷下ろしの地点を、ディスプレイで確認することができます。すべての動きが自動的に検知され、追加の作業工程は必要ありません。ティッセンクルップ・ラッセルシュタイン社では、新技術の導入により、複数の目標を同時に達成することに成功しました:

  • 効率の向上:倉庫内の動きが完全自動で記録されるため、時間が大幅に節約されます。
  • エラーの削減:自動記録により人的ミスが最小限に抑えられ、一貫した在庫同期が保証されます。
  • 作業安全性の向上:フォークリフト運転者は、スキャンを実行するために車両から降りる必要がなくなりました。
  • 将来性:システムは柔軟で拡張性があるため、持続可能な投資となります。

ティッセンクルップ・ラッセルシュタイン社テクニカルサービス&ロジスティクス担当副社長、ミヒャエル・ヴィルト氏は次のように要約します。「IdentPro社のソフトウェアとSICKセンサを組み合わせることで、私たちはマイルストーンに到達しました。当社のプロセスはより速く、より安全で、より透明になりました。私たちは共にロジスティクスの未来を形作っていきます。」

 

Hand in hand to optimal solutions in logistics
左から:ダニエル・ザラス(SICK社モバイルプラットフォーム部門キーアカウントマネージャー)、ベネディクト・ハイネン(Ident Pro社キーアカウントマネージャー)、ミヒャエル・ヴィルト(ティッセンクルップ・ラッセルシュタイン社テクニカルサービス&ロジスティクス担当副社長)
Hand in hand to optimal solutions in logistics
左から:ダニエル・ザラス(SICK社モバイルプラットフォーム部門キーアカウントマネージャー)、ベネディクト・ハイネン(Ident Pro社キーアカウントマネージャー)、ミヒャエル・ヴィルト(ティッセンクルップ・ラッセルシュタイン社テクニカルサービス&ロジスティクス担当副社長)

IdentPro社とSICKの協力関係は、技術的な相乗効果がいかにプロセスに革命をもたらすかを示しています。SICKは技術を提供するだけでなく、ソフトウェアメーカーと緊密に連携し、双方が互いにメリットを得られるよう努めています。SICKモバイルプラットフォーム部門のキーアカウントマネージャーであるダニエル・ザラス氏は、パートナーシップに基づく協力関係について次のように強調します。「IdentPro社とは、互いに手を取り合いながら最適なソリューションを見つます。実践から得た経験は、当社のセンサ技術のさらなる開発に直接活かされます。」

このプロジェクトは、革新的なテクノロジーがいかにロジスティクスに革命をもたらし、より効率的、より安全、より未来志向なものにすることができるかを、明確に示しています。

 

その他の記事

パレット分類が簡単に: EDEKAが商品入庫を最適化している方法

もっと詳しく

最大限の安全設計:コンパクトなパレタイジング用途向けのセーフティライトカーテン

もっと詳しく

自律走行の度合いを高めるモジュール式フリート:シームレスなイントラロジスティクスが屋内外で実現

 もっと詳しく