高品質の純正ユーロパレットは、デポジットなしの他のパレットタイプと区別しにくいことが少なくありません
その真偽は手作業で膨大な労力をかけて確認しなければならず、その過程ではミスが発生しやすくなっています。商品入荷時にパレットが誤ってユーロパレットと分類されると、各企業にとって毎年何千ユーロものデポジットがコストとして発生してしまいます。また、運搬装置に損傷を与え、高コストを伴うダウンタイムを引き起こす可能性もあります。
ソリューション: Deep Learningに基づいてパレットタイプを自動検出するSICKのPallet Classification System (PACS) が解決策になります。異なるパレットタイプの自動マーキングを簡易化するこの自動パレット識別システムは、構造がコンパクトで底面積が小さいため、多くのポイントに簡単に組み込むことができます。ハードウェアは、画像撮影用の2台のカラーカメラ、トリガ用の光電センサ、データ処理と学習済みニューラルネットワーク用のコントローラで構成されています。ソフトウェアツールSICK AppSpaceとdStudioを使用すれば、プログラミングや機械学習の専門知識がない生産作業者も、このネットワークに基づく画像キャプチャ、トレーニング、分類と推論を活用することができます。

利点: SICKのシステムを使用すれば、ユーザは経済的な損失を回避し、リソースを節約し、プロセス品質を大幅に向上させることができます。手間のかかる手作業を自動化することで、作業者は付加価値がそれより高い作業に時間を割くことができます。また、このソリューションにより信頼性、効率と透明性が向上します。