Rete distribuzione idrogeno: gasdotti pronti alle sfide in arrivo

11-gen-2022

La rete di distribuzione dell’idrogeno sfrutterà l’intera rete di trasporto del gas, che è da riqualificare. Quali sono le soluzioni ad hoc sviluppate da SICK.

distribuzione-idrogeno
distribuzione-idrogeno

Sul ruolo dell’idrogeno nel settore energetico, la politica sta dando indicazioni chiare: procedere con le sperimentazioni e prepararsi all’imminente distribuzione e utilizzo, in modo che il gas H2 possa contribuire a mitigare l’emergenza climatica. Lo stabiliscono l’Europa nel suo Work Programme 2021-2022 - Digital, Industry and Space, il Governo italiano, con gli obiettivi ambiziosi sulla Transizione energetica contenuti nel PNRR, l’ARERA, con il suo documento “Infrastrutture Gas Naturale: progetti pilota di ottimizzazione della gestione e utilizzi innovativi”, nel quale dichiara gli orientamenti finali e il sostegno alle sperimentazioni.

A conferma del ruolo centrale che la transizione energetica ha assunto nel nostro Paese, nel febbraio 2021 è stato istituito uno specifico Ministero per la decarbonizzazione e la sostenibilità. Il nuovo Ministero della Transizione ecologica ha stimato che, in Italia, l’idrogeno potrebbe coprire quasi un quarto della domanda energetica entro il 2050.

Affinché ciò avvenga, però, è necessario poter contare innanzitutto su una rete di distribuzione dell’idrogeno attraverso l’adeguamento urgente dell’attuale rete di trasporto del gas, che dovrà essere completamente digitalizzata, automatizzata e pronta per accogliere e distribuire quote di idrogeno via via crescenti nel tempo. 

 

Rete di trasporto idrogeno: serve riqualificare i gasdotti con l’automazione industriale 

La necessaria e inevitabile trasformazione strutturale dei gasdotti pare richieda investimenti enormi che le società di distribuzione potrebbero non avere a disposizione. Conscia delle difficoltà, l’industria specializzata in automazione e digitalizzazione dei processi supporta gli operatori del settore della Distribuzione e del Trasporto del Gas Naturale con soluzioni economicamente accessibili, progettate per affrontare le nuove sfide della transizione energetica, tra le quali si prevede la miscelazione dell’idrogeno nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale.

La famiglia di prodotti FLOWSIC600-XT di SICK, per esempio, consente di automatizzare e digitalizzare le reti gas in uso, sostenendo investimenti compatibili con il giro d’affari. Si tratta di una serie di misuratori di portata di gas a ultrasuoni che, oltre a rivelarsi tecnologia abilitante per il processo di digitalizzazione delle reti gas, consente di:

  • aumentare il livello di sicurezza per gli operatori;
  • aumentare l'efficienza per un bilanciamento delle reti del gas più preciso;
  • gestire gli impianti da remoto, riducendo i costi di manutenzione.
distribuzione-idrogeno
distribuzione-idrogeno

Ultrasuoni come tecnologia abilitante per la rete di distribuzione idrogeno

SICK produce misuratori di portata gas a ultrasuoni da molti anni, pertanto la capacità di misura di questi prodotti è nota e collaudata. Accettare la sfida della transizione ecologica, e dell’idrogeno green in particolare, ha significato per l’azienda far evolvere le famiglie di misuratori precedenti, come FLOWSIC600 rendendole ancora più performanti ed affidabili. Oggi, FLOWSIC600-XT garantisce un più agevole e preciso bilanciamento della rete, grazie alla capacità di misurare precisamente il flusso di gas anche alle portate minime e a nuove funzioni innovative e rivoluzionarie. In particolare, le quattro varianti che compongono la famiglia di misuratori a ultrasuoni permettono:

  • la digitalizzazione delle reti;
  • il power to gas;
  • la misurazione precisa indipendentemente dallo stato di pulizia interna delle tubature;
  • l’autodiagnosi intelligente.

Una combinazione di firmware e software, chiamata i-diagnostic™, consente inoltre di:

  • gestire gli impianti da remoto;
  • ricevere informazioni preventive rispetto allo stato di funzionamento del misuratore;
  • intervenire solo sullo specifico dispositivo che necessita di un’ispezione approfondita;
  • ridurre i costi di manutenzione.

FLOWSIC600-XT, inoltre, è dotato del sofisticato sistema di risparmio energetico PowerIn Technology, che permette la misurazione del gas in piena autonomia anche in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica fino a tre settimane. 

In quanto leader nella produzione di sensori, fotocellule e prodotti dedicati all'automazione industriale e di processo, SICK affianca i propri clienti anche in questa complessa sfida in “direzione futuro”

 

Fonti:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-7-digital-industry-and-space_horizon-2021-2022_en.pdf

https://www.arera.it/allegati/docs/21/250-21.pdf

 
 

Leggi anche:

Read more

Energia verde nelle reti gas: FLOWSIC continua a misurare in modo stabile

Continua a leggere

 

Read more

L’idrogeno è alla base delle numerose analisi di gas che vengono effettuate per la produzione di ammoniaca

Continua a leggere

I prodotti presenti in questo articolo sono ora forniti da Endress+Hauser.

Clicca qui per i prodotti e visita endress.com