Sicurezza del lavoro, come capire se una macchina è sicura?
Nonostante gli standard e i requisiti di sicurezza variano in base al settore o alla tipologia di macchina, vi sono alcune best practice che possono essere adottate dal datore di lavoro per accertarsi della sicurezza di un macchinario.
Come già evidenziato, la presenza della certificazione CE non è, da sola, una garanzia di sicurezza della macchina. Per questo, al momento dell’accettazione del macchinario, il datore di lavoro ha la responsabilità di effettuare una valutazione di massima per individuare eventuali macro-carenze palesi e visibili ad occhio nudo. In caso di presenza di queste criticità è bene non accettare la consegna.
Importante è anche l’utilizzo che si fa della macchina nell’operatività quotidiana, che non deve mettere a rischio l’aspetto della sicurezza a favore di una maggiore produttività, soprattutto poiché si tratta di aspetti oggi non più in contrapposizione. Dall’impiego di pulsanti di emergenza a sistemi di individuazione della prossimità e blocco automatico, laser scanner di sicurezza, barriere RFID e molto altro: il progresso tecnologico ha fornito alle aziende molti strumenti a supporto di operazioni efficienti e sicure. Il perfezionamento e la diffusione di queste tecnologie hanno ridotto l’investimento economico iniziale, spesso una vera e propria barriera per le aziende (soprattutto quelle di piccole dimensioni).
Altrettanto cruciale è il ruolo degli interventi di manutenzione, così come quello delle valutazioni periodiche di sicurezza.
Dopo l'installazione e la messa in servizio, è necessario effettuare verifiche periodiche dei dispositivi di sicurezza per assicurarsi che siano ancora conformi, non siano stati bypassati da miglioramenti tecnologici e siano performanti.
I servizi consulenziali di SICK per la sicurezza delle macchine industriali
Per una valutazione più approfondita è importante affidarsi a esperti in materia. I consulenti di SICK offrono un’ampia gamma di servizi per garantire la sicurezza delle macchine, rivolgendosi sia ai costruttori che agli utilizzatori finali.
Per gli end-user, i servizi che SICK - in ambito sicurezza dei macchinari - può offrire sono molteplici e includono:
• sopralluoghi e interviste per elaborare la valutazione dei rischi;
• individuazione di un safety design contenente le soluzioni adatte a ridurre i rischi lavorativi legati alle macchine;
• installazione della parte hardware e/o supervisione della stessa;
• validazione della messa in opera.
Nel caso il cliente abbia già in mano una valutazione dei rischi macchine, i tecnici SICK possono partire dalle considerazioni fatte da altri professionisti e proporre/implementare le migliori soluzioni possibili. Se gli end user collaborano già con aziende che possono installare soluzioni safety materiali o immateriali, SICK può supervisionare l’installazione e comunque interagire con i soggetti a lui segnalati.
Quanto sopra testimonia la filosofia aziendale: grazie ad un approccio flessibile SICK, azienda che ha a cuore – sin dalla sua fondazione – la sicurezza dei macchinari mira a migliorare le condizioni di lavoro delle persone.
È importante sottolineare, infatti, che nonostante SICK abbia costruito un portafoglio di prodotti per la sicurezza negli ambienti industriali molto esteso, i consulenti dell’azienda operano con un approccio agnostico dal punto di vista della tecnologia. L’obiettivo finale è sempre la ricerca della migliore soluzione per il cliente e il contesto applicativo.
Individuata la soluzione più adatta, i consulenti SICK forniscono supporto per l'installazione e l'implementazione delle soluzioni, che può variare dalla semplice supervisione all'installazione completa tramite partner.
La consulenza si conclude con la validazione delle soluzioni presso il cliente, assicurando la conformità e l'efficacia delle misure adottate.
Per i costruttori di macchine, l'assistenza si concentra sul supporto applicativo e normativo per l'integrazione di tecnologie di sicurezza, sulla valutazione dei rischi congiunta e sulla validazione finale delle macchine prima della marcatura CE.
Un partner a 360° per la sicurezza degli ambienti di lavoro
A differenza di molte società di consulenza HSE, SICK non solo effettua la valutazione dei rischi, ma può anche proporre e fornire direttamente le soluzioni tecnologiche necessarie per risolvere i problemi di sicurezza, come sensori, laser scanner, interruttori e pulsanti di sicurezza e molto altro.
Questo approccio integrato, unito alla profonda conoscenza delle normative e all'esperienza sul campo dei propri consulenti, permette a SICK di proporsi come un partner completo ed esperto in grado di supportare le aziende con servizi e soluzioni “chiavi in mano”.