Perché SICK ha deciso di agire
Una percentuale elevata di emissioni di CO2 è provocata dal traffico quotidiano, nell’UE si parla di circa il 30%. Di tutte le emissioni di CO2 prodotte dalla circolazione dei veicoli in Europa, circa il 60% è causato da autoveicoli. Ed è qui che si aggancia SICK: nel settore della “Green Mobility” desideriamo ridurre le emissioni di CO2 dovute a viaggi d’affari e tragitti casa-lavoro dei dipendenti di SICK.
Con “Green Mobility” verso la sostenibilità
Elettromobilità: I viaggi d’affari indispensabili si svolgono nel rispetto dell’ambiente. Fin dal 2011, SICK utilizza auto elettriche SICK per le trasferte tra le sedi tedesche. L’alimentazione elettrica avviene interamente con eco-corrente e la flotta viene costantemente ampliata. Per i collaboratori sono inoltre disponibili biciclette elettriche. Le biciclette elettriche sono state sovvenzionate da Dorothea Sick-Thies, figlia di Erwin Sick, fondatore della ditta, ambientalista impegnata e promotrice di numerose misure ambientali presso SICK. SICK investe anche nella necessaria infrastruttura, ampliando inoltre la rete di punti di ricarica per auto elettriche per esempio nei parcheggi per i collaboratori o per i visitatori.
Promuovere la mobilità ecologica: Poiché l’azienda SICK è attiva a livello internazionale, non è possibile prescindere dalle trasferte tra le diverse sedi. Dove possibile, i viaggi di lavoro vengono sostituiti con conferenze telefoniche o videoconferenze. Nel caso in cui siano indispensabili, si svolgono comunque nel rispetto dell’ambiente, per esempio con viaggi in treno o pianificazione efficiente tramite carpooling. Se il tragitto è breve, SICK si affida all’elettromobilità. Dal 2013 le emissioni di CO2 prodotte dai viaggi di lavoro (emissioni indirette), vengono compensate tramite un progetto di protezione del clima conformemente al CDM Gold Standard di “atmosfair”.
Da molti anni il gruppo di lavoro “SICK e l’ambiente” cerca di supportare collaboratrici e collaboratori nel passaggio a mezzi di trasporto ecologici, come ad esempio la bicicletta o il trasporto pubblico locale. Inoltre, tramite un’app, l’organizzazione del carpooling viene sia semplificata, che fortemente incentivata.
Un’ulteriore misura finalizzata alla riduzione delle emissioni di CO2 è rappresentata dalla “Green Car Policy” per i dipendenti autorizzati all’uso di auto aziendali, adottata già nel 2013 e costantemente perfezionata. Il modello di calcolo mostra che la scelta di un’auto aziendale priva di emissioni è favorevole anche dal punto di vista economico.