Между тем, область производства и логистики отчетливо выражена применением мобильных платформ. При этом требуется больше гибкости и больше эффективности. Если Вы тоже хотите сделать Ваши процессы ориентированными на будущее, то нам с Вами по пути. Наши модульные, масштабируемые решения в области безопасности обеспечивают бесперебойное протекание производственных процессов – как во внутренних помещениях, так и в наружных зонах.
Мобильные платформы становятся рентабельными только в том случае, если они действительно являются мобильными. Простая формула гласит: высокая производительность благодаря предотвращению столкновений и простоев оборудования. Мы поддержим Вас нашей прочной и надежной сенсорной техникой и интеллектуальным программным обеспечением, благодаря чему Ваши беспилотные транспортные средства и тележки будут перемещаться надежно, автономно и рентабельно. При этом важным элементом является ситуационное согласование скорости движения, благодаря чему Ваши мобильные платформы будут оставаться в движении.
Полученные от датчика данные в дополнение к локализации могут применяться нашими заказчиками также для целей навигации: вторичное использование, которое позволяет сделать применение платформ еще более эффективным. От интеллектуальных датчиков, предотвращения столкновений и до общего решения всех проблем безопасности со встроенной локализацией – вот где мы являемся Ваши надежным партнером!
Откройте для себя примеры наших решений в области мобильных платформ
Сертифицированная система обеспечения безопасности для защищенного маневрирования
KIRA B 50 — одна из первых полностью автономных поломоечных машин-роботов, сертифицированных для безопасного использования в общественных местах. Она была разработана в сотрудничестве с компанией Kärcher и оснащена комплексной системой обеспечения безопасности, позволяющей надежно маневрировать в узких проходах.
Безопасная навигация для мобильных роботов благодаря лазерному сканеру безопасности
Думаете, что робот, который мог бы перемещаться в любых условиях, при этом безопасно работать и защищать сотрудников, — это фантастика? Отнюдь, ведь компании HIKROBOT и SICK воплотили в жизнь именно такого «помощника».
Лазерные сканеры безопасности позволяют мобильным роботам безопасно перемещаться в рабочей зоне
Экономически эффективная защита АУТС — вкупе с повышенной производительностью транспортного средства
В сотрудничество с компанией SICK компания @carrybots разработала концепцию безопасности для своей автоматически управляемой транспортной системы HERBIE, которая не только улучшает эксплуатационные показатели транспортного средства, но и отвечает основной идее экономически эффективной автоматизации и повышения производительности.
Системы безопасности для автоматически управляемых транспортных средств от компании SICK: надежно, эффективно, с возможностью модульного расширения
Производство и внутренняя логистика оптимально дополняют друг друга и становятся единым целым. То, что раньше было двумя совершенно отдельными областями, сегодня благодаря успехам автоматизации и цифровизации переживает совместный рост. Мобильные платформы, автоматически управляемые транспортные средства и мобильные роботы играют при этом важную роль. Наш многолетний партнер, эксперт в области технологий компания Asseco CEIT делает ставку на сенсорные решения от SICK. Для своих новых автоматически управляемых транспортных средств CEIT вновь делает ставку на знания и опыт в области безопасности, которыми обладает компания SICK.
Не замедляется даже на крутых поворотах
Автоматически обеспечивается более высокая экономичность на товарном складе: это одно из требований заказчиков из компании Jungheinrich. Благодаря использованию компонентов систем безопасности SICK компания Jungheinrich, специалист по внутрипроизводственной логистике, все больше и больше превращает свои обычные транспортные средства в автоматически управляемые транспортные средства (АУТС). Коллективно был разработан особенно маневренный электрический высокоподъемный погрузчик — полностью в соответствии с девизом: вместе сделаем больше.
Автоматизированные рабочие процессы для безопасного перехода к «Индустрии 4.0»
«По сравнению с транспортёром расходы значительно сокращаются, а гибкость производства существенно увеличивается. Поскольку персонал можно отстранить от деятельности, не связанной с добавленной стоимостью, а отдельные автоматически управляемые транспортные средства могут перемещать более тяжёлые грузы, следует ожидать быстрой амортизации.»
Дан Эванс, начальник отдела исследований, MasterMover Ltd, Великобритания
Safe EFI-pro System для автоматизации транспортировки грузов в MasterMover
Инновационная внутризаводская логистика: транспортные тележки AutoBox с датчиками навигации и безопасности фирмы «SICK» в пилотном тестировании на фирме «BMW»
Пилотный проект «AutoBox» является частью целого ряда автономных транспортных систем, которые в настоящее время активно внедряются в различных местах размещения производства группы фирм «BMW Group». Узнайте о том, какую поддержку при этом оказывает фирма «SICK», чтобы более эффективно организовать комплексные внутрилогистические потоки товаров.
Защита автономной транспортной платформы на фирме «BMW»
Коллега робот-портье самостоятельно перемещается по зданию
Мобильный транспортный робот MiR100 оптимизирует рабочие процессы, освобождает ресурсы сотрудников и, тем самым, способствует повышению производительности и снижению расходов.
«Что касается требований техники безопасности, то здесь фирма «SICK» является для нас очень важным партнером».
Нильс Юль Якобсен, технический директор фирмы «Mobile Industrial Robots» (Дания)
Эффективные решения в области транспорта и логистики фирмы «Mobile Industrial Robots»
Интеллектуальные датчики управляют автономными парковочными роботами
В аэропорту Дюссельдорфа парковочный робот Рэй позволяет получить очень большую экономию времени. Одновременно решения фирмы «SICK» в области датчиков позволяют обеспечить надежную и гибкую эксплуатацию автономного парковочного робота.
Парковка будущего с фирмой «serva transport systems»
Дальнейшая информация по теме мобильных платформ
Движение в новые измерения
Откройте для себя новые возможности для надежной автоматизации вне помещений:
Решения для промышленных транспортных средств:
Дальнейшая информация по надежному управлению Вашими машинами и установками:
От проектирования до приемки:
Решения по безопасности, готовые к сдаче «под ключ» от одного производителя