工業元宇宙:虛擬世界將為我們帶來諸多機遇

Oct 5, 2023

元宇宙:指的是實體世界與虛擬世界相融合的數位化三維交互式空間。「工業元宇宙」開闢了產品研發及客戶合作的全新途徑。SICK有一支專門的智庫團隊負責研究此項主題。在我們的播客SICKnificant中,虛擬化技術專案經理Arnd Sörensen介紹了這些途徑的具體內容。

Arnd Sörensen (links) im Gespräch mit Podcast-Moderator Patrick Bornstein (rechts).
Arnd Sörensen(左)正與播客主持人Patrick Bornstein(右)交談
Arnd Sörensen (links) im Gespräch mit Podcast-Moderator Patrick Bornstein (rechts).
Arnd Sörensen(左)正與播客主持人Patrick Bornstein(右)交談

Arnd Sörensen這樣描述他的團隊需要完成的任務:「我們的智庫團隊負責觀察數位世界,並將重點放在有可能帶來極大變化的顛覆性技術上。我們將研究這些技術能否為SICK所用,以及應當如何應用。元宇宙——在SICK,它有一個專門的名稱,叫做工業元宇宙——就是這樣一項技術。」

工業元宇宙是一個統稱,包含了多項不同技術。相關的範例包括增強實境、即「擴充實境」,它是將數位與類比世界相結合;或者還有虛擬實境,它是一個完全虛擬的空間。例如在工業領域,如今這些技術讓我們能夠藉助三維虛擬模型,在展會上或向客戶展示無法輕易運輸的超大機器。「這開闢了產品研發及客戶合作的全新途徑。我們智庫團隊的任務是:在企業中打下良好的基礎,讓盡可能多的部門能夠運用此項技術並創造利潤。」Arnd Sörensen說。

Augmented Reality ist eine Kobination aus digitaler und analoger Welt.
增強實境是將數位與類比世界相結合。
Augmented Reality ist eine Kobination aus digitaler und analoger Welt.
增強實境是將數位與類比世界相結合。

虛擬客戶中心:以前所未有的現實感開發解決方案

原則上,SICK不僅是研發「即拆即用的」產品,而且越來越重視開發個人化解決方案。正是在這方面,工業元宇宙的優勢體現得淋漓盡致:「我們可以演示應用或解決具體問題,有時甚至效果比在現實世界中還要好。」Arnd Sörensen說。

SICK運用元宇宙技術的一個生動範例就是虛擬客戶中心,我們在這裡與客戶或潛在的新客戶相約:「我們在客戶中心介紹新的產品與解決方案,或者為相應的客戶模擬個人化解決方案——例如物體在流水線上移動的物流應用。例如我們可以展示感測器放置的位置、感測器的尺寸,以及用於此項特殊應用的感測器數量。由此,我們的客戶就能對其問題的解決方案有個大致的印象。」

Mit dem Virtuellen Customer Center können Anwendungen präsentiert oder konkrete Probleme gelöst werden.
虛擬客戶中心可用於演示應用或解決具體問題。
Mit dem Virtuellen Customer Center können Anwendungen präsentiert oder konkrete Probleme gelöst werden.
虛擬客戶中心可用於演示應用或解決具體問題。

2022年,SICK發佈了SARA App——「SICK Augmented Reality Assistant」的簡稱,即邁出了發展工業元宇宙的第一步:此應用程式將感測器資料與現實世界相關聯,利用增強實境方便進行故障搜尋、維修保養及調試。

Insight Tools
用於資料視覺化與故障分析的增強現實應用程式
SICK Augmented Reality Assistant

下一步:使用數位孿生

例如,今後還有可能與客戶在虛擬空間中會面,共同考查實際存在的設備的「數位孿生」,必要時還會排除問題。這種虛擬鏡像可具有多種詳細程度:不僅有簡單的三維模型,甚至還有對現實的功能、機械機構、電子系統的數位模擬。「我們可以利用工業元宇宙中的數位孿生,看清楚當發生問題時,進行特定的變更或調整能否在現實中起作用。」虛擬化專家Sörensen說,「現在已經出現了適合此類應用的技術——包括硬體與軟體方面,並且目前正在迅速發展。我們也在努力研究SICK的一項相關應用。」

Arnd Sörensen ist Project Manager Virtualisation bei SICK.
Arnd Sörensen ist Project Manager Virtualisation bei SICK.

合作的方式將發生根本性變化

面對工業元宇宙具有的諸般優勢,我們不得不提出一個問題:今後是不是一切只在虛擬空間中進行,而不會再在現實世界發生?Arnd Sörensen認為不會當真如此:「關鍵是識別出哪些情況下,運用工業元宇宙技術確實是有利的。許多時候,此項技術將為我們開闢想象不到的全新途徑。但是也有些情況下,在現實世界中會面肯定要更好。因此我相信,今後不會是所有事情都要放到元宇宙中完成。」

混合型解決方案也是有可能的。例如,在我們位於羅伊特的物流技術中心可以看到實際的應用。「但是遠在澳洲的客戶有可能不願意千里迢迢趕過來,對客戶而言,在工業元宇宙中制作鏡像肯定是更好的解決方案。」Arnd Sörensen說。

這位虛擬化技術專家的總結陳詞反映了此項技術展現出的神奇之處:「這方面的發展突飛猛進,我相信今後將出現許多優秀的創意,指導我們有效利用新技術帶來的新途徑。只有一點可以確定:這種發展趨勢將從根本上改變我們工作與合作的方式,而我們才剛剛開始。」Sörensen說。

 

我們的播客中的其他文章

Deep Learning:工業企業自動化與生產效率的「顛覆力量」

閲讀詳細內容

「人機協作的終極奧義」

閲讀詳細內容

企業內部的全球化:一起保持獨立

閲讀詳細內容