何以創新:機器人初創公司與感測系統專業企業聯合推出物流新產品

Mar 31, 2025

安全自主運輸拖板,最大程度利用空間,提高流程效率——機器人初創公司Filics針對內部物流應用研發出了一個雙滑板系統,從而樹立了新標準。此次研發之所以成功,關鍵在於該公司與SICK密切合作,採用了超緊湊型安全區域雷射掃描器nanoScan3。 

Robotics start-up Filics has developed a double skid system for logistics applications that is setting new standards.
Robotics start-up Filics has developed a double skid system for logistics applications that is setting new standards.

「我們長期對載貨架的運輸開展了大量研究。因為,雖然自動化高架倉庫中擁有非常有用的垂直物流解決方案,但是將貨物一路水平運輸到卡車當中的作業卻沒有實現自動化。我們希望改變這種情況。」Filics GmbH公司首席營運官兼聯合創始人Julius Lutzer及其帶領的初創團隊力圖為地面拖板運輸帶來革新——他們把體形龐大、必須由他人操控的工業卡車變成了小巧靈活的AMR(自主移動機器人)

 

最大程度利用空間,提高生產效率

目前,在內部物流狹小的空間中,仍然主要依靠手動搬運車與叉車進行拖板搬運。然而在初創企業Filics看來,這種需要大量調車操作的運輸方式是對空間這種緊缺且昂貴的商品的巨大浪費。在傳統的區塊倉庫中,往往是將拖板密密麻麻地堆疊在一起,此時高效利用空間就顯得尤為重要。傳統運輸工具一般只是利用一側取放載貨架,而全新雙滑板系統「Filics Unit」可以穿過拖板,以及從側面駛入及駛出拖板。
 
這種從側面進入拖板的方式具有重要優勢,因為它可以大幅提高運輸的靈活性與適應性。Filics Unit可根據不同的倉庫佈局與運輸要求迅速進行調整,從而更好地利用空間,提高流程效率。另一項優勢在於輕鬆補充拖板,可使材料處理流程保持連續與高效。為此,Filics公司卸下了叉車與手動搬運車上的叉尖——剩餘的滑板部分則在倉庫中自主移動,鑽入拖板堆下方相互連接,並將拖板堆抬起,然後可以完全自由地進行調車。Filics預計,此項創新產品可將物流行業成本高昂的佔地需求降低三分之一以上。此外還將產生其他一系列積極效果,因為現在員工可以集中精力處理能夠創造價值的任務,提高靈活性與生產效率,同時降低總體的運作成本。  
 
In the 2-in-1 safety solution from SICK, two nanoScan3 devices have been installed under the front and rear of the skid respectively in a space-saving manner.
在SICK提供的2合1安全解決方案中,滑板下方安裝了2臺nanoScan3,分別位於前後位置,可以節省空間。
In the 2-in-1 safety solution from SICK, two nanoScan3 devices have been installed under the front and rear of the skid respectively in a space-saving manner.
在SICK提供的2合1安全解決方案中,滑板下方安裝了2臺nanoScan3,分別位於前後位置,可以節省空間。

2合1安全解決方案終令研發成為可能

但是要想成功實現自動化,確保安全的工作環境是不可或缺的先決條件。為此,自主型Filics Unit採用了一項非常緊湊、可靠、堅固耐用的感測系統解決方案。透過整合能夠保障人員與物料安全的超扁平緊湊型SICK nanoScan3安全區域雷射掃描器,Filics Unit就可以鑽入載貨架下方:「在我們的2合1安全解決方案中,滑板下方安裝了2臺nanoScan3,分別位於前後位置,可以節省空間。這款感測器是SICK最小的安全區域雷射掃描器,高度僅有80 mm,特別適合用於移動平台簡單而節省空間的設計。」SICK移動平台大客戶經理Klaus Beeker介紹說。
 
nanoScan3可提供精確的量測資料,確保可靠的安全性並準確定位車輛。為了達到合適的速度,主要依靠128個可自由設定的區域,它們可以看到前方最多3米遠的地方,並憑藉275度的掃描角度對行駛路徑進行防護。可用的防護區域數目越多,車輛的移動就越敏捷。為此,Filics公司的工程師藉助免費的SICK軟體Safety Designer (SD),以虛擬方式設計所需的防護區域,並將其匯入雷射掃描器中。nanoScan3的此項匯入功能可提供非常多的區域,從而便於在駛入、駛出及穿過拖板時進行精調。
 
安全區域雷射掃描器
SICK最小的安全區域雷射掃描器——極其堅固,高度精確
nanoScan3
安全控制器
適合SICK安全產品的直覺式配置軟體
Safety Designer

 

Filics Unit在DHL集團成功投入使用

「我們與SICK開展創新合作,從而在研發中邁出了關鍵的一步。在雙方的合作中,坦誠相待、著力創新、對相關技術以及物流行業的所有流程步驟有深刻理解,是確保成功的關鍵因素。」Filics公司首席商務官Helmut Schmid是一名經驗豐富且人脈廣泛的機器人專家,他經過深思熟慮,選擇SICK作為這家成立不久的AMR(自主移動機器人)初創公司的感測系統合作夥伴。Filics Unit的一系列初步試點應用均取得了成功,其中包括在全球最大的物流專業企業DHL集團投入使用,為此他頗感自豪。與這家全球最大的物流專業企業的合作生動表明,Filics Unit在現實的複雜物流環境下能夠充分發揮其各項優勢。
 
Left: Julius Lutzer, COO and co-founder of Filics GmbH. Right: Helmut Schmid, CCO at Filics
左:Filics GmbH公司首席營運官兼聯合創始人Julius Lutzer。右:Filics公司首席商務官Helmut Schmid
Left: Julius Lutzer, COO and co-founder of Filics GmbH. Right: Helmut Schmid, CCO at Filics
左:Filics GmbH公司首席營運官兼聯合創始人Julius Lutzer。右:Filics公司首席商務官Helmut Schmid

Schmid認為,SICK遠遠不止是硬體供應商:「SICK與許多知名企業不同,在像現在這樣的危機環境下,並不僅僅致力於優化自己的核心業務,對此我們深表認同。要想實現創新,既要鼓足勇氣,還要願意主動發現潛能,更要助力發揮這些潛能。」Filics公司將與SICK攜手,持續改進並優化其創新成果。下一步,主要是在全球市場上獲得供應商與客戶的信任。因為Filics力爭發展壯大,以進一步推動物流流程的自動化。這家初創公司的首席商務官認為:「SICK作為創新夥伴,為我們提供了盡可能豐富的知識寶庫,將幫助我們成功應對安全解決方案方面的任何挑戰。」

 

更多文章

Rossmann公司快速且可靠地分類並分配各種拖板類型

閲讀詳細內容

拖板一切正常?是的!用於拖板運輸的整體安全解決方案

閲讀詳細內容