Il est désormais possible de capturer un mouvement sans aucun contact. Le SPEETEC® de SICK ouvre de nouvelles possibilités : effectuer une mesure précise de la vitesse ou la longueur des objets ou des surfaces sensibles, fragiles ou souples. Ce capteur élargit ainsi la gamme des solutions disponibles pour répondre à ce type de besoin fréquent dans les applications industrielles, grâce à la mesure directe et sans contact sur la surface du matériau. En outre, le SPEETEC® est capable de mesurer sur quasiment tous types de surfaces : lisses, rugueuses, structurées et n’est pas affecté par sa réflectivité. Il est également capable de mesurer sur des matériaux bruts avec une résolution pouvant descendre jusqu’à 4µm.
SPEETEC®, le premier capteur de mouvement de surface laser sans contact de SICK
Enfin, une solution de mesure sans contact pour les surfaces et les objets au défilement
Le SPEETEC® comble ainsi un vide sur le marché entre les solutions à contact de type roue de mesure, efficaces mais soumises à l’usure et pouvant endommager les produits et les vélocimètres laser, présentant de fortes contraintes tant au niveau de leur intégration (qui nécessite des dispositifs de protection), que du point de vue économique, le plus souvent rédhibitoire pour la plupart des applications.
Sans glissement, sans éléments de mesure ni référence, sans dommage sur les surfaces sensibles et sans usure - le SPEETEC® de SICK est un capteur sans contact innovant pour la mesure de la vitesse et de la longueur d'objets se déplaçant sur une trajectoire linéaire.
Un capteur pour tous matériaux
Les surfaces sensibles, délicates, fragiles, souples, lisses ou encore texturées exigent l’utilisation de système de mesure sans contact : la longueur, la vitesse ou encore la position d’objets ou de bande de matériaux au défilement sont mesurées pour les process de régulation de vitesse, de découpe et de contrôle dimensionnels.
Le principe de fonctionnement optique permet d'éviter les dommages sur les produits et l’encrassement des appareils ce qui améliore significativement la qualité de la production mais également son efficacité. Le SPEETEC® offre une nouvelle façon de mesurer sans glissement, sans marquage et sans usure des éléments de contact des capteurs. Il ne nécessite aucune référence ou échelle de mesure additionnelle.
Le SPEETEC® permet de mesurer tous types de matériaux sans dommage ni usure par adhérence ou abrasion avec un degré élevé de performance, de sécurité des processus et de disponibilité des équipements contrairement aux solutions comme les codeurs à roue de mesure, qui verraient leur fonction compromise dans ce type de cas.
Principe de mesure sûr et précis et ROI inférieur à 1 an
Comme le SPEETEC® est équipé de lasers de classe 1, il offre une alternative aux vélocimètres laser souvent chers et aux mesures de protection coûteuses qui y sont associées. Le retour sur investissement (ROI) est particulièrement intéressant.
Pour le SPEETEC®, il est inférieur à un an. Le SPEETEC® est équipé de deux modules Laser de classe 1, ce qui le rend complètement inoffensif pour des opérateurs et facilite son intégration contrairement aux vélocimètres laser qui impose des mesures de protection additionnelles à prévoir en plus d’un coût de base souvent très élevé. Le ROI (Retour sur Investissement) avec le SPEETEC est ainsi sans aucune commune mesure avec les solutions actuelles du marché. La mesure sans contact est réalisée par un procédé Doppler laser qui permet de mesurer jusqu’ à des vitesses pouvant atteindre 10 m/s. Deux diode Laser émettent chacune un faisceau Infrarouge - l'une dans le sens du mouvement du matériau, l'autre dans le sens opposé.
Comme les émetteurs fonctionnent indépendamment l'un de l'autre, les éventuelles tolérances de montage et les fluctuations de surface (c'est-à-dire des matériaux avec des surfaces irrégulières) peuvent être compensées. Grâce à une résolution très élevées, pouvant descendre jusqu’à 4µm, le SPEETEC® offre un niveau de performance élevé et est ainsi capable d’atteindre une précision relative pour la mesure de longueur de 1mm pour 1m.
Les valeurs mesurées sont émises via les interfaces TTL ou HTL courantes dans le monde des codeurs, ce qui facilite l'intégration dans le cas de remplacement de roues de mesure mais également pour les nouvelles machines.
Une meilleure productivité tout en économisant les ressources
Avec le SPEETEC®, il est également possible de discriminer le sens de défilement linéaire pour la mesure de longueur, de vitesse et de position. Il est donc adapté aux applications impliquant des mouvements avant et arrière.
En outre, la mesure précise de l'accélération dans les applications à forte dynamique de mouvement est également possible puisqu'avec le SPEETEC®, il ne s'écoule que trois millisecondes entre le début du mouvement et la sortie des valeurs mesurées. Les systèmes utilisant une technologie équivalente sont généralement beaucoup plus lents et donc moins performants. Le capteur de vitesse de SICK offre également de nouvelles perspectives pour la diminution des rebus, le gain de productivité et la préservation des ressources notamment pour la mesure sur des objets de petites taille ou des distances courtes. Alors que les vélocimètres nécessitent souvent plusieurs mètres d'alimentation en matière, le SPEETEC® permet de mesurer de manière fiable des pièces individuelles jusqu'à la taille d'une carte de visite.
Design primé : iF Design Award 2020
Outre ses caractéristiques et ses performances, son boîtier robuste, conçu pour une utilisation à long terme. Mais également son format et sa taille compacte caractérisent sa conception de haute qualité et permettent une intégration dans les plus petits espaces. Son design spécifique avec sa longue fenêtre et des bords lisses indiquent le sens de la mesure et du montage.
Ces caractéristiques ont impressionné les juges de l'iF Design Award. Le SPEETEC® a remporté l'iF Design Award 2020 dans la catégorie Produit.
Un champ de possibilité sans limite
Grâce à ses performances, sa flexibilité, sa facilité d’intégration et son coût attractif, le SPEETEC® ouvre un un large spectre d'applications possibles dans le domaine industriel. Dans le packaging, il peut être utilisé sur tout type d’emballage pour réaliser des mesures de vitesse pour la synchronisation des process mais également pour les applications de découpe à longueur pour les emballages fragiles. Il est également idéal pour le domaine de l’impression avec sa très grande résolution.
Dans l’industrie pour la fabrication des matériaux ou de l’extrusion, il permet de mesurer aussi bien sur des objets en bois, que sur du plastique ou du caoutchouc mais également sur n’importe quel matériau de construction tels que tuiles, ardoises, carrelage, laine de verre, panneaux et carreaux de plâtre ou encore céramique ou tissus. Sans aucun réglage, sans maintenance, il ne nécessite aucune compétence particulière pour sa mise en œuvre. Il est donc très facile à intégrer sur des machines existantes en remplacement d’une roue de mesure incrémentale par exemple pour des utilisateurs finaux. Il représente également une solution alternative aux dispositifs existants et peut donc être intégré en standard ou facilement proposé comme option pour les fabricants de machine et les intégrateurs.
Ces contenus peuvent vous intéresser
Abonnez-vous à notre newsletter !
Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !