Quel interrupteur de sécurité sans contact convient à votre application ?

21 déc. 2020

Les interrupteurs de sécurité sont indispensables dans toute application où la sécurité des personnes et des machines est requise. Communément utilisés pour surveiller les portes, les portails et autres protecteurs physiques mobiles, les interrupteurs de sécurité servent à séparer un opérateur d’un danger potentiel. Ils envoient un signal au système de commande de la machine dans le cas où le protecteur a été ouvert, enlevé ou désaligné.

Explorons les avantages de trois différents interrupteurs de sécurité sans contact :

Les interrupteurs de sécurité sans contact sont parfaits dans les applications où le guidage précis du protecteur est difficile. Ces dispositifs ont généralement une grande longévité, ne nécessitent qu'un entretien minimal et résistent aux chocs et aux vibrations. De par sa conception, un interrupteur de sécurité sans contact est généralement constitué de deux pièces, un capteur et un actionneur. Les deux ne sont jamais en contact l'un avec l'autre. SICK propose un large choix d'interrupteurs de sécurité sans contact, de dispositifs d’interverrouillage de sécurité ainsi que d'interrupteurs de sécurité électromécaniques et de dispositifs de commande de sécurité traditionnels.

Lorsqu'on utilise un interrupteur de sécurité sans contact, il est nécessaire que la machine puisse s'arrêter suffisamment vite car ce type d'interrupteur n'empêchera pas quelqu'un d'ouvrir une porte. Les machines de petite et moyenne taille ont généralement un temps d'arrêt plus rapide. Les machines avec un temps d'arrêt plus long nécessitent un dispositif d’interverrouillage de sécurité pour garantir que personne ne puisse ouvrir la porte jusqu'à ce que la machine s'arrête ou atteigne une vitesse sûre. SICK propose trois types d'interrupteurs de sécurité sans contact, parfaits pour les applications de surveillance des portes en toute sécurité.

 

1. Interrupteurs de sécurité magnétiques sans contact

Interrupteur de sécurité avec verrouillage magnétique pour la protection des processus

Les interrupteurs de sécurité magnétiques sans contact ont une portée de détection allant jusqu'à 7 mm, ce qui offre une bonne tolérance pour tenir compte de nombreuses situations différentes. 

Par exemple, lorsque la porte sur laquelle est fixée le dispositif s'affaisse ou est légèrement désaxée, l’interrupteur de sécurité sans contact tolère un  désalignement plus important qu'un dispositif de verrouillage mécanique. De plus, il n’y aura pas de phénomène d’usure lié à un frottement puisque le récepteur et l’actionneur ne sont pas en contact.

Les interrupteurs de sécurité magnétiques de SICK, comme les interrupteurs RE, peuvent atteindre un niveau de performance PLe si celui-ci est associé à une commande de sécurité réalisant un test régulier par impulsions de test. Ces dernières sont connectées aux contacts libres de potentiel de l'interrupteur pour détecter de manière fiable les courts-circuits. Ceci peut être réalisé par exemple en utilisant soit le contrôleur de sécurité Flexi Soft, soit grâce aux relais de sécurité ReLy.

Cependant, si les interrupteurs de sécurité magnétiques sont connectés en série, cela peut entraîner un masquage de défaut. Pour éviter cela, la connexion en série peut être réalisée de manière sûre en utilisant des nœuds Flexi Loop associé au Flexi Soft ou en utilisant plutôt un interrupteur de sécurité sans contact RFID avec des sorties OSSD.

 

Interrupteurs qui garantissent la sécurité de tous
Interrupteurs qui garantissent la sécurité de tous

2. Interrupteurs de sécurité RFID sans contact

Interrupteurs de sécurité sans contact RFID

Les interrupteurs de sécurité RFID sans contact, comme le STR1 de SICK, limitent la neutralisation du dispositif de protection par l’opérateur. Avec les interrupteurs de sécurité magnétiques sans contact comme la série RE mentionnée ci-dessus, tout actionneur fonctionne avec n'importe quel capteur. 

Cela signifie que quelqu'un pourrait éventuellement emporter un actionneur de rechange avec lui pour maintenir la porte ouverte pendant le fonctionnement de la machine.

Avec les versions à codage de haut niveau du STR1, le capteur ne fonctionnera qu'avec l'actionneur programmé. Un interrupteur de sécurité RFID à codage de bas niveau fonctionne de la même manière que l'interrupteur de sécurité magnétique et est plus facile à manipuler. Vous pouvez retrouver des informations sur les vanatages et inconvénients entre les interrupteurs de sécurité à codage de haut niveau et à codage de bas niveau  dans la norme ISO 14119:2013 : Sécurité des machines - Dispositifs de verrouillage associés à des protecteurs - Principes de conception et de sélection.

En outre, les interrupteurs de sécurité sans contact STR1 RFID disposent de sorties OSSD permettant la détection de courts-circuits. Plutôt que de générer des impulsions de test à partir des commandes de sécurité, les capteurs avec sorties OSSDs génèrent leur propre sortie pulsée. Cela vous permet de monter en cascade ou de câbler directement le STR1 en série de 30 interrupteurs maximum et de ne pas avoir à vous soucier du masquage des défauts.

 

Expert de SICK
Expert de SICK
interrupteurs de sécurité RFID

Cependant, les diagnostics sont limités car le STR1 ne dispose pas de communication sur un système BUS comme le fait la solution de connexion en série sûre Flexi Loop. Il peut cependant être connecté à un système Flexi Loop pour obtenir ce niveau de diagnostics. Les interrupteurs de sécurité RFID atteignent le niveau de performance PLe et un indice IP69K avec une portée de détection de 14 mm, ce qui leur confère une tolérance encore plus élevée. Grâce à cette tolérance plus élevée, vous pouvez même obtenir une détection précise avec, par exemple, une porte qui présente un écart entre la porte et son montant. Plus la portée de détection est grande, plus les risques de déclenchements intempestifs sont faibles. Enfin, le STR1 offre une grande souplesse de montage et de fonctionnement grâce à ses trois zones de détection latérales et frontales. Les interrupteurs de sécurité magnétiques RE n'ont qu'une seule surface de détection (c’est-à-dire que le dispositif ne peut approcher que selon une direction). Il existe également quatre formats d'actionneurs différents : standard, plat, compact et mini permettant ainsi de proposer le meilleur compromis entre distance de détection et encombrement.

3. Interrupteurs de sécurité sans contact RFID à interverrouillage magnétique

Interrupteurs de sécurité sans contact RFID à interverrouillage
Interrupteurs de sécurité sans contact RFID à interverrouillage

Ce dernier type d'interrupteur de sécurité sans contact est utilisé pour le même type d'applications.  Il permet de résoudre les problématiques d’arrêt de la machine en cours de processus liées à une ouverture involontaire de la porte en cours de processus.

Les interrupteurs de sécurité sans contact RFID à interverrouillage magnétique offrent les mêmes avantages que les interrupteurs de sécurité sans contact RFID, avec en plus un aimant actif pour maintenir une porte fermée.

L'interrupteur de sécurité MLP1 peut contribuer à empêcher tout cela grâce à un aimant qui atteint 500 N s'il est sous tension ou 25 N s'il est hors tension. Ce niveau de 25N maintiendra la porte fermée même si l'aimant n'est pas sous tension. Ce système fournit une force suffisante pour la protection du processus mais ne garantit pas que les personnes ne puissent pas ouvrir la porte. Il ne doit donc pas être utilisé pour la protection des personnes.

Il a une tolérance élevée contre le désalignement avec une portée de 5 mm dans n'importe quelle direction. Il existe également une version avec deux prolongateurs pour une connexion en série facile qui peut être réalisée sans connecteur en T. 

Le MLP1 offre des options de montage standard et intégré. L'option de montage standard est simplement un montage en surface. L’autre option de montage permet de l’intégrer au sein du châssis et ainsi d’avoir une fermeture au plus proche du montant.De plus, le MLP1 possède des sorties OSSD qui sont surveillées pour les courts-circuits et il possède un niveau de performance PLe, indépendamment du système de contrôle. Il peut également être facilement câblé en série avec la boucle Flexi Loop, qui permet des diagnostics plus complets.

Ainsi en fonction du fait que l’application est susceptible d’être neutralisé par l’utilisateur, des possibilités de montage et du besoin de maintenir la porte fermé pour le processus, vous pouvez trouver l’interrupteur de sécurité adéquat à votre application dans la gamme d’interrupteurs de sécurité sans contact de SICK.

 

Vidéo : Interrupteurs de sécurité pour la surveillance de porte

Ces articles peuvent vous intéresser :

Dans l’entreprise chimique BASF, l'intralogistique en extérieur franchit une nouvelle étape

Lire l'article

Rendez vos performances meilleures grâce au capteur de détection d'objets POWERPROX WTT4SSL

Lire l'article