Longues portées de détection, petit spot lumineux, performances constantes sur toute leur durée de vie - les capteurs à technologie laser offrent un large éventail d'avantages en termes de performances par rapport à leurs équivalents LED. Avec des tailles, des portées de détection et des principes de détection différents pour des objectifs et des situations de montage différents, la gamme de capteurs laser de SICK permet de résoudre une série d'applications difficiles. Les nouvelles familles de produits POWERPROX WTT4SL avec mesure du temps de vol par impulsion et V18L promettent d'autres avantages de performance optimale en matière de détection d'objets.
Rendez vos performances meilleures grâce au capteur de détection d'objets POWERPROX WTT4SSL
Lorsqu'il s'agit de détecter de minuscules objets ou des caractéristiques d’objets ou si la détection doit se faire à travers de petites ouvertures dans une machine, les capteurs laser offrent une plus grande précision et donc des avantages évidents dans ces applications grâce à la convergence, au trajet du faisceau focalisé et à la densité d'énergie de la lumière émise qui est plus élevée que les capteurs LED. La précision est l'une des principales caractéristiques de performance. Elle n'est pas seulement due aux diodes laser en tant que source de lumière émise mais aussi à la stabilité dimensionnelle, à la précision et à la reproductibilité maximales lors de la production de capteurs laser.
Cellules de détection laser SICK : La précision commence dès la production
Chez SICK, dès le début du processus de production, des tolérances dimensionnelles de construction minimales garantissent une insertion et une fixation toujours sans jeu du module optoélectronique en position d'enregistrement dans le boîtier du capteur. Grâce à une pince entièrement automatisée, la diode laser est alignée avec un angle d'inclinaison pratiquement nul à l'aide d'une cible de réglage et collée au module. L'ensemble du processus d'ajustement du laser est contrôlé capteur par capteur à l'aide d'un système de caméra et avec une précision allant jusqu'au micromètre. Les capteurs du même type ont donc des propriétés optiques identiques - une reproductibilité qui facilite considérablement le montage initial ainsi que l'extension ou le remplacement. La gamme de capteurs laser de SICK comprend plus de deux douzaines de familles de produits différentes, toutes soumises à des spécifications strictes en matière de conception et de qualité. En cours de fonctionnement, la surveillance électronique constante de la puissance d'émission de la source de lumière laser garantit une performance de détection et une sécurité de fonctionnement extrêmement constantes pendant toute la durée de vie des capteurs, même si l'environnement et la température changent. Pour la nouvelle famille de produits POWERPROX WTT4SL et le V18L avancé il n'y a aucune exception pour aucun des points nommés.
POWERPROX WTT4SL : Capteur de proximité photoélectrique laser peu encombrant avec technologie de temps de vol
Performance maximale avec un encombrement minimal - tel est le concept de la famille de produits POWERPROX et donc du nouveau WTT4SL. Ces capteurs laser ont le même design que la famille de produits W4S déjà sur le marché. Les capteurs de proximité photoélectriques WTT4SL sont également de véritables spécialistes des applications : La variante Distance, avec une distance spécifiée de 1 300 millimètres - sans réflecteur, directement sur l'objet - est conçu pour une portée de détection maximale, mais a une fréquence de commutation un peu plus faible en échange.Il est donc bien adapté, entre autres, à des applications en intralogistique, par exemple la détection de différentes positions de conteneurs dans les entrepôts.
En comparaison, la variante Speed a une portée de détection quelque peu réduite, mais elle se caractérise par une fréquence de commutation élevée de 1 000 hertz et un temps de réponse de seulement 0,5 millisecondes en retour. Cela permet, par exemple, de détecter et de compter de manière fiable des objets à des vitesses de traitement élevées dans des applications d'emballage.
Une autre particularité des lasers POWERPROX WTT4SL est qu'ils fonctionnent selon le principe du temps de vol (ToF). Contrairement à la triangulation géométrique, ils utilisent la mesure du temps de vol réel des impulsions laser pour la détection d'objets - et avec cette technologie, ils sont les plus petits capteurs de ce type au monde sur le marché. Le comportement de rémission optique d'un objet n'a pratiquement aucun effet sur le principe de mesure. Par rapport aux capteurs basés sur des puces ToF du commerce, le WTT4SL, avec son noyau ToF développé par SICK, offre, outre les avantages d'un laser à lumière rouge, une fiabilité maximale face aux interférences optiques dues aux réflexions ainsi qu'aux sources de lumière ambiante. En outre, le principe ToF permet une suppression absolue de l'arrière-plan et impressionne par sa précision constante, même avec la très longue portée de la variante Distance.
Capteur intelligent avec IO-Link
Grâce au principe ToF, les capteurs laser POWERPROX WTT4SL mesurent en permanence la distance aux objets. Les valeurs de distance continues sont émises via la connexion IO-Link intégrée. En même temps, les objets peuvent être programmés via IO-Link, jusqu'à huit points de commutation et des fenêtres de commutation individualisées peuvent être configurées, et les réglages d'usine pour la distance de travail, la vitesse de détection et la précision de mesure peut être ajustée. Les performances de détection accrues et le canal de communication de l'IO-Link montrent que les scanners laser POWERPROX WTT4SL sont conçus comme des capteurs intelligents. Par conséquent, ils offrent différentes options de diagnostic en cours de fonctionnement, qui peuvent être utilisées pour la maintenance préventive, car la surveillance de l'état du capteur a une influence directe sur la disponibilité de l'ensemble de la machine. Les détecteurs laser POWERPROX WTT4SL soutiennent ainsi les efforts visant à rendre les réseaux d'automatisation plus efficaces et plus pérennes tout en améliorant les performances.
V18L : la nouvelle génération est encore plus rapide, plus facile à monter et a un design encore meilleur
La famille de produits V18L, récemment révisée et avancée, est conçue pour des situations de montage complètement différentes de celles du POWERPROX WTT4SL : contrairement à son prédécesseur, elle comporte un boîtier métallique cylindrique raccourci, qui améliore la flexibilité de montage grâce à l'option d'optique axiale ou radiale. Grâce à leur compatibilité avec les capteurs optoélectroniques, inductifs, capacitifs et magnétiques dans le même boîtier standard, il permet aux utilisateurs de sélectionner le dispositif optimal pour leurs applications. La barrière émetteur-récepteur atteint une portée maximale de 60 mètres, tandis que la barrière reflex atteint toujours 35 mètres.
Pour le capteur de proximité photoélectrique de la famille de produits, SICK est passé d'un principe de fonctionnement énergétique à la triangulation avec suppression de l'arrière-plan (BGS) et une distance de travail de 120 millimètres, ce qui offre des avantages évidents pour la détection d'objets plats, entre autres. Avec une fréquence de commutation de 1,5 kilohertz, le nouveau capteur BGS est également bien adapté aux processus mécaniques rapides. Qu'il s'agisse de capteurs de proximité ou de capteurs photoélectriques, l'utilisateur ne doit pas se priver de la petite tache lumineuse typique des lasers avec l'une des variantes du capteur V18L : Un millimètre à une distance de 100 millimètres pour le capteur de proximité photoélectrique, 58 millimètres de diamètre à une distance de 15 mètres pour la barrière reflex et 35 millimètres à une distance de 30 mètres pour la barrière émetteur-récepteur permettent de détecter en toute sécurité de petites pièces ou des éléments délicats à n'importe quelle distance de travail. Une autre caractéristique commune à toutes les versions du V18L est le fonctionnement simple par un seul bouton-poussoir ainsi que l'affichage des fonctions par LED - tous deux assurent une mise en service et un fonctionnement faciles lorsque le capteur est utilisé. En outre, les capteurs peuvent être identifiés de manière fiable même après de nombreuses années d'utilisation dans des conditions difficiles grâce à la désignation du type gravée au laser, ce qui permet de remplacer un capteur 1 pour 1.
Notre portfolio offre la solution adéquate pour chaque application
Que ce soit dans les machines d'emballage, dans l'industrie automobile ou les équipementiers ou dans le secteur électronique et solaire - les cellules de détection laser permettent de résoudre de manière fiable et économique les tâches d'automatisation dans de nombreux endroits. Il s'agit notamment d'applications de haute précision et reproductibles dans les processus de contrôle de position, de présence, de dépassement et de hauteur. Grâce à la densité d'énergie élevée et à la convergence du faisceau laser, les capteurs laser surmontent même les conditions ambiantes difficiles dans lesquelles les capteurs LED atteignent souvent leurs limites : Conception étroite des machines et trous de montage avec le risque d'effets d'éclairage de bord ou de lumière ambiante causés par les réflexions et les lampes HF dans l'environnement. Que vous ayez besoin d'une précision maximale, de la plus longue portée de détection ou de la combinaison optimale des deux : La gamme SICK, avec plus de deux douzaines de familles de produits - certainement la plus étendue du marché - offre (au moins) une solution de détection adaptée à presque toutes les applications grâce à ses conceptions, ses distances de travail et ses principes de détection.
SICK n'utilise que des capteurs laser de classe 1 et 2
La diode laser du POWERPROX WTT4SL et la famille de produits V18L correspondent toutes deux à la classe laser 1. La classification est basée sur la norme EN/IEC 60825-1:2014, EAC60825-1:2007-03 ainsi que sur la norme 21 CFR 1040.10/11, qui classe les lasers en classes de laser en fonction de leur intensité lumineuse. La classe 1 garantit un fonctionnement sûr avec une faible intensité lumineuse, tandis que la classe 2 suppose que le réflexe de clignement automatisé rendrait tout contact oculaire avec la lumière laser si bref en raison du réflexe cornéen qu'il n'y aurait aucun danger pour l'œil. Cela signifie que les opérateurs n'ont pas besoin de prendre de mesures de protection techniques ou organisationnelles.Pour les lasers de classe 2, il suffit que le faisceau soit terminé à la fin de sa trajectoire utile par un dispositif, par exemple un arrêt de faisceau, et qu'un panneau d'avertissement soit affiché à la source laser.
En outre, tous les capteurs laser SICK peuvent être utilisés exactement de la même manière que les appareils équipés de LED de lumière rouge ou d'émetteurs infrarouges. C'est pourquoi SICK n'utilise que des lasers de classe 1 et 2 dans plus d'une vingtaine de familles de capteurs laser